高可用性无缝冗余 (HSR) 是PRP方法的进一步发展
尽管HSR主要用作创建媒体冗余的协议,而PRP创建网络冗余(如上一节所述),但PRP和HSR均在IEC 62439 3 标准中进行描述。 与PRP不同,HSR主要用于(冗余耦合)环形拓扑。与PRP一样,它使用两个网络端口,但与PRP不同的是,HSR连接包含一个DAN H(HSR的双连接节点),连接两个接口形成一个环(见图 - HSR环网)。应用程序中的帧由HSR连接提供一个HSR标记。
与PRP RCT一样,它包含用户数据的长度、传输它的端口和帧的序列号。
但是,与PRP不同的是,HSR报头用于封装以太网帧。这样做的好处是,一旦接收到HSR报头,所有设备都会识别所有帧的副本。无需等待接收到整个帧及其RCT即可识别副本。这意味着,与直通式交换类似,单个HSR连接和RedBoxes可以在完全收到HSR报头并进行重复识别后,立即开始将帧转发到第二个环形端口。
每个HSR节点从网络中获取所有只针对它的帧,并将它们转发给应用程序。多播和广播信息由环中的每个节点转发,也会被传递给应用程序。为了防止多播和广播帧永远循环下去,最初将多播或广播帧放在环上的节点将在完成一个循环后立即删除(见图中的HSR数据流 - HSR环网)。

HSR环形网络
与PRP不同,在不破坏环的情况下,不可能将SAN节点直接集成到HSR网络中:SAN缺少闭环所需的第二个网络接口。这就是为什么SAN只能通过冗余盒连接到HSR网络的原因之一。第二个原因是HSR报头对环上网络流量的封装。与PRP不同,这可以防止普通网络节点参与HSR流量。虽然SAN节点将PRP RCT解释为填充物,但对于HSR标签来说,这是不可能的:它在帧中的位置意味着它始终被解释为有效的第2层帧信息,这使得SAN节点无法正确读出帧的用户数据。
由于某些HSR设备可能需要与管理站或笔记本电脑进行通信以进行配置和诊断,因此HSR连接将暂时接受传输标准以太网帧的设备,即使是在环端口上也是如此。在这种情况下,HSR连接在没有HSR报头封装的情况下进行通信,尽管此流量未传递到HSR网络 - 它只是在HSR端口上的配置管理站和HSR设备之间提供双向通信。在环关闭之前,正常的HSR通信不会重新启动。两个HSR环之间的耦合始终通过两个称为QuadBoxes的环形耦合元件来实现。这些促进了两个HSR之间的耦合,而不会出现单点故障(见图 - 耦合的HSR环(摘自 IEC 62439 3))。
关于切换时间,HSR的运行与PRP一样:通过从HSR连接的两个端口发送重复的帧,在发生故障时,仍然会通过仍完好无损的网络路径传输一帧。
这意味着冗余再次以零切换时间运行,并且与PRP不同,它不需要两个并行网络。然而,HSR网络始终具有环的形式,或者耦合环的结构,这意味着它在安装阶段不如PRP灵活。
帧在两个方向上的重复传输也意味着实际上只有50%的网络带宽可用于数据流量。

耦合HSR环(摘自IEC 62439 3)