智能楼宇

我们在2022年里阅读量最高的智能楼宇、数据中心和AV博客文章

Belden

在我们提供能够使您的数字之旅变得更简单、更智能、更安全的基础设施的同时,我们还担负着另一个重要的使命:让业界了解正在数据中心、AV和广播、智能楼宇的世界里发生的一切,以及这些趋势对安装人员、集成商、广播专业人员、数据中心经理和最终用户产生的影响。

 

我们的内部专家拥有大量可供分享的知识,这些知识来自他们数十年亲身积累的实际经验,以及与标准委员会的合作成果。他们选择通过每周的博文来分享他们的真知灼见,以帮助解说他们的阅历和经验。

 

随着2022年即将结束,我们回顾了在过去一年里对您来说最重要的博客主题。在2022年,新型4类系统似乎成为了人们最关心的话题之一。如下文所示,在2022年发布的六篇阅读量最高的博文中有四篇涉及了该话题。如果您还没有读过这些博文,那么现在是看一看的时候了!

 

2022年阅读量最高的智能楼宇、数据中心和AV博客文章

 

1. 2023 NEC: 集成商需要知道的5个即将到来的变化

 

为了帮助集成商群体了解国家电气规范(NEC)的新版本内容,我们总结了在2022年NFPA会议和博览会上讨论的五项重要的规范更改。这些变更现已被纳入了2023 NEC。快速阅读这篇博文将能帮助您了解如何为即将到来的项目制定相应的计划。

 

2. 业界首个UL认证4类布线系统:Belden Digital Electricity™线缆

 

Belden数字供电(DE)线缆是业界有史以来首个获得UL 1400-2的4类认证的布线系统。此系列线缆让最终用户能够利用数字供电技术的优势,使用小型导体在长距离内安全地输送大量电力。您可以在这篇热门博文中了解更多关于DE线缆、UL 1400-2认证和4类系统的信息!

 

3. 4级功率到来:电路级别之间的差异

 

于2022年秋季发布的2023 NEC中首次包含了第726条款。该新增条款引入了用于改良电力格式的4类电源电路。为了帮助您了解4类电源的不同之处及其对业界产生的影响,本博文将对其以及1类、2类和3类系统进行详细介绍。

 

4. 关于新型故障管理电力系统的几点须知

 

作为我们在2022年发布的阅读量最高的博文话题,4类系统有许多不同的名称,“故障管理电力系统”是其中之一。这篇博客解释了什么是故障管理电力系统,什么是“故障管理电源”,以及这些系统将如何改变未来的配电方式。

 

5. 通过降低数据中心运营成本来改进PUE

 

从2003年到2010年,数据中心行业在提高电力使用效率(PUE)方面取得了巨大的进步。然而,在过去的几年里,能源的使用已经达到了一个平台期。平均PUE一直停滞不前。这篇博文分析了PUE进展放缓的原因,并提出了提高效率的建议,可以将PUE水平从1.5降至1.2或1.1,甚至更低。

 

6. 未来12个月值得关注的3个AV趋势

 

在今年年初,我们揭示了我们认为在2022年最热门的AV趋势,包括混合空间技术、更多的无线集成以及对AV over IP的持续采用。我们认为这些趋势不会在2023年消失,因此这篇博文可以成为了解AV发展方向的良好信息来源。

 

我们有史以来阅读量最高的智能楼宇、数据中心和AV博客文章

 

虽然这些博客文章是在2022年之前发布的,但它们是自我们于2012年开始撰写博客以来阅读量最高的文章。

 

1. 11种类型的网络解读:VPN、LAN等等

 

这篇博客文章每年都继续高据我们阅读量最高的博文榜首。它一直是我们年度排行的第1名。虽然其最初是在2016年撰写的,但之后进行了更新以纳入新的信息。此文旨在作为当今部署的不同类型的网络及其使用方式的指南。如果您正在查找诸如PAN、LAN、WLAN、CAN、MAN等网络的直白定义,此文可以提供您需要的信息。

 

2. 3相电源 - 为什么它很重要

 

此文的发布时间距今已有近十年(2013年10月),然而关于3相电源的话题依旧长盛不衰。在收到读者的众多请求后,该博客文章于2019年6月更新,以纳入更多关于3相电源、3相布线和3相Wye的信息。在这些更新中,我们还审视了3相Wye越来越多地用于数据中心的原因。如果您想要了解3相电源,请从阅读此文开始!

 

3. 单模与多模光纤:真正的区别

 

光纤被越来越多地用于数据中心、体育场和场馆,甚至广播环境。因此,对光纤的讨论也变得日益频繁。这一趋势也体现在我们的博客读者身上,而这篇博客文章首次进入了我们阅读量最高的博客排名榜。这篇文章对单模和多模等两种基本类型的光纤加以比较,并解释了它们在构造、应用和成本方面的差异。如果您想要了解基础知识,此文是很好的入门砖。

 

4. 光纤线缆的5个独特优势

 

光纤线缆和分类线缆都各有其适用的特定应用和状况,同时也有各自的优势。这篇博客文章详细介绍了光纤线缆的优点,包括其支持高带宽水平的能力、固有的安全性、对EMI的耐受性,及其如何应对水和极端温度的影响。

 

5. APC对比UPC:有哪些不同之处?

 

这篇博客文章是我们排名榜中的最后一篇,此文对比了超物理接触(UPC)与斜面物理接触(APC)单模光纤连接器的差别及其使用场合。这篇文章于2014年首次发布,并在五年之后更新,以解答读者关于光纤连接器损耗的问题。

 

感谢您继续阅读我们的博客并分享您的问题、反馈和想法。您希望我们在2023年讨论哪些话题?是否有任何您有兴趣进一步了解的新兴趋势?请分享您的想法,我们将会计划对其进行讨论!您还可以直接与我们的布线和连接专家交谈。

 

相关链接:

 

单模与多模光纤:真正的区别

通过降低数据中心运营成本来改进PUE

2023 NEC: 集成商需要知道的5个即将到来的变化