如果录像机无法接收 IP 摄像机的馈送,其用处有多大?如果SCADA系统无法与现场设备通信,那将有什么用?.如果工厂的自动导引车无法在环境中导航,它怎么会知道该去哪里?
为了确保连接的设备始终能够正常运行,弹性网络至关重要。它可以应对不断变化的条件,以避免操作故障和停机。
网络弹性是Belden的核心能力之一,可以通过多种方式实现。如果处理得当,弹性网络是可以自我修复和应对故障的网络。
本白皮书介绍了增强网络弹性的最常用方法,并提供了一个对冗余进行分类的模型。
了解更多:
- 网络简单性和弹性之间的关系
- 提高网络弹性的常见策略
- 估算设备使用寿命以便进行相应规划的方法
- 不同的冗余类型和级别