下载
| 9月 30, 2020 | 通过传感器到云解决方案实现OT网络的演变。 |
Hirschmann | Svenja Litz |
工业IEEE802.11无线网络中的安全通信 | 9月 30, 2020 | 获得工业IEEE802.11无线网络中安全通信的实际工作知识。 | 赫希曼 |托菲诺安全 | 穆法达尔·阿巴斯 |
机器制造商巧妙地使用远程连接来提高生产力 | 2020年9月29日 | 深入了解ProSoft Connect解决方案,使该机器制造商能够提供远程连接作为其标准解决方案产品的一部分。 |
ProSoft | 维沙尔·普拉卡什 |
始终在线的网络如何帮助公用事业? | 2020年9月22日 | 保持运营准备状态需要考虑的重要OT安全功能。 |
ProSoft | 维沙尔·普拉卡什 |
下载
| 2020年9月16日 | 从传感器到云的融合IT/OT网络的注意事项。 |
Hirschmann | Ciaran Burns |
ELV布线解决方案和重要因素 | 2020年9月10日 | 选择 ELV 布线时的重要考虑因素。 |
Belden | 阿布舍克·维尔马 |
重新构想工业远程连接 | 2020年8月27日 | 了解ProSoft Connect的使用简便性,以及该技术如何满足多种连接类型的IT和OT安全要求。 |
ProSoft | 维沙尔·普拉卡什 |
为AV over IP和面向未来的基础设施做准备 | 2020年8月25日 | 快速掌握 AV-over-IP 技术,确保您的网络基础设施能够支持即将推出的功能。 |
Belden | 丹尼尔·查尔斯 |鲍勃·弗格森 |
工业远程连接的 IT 安全注意事项:第 2 部分 | 2020年8月20日 | 选择确保OT就绪的远程连接解决方案的重要IT安全功能和注意事项。 |
ProSoft | 维沙尔·普拉卡什 |
工业远程连接的OT安全注意事项:第1部分 | 2020年8月13日 | 基本的OT安全功能,确保运营可靠性和就绪性。 |
ProSoft | 维沙尔·普拉卡什 |
智能楼宇系统与Belden整体解决方案的集成 | 2020年8月1日 | 智能楼宇系统与Belden整体解决方案的集成。 |
Belden | 刘昌佑 |
支持楼宇内无线的布线系统 | 七月 29, 2020 | 无线技术的进步,包括影响无线信号的因素以及支持继续依赖许可和非许可无线平台所需的布线/连接。 |
Belden | 马特·鲍姆 |罗恩·泰拉斯 |
远程网络的未来 | 七月 16, 2020 | 持久数据网络可最大限度地减少不必要的现场访问 - 了解如何为您的位置设置一个。 |
ProSoft | 维沙尔·普拉卡什 |费比·穆罕默德 |西蒙·肯博 |
利用下一代冗余技术构建弹性网络 | 七月 14, 2020 | 采用下一代冗余技术的容错网络 |
Belden | 周建辉 |
通过测试支持最新光纤应用 | 2020年6月23日 | 各种新光纤应用的要求概述,如数据中心、智能建筑、5G和PON测试。 | Belden与Fluke Networks合作 | 吉姆·戴维斯,福禄克网络 |罗恩·泰拉斯,贝尔登 |
IT和OT的远程连接 | 2020年6月3日 | IT安全和OT友好型ProSoft Connect概述。观看视频,详细了解您的业务将如何受益。 |
ProSoft | 维沙尔·普拉卡什 |
100米以外:特定应用的布线与测试 | 2020年5月19日 | 加入我们,我们将检查关键测试参数以及它们如何受通道长度的影响。 | Belden与Fluke Networks合作 | 吉姆·戴维斯,福禄克网络 |罗恩·泰拉斯,贝尔登 |
OT网络中的高级冗余概念 | 2020年5月12日 | 高级冗余基础知识,OT网络以及何时在应用程序中使用它们。 |
Hirschmann | 马茨·约翰内森 |
远程访问解决方案 | 2020年5月6日 | 远程访问解决方案选项和注意事项概述。 |
Hirschmann | 路易斯·阿劳霍 |
OT网络中的无线解决方案 | 2020年5月20日 | 应用、环境、用户、带宽要求和未来目标将在我们介绍选择布线时的关键基础设施考虑因素时得到解决。 |
Belden | 英加西奥·布拉沃 |
OT网络中的冗余概念 | 2020年4月29日 | OT网络的冗余基础知识、优势和解决方案。 |
Belden | 马茨·约翰内森 |
弹出式医疗保健:支持抗击 COVID-19 | 2020年4月16日 | Covid 19 期间的备用护理场所以及支持它们所需的技术、布线和连接。 |
Belden |
Ron Tellas |
物联网布线标准 | 2020年4月7日 | IEEE和TIA等协会目前正在制定的广泛标准概述2020 |
Belden | 亨利·法郎 |罗恩·泰拉斯 |
远程连接解决方案 | 2020年4月14日 | 如何使用安全远程连接服务ProSoft Connect随时随地监控设备。 |
ProSoft | 维沙尔·普拉卡什 |
时间敏感网络 (TSN) 基础知识 | 2020年4月4日 | 了解更多关于这些以太网标准的好处,以帮助公司更好地管理不断增长的数据流、网络配置、降低成本和提高安全性,以及Belden在塑造技术方面的作用。 | 赫希曼 |贝尔登 | Ignacio Bravo |
IP融合:您需要了解的有关布线的所有信息 | 二月 27, 2020 | 选择基础设施布线时要考虑的项目,包括应用、环境、用户、带宽需求和未来要求。 |
Belden | 丹尼尔·查尔斯 |罗恩·泰拉斯 |
| 十一月 11, 2020 | 在本次网络研讨会之后,您将了解安全在互连的IT/OT网络中日益增长的重要性。 |
Hirschmann | Tobias Heer |
| 28月 10, 2020 | 了解边缘解决方案在创建IT-OT之间互连方面的作用。 | 赫希曼 |贝尔登 | Ignacio Bravo |
| 14月 10, 2020 | 了解用于访问传感器数据的现场级解决方案。 | 贝尔登 |赫希曼 | Geert Bracke |