拥挤的火车站英雄

 

请设想这样一个世界,那里的交通枢纽不仅仅是中转站。互联车站网络通过将数字解决方案嵌入车站基础设施,实现了这一设想。从数字票务和非接触式支付到提供实时跟踪和通知的面向客户的应用程序,技术可确保乘客的顺畅旅程。这些创新不仅简化了检票流程,还大大减少了等待时间,提高了整体满意度。 

 

公共交通车站总是需要各种复杂的技术。现代设备由于对集成系统的要求不断增加,有的要求甚至相互冲突,因此并没有使情况变得简单。其中的很多资产和设备都属于类似的设备类别,这使得集成更容易规划和管理。

 

车站网络系统需要考虑的要素

 

车站控制
系统

行驶中的白色高速通勤列车。

 

实现重要的基本功能,如售票、检票、eGate以及自动扶梯和电梯等旅客运输系统。

车站运行
系统

控制中心技术人员通过双向无线电监测运行和进行通信。

 

运行系统连接CCTV、公共广播、暖通空调和环境控制以及乘客信息系统,将监督扩展到车载环境。

站内体验
系统

 

站内乘客体验系统让乘客在车站内保持网络连接。

 

 

互联车站网络的主要优势

 

乘客安全保障

改善车载自动化和监视

乘客体验

改善车载信息透明度和乘客服务

维护

通过预测性维护,降低计划外故障和维护成本

 

劳动生产力

实现车载运行自动化,提高生产力,减少差错

 

 

我们的互联车站网络解决方案设计方法

车站是一个商业中心,与其他商业企业有着类似的需求,此外旅客还需要能够高效地出入,同时运行团队必须随时跟踪车站动态。尽管有些活动与其他商业企业有相似之处,但其运行环境可能对设备造成极大的压力。

 

Belden对专为铁路应用而建立的文档记录完善的应用有着深入的了解,拥有管理这种复杂性的专业知识。我们的方案首先将对需求进行全面分析,然后再设计、保护、部署和验证最适合具体情况的解决方案。

 

通过我们的公共交通解决方案概要详细了解

工业网络、基础设施和网络安全产品旨在协同工作,以实现最大的性能、正常运行时间和安全性。