火车-客运-汽车-英雄

 

公共交通行业正处于转型时代的边缘,互联铁路系统和互联列车网络不仅仅是概念,而且是可操作的现实。Belden凭借其前沿技术解决方案,成为这一转型的掌舵人,确保这些系统的部署能够提高全球的运营效率、安全性和乘客满意度。 

 

列车网络为所有车载系统提供服务。其中一些与列车的控制和运行有关,因此会极大影响营运能力。还有一些会影响乘客的旅行体验,以及与列车以外的世界保持连接的能力。

 

互联列车网络系统需要考虑的要素

 

列车控制
系统

货运列车在傍晚晴朗的天空下通过偏远的城镇道口。

 

控制系统负责控制速度和制动、自动引导和车门控制等功能,这些关键设备通常在专用封闭网络上运行。

列车运行
系统

两位穿着安全装备的铁路系统技术人员在检查道口信号系统。

 

 闭路电视(CCTV)和公共广播(PA)等营运系统通过执行必要的功能,将监督能力扩展到车载环境。


车载体验
系统

前景中的女性通勤者手持智能手机站在火车站的电子显示屏前面。

 

乘客体验系统确保乘客在旅途中保持网络连接,便于获取信息,或者满足娱乐或工作之需。

 

 

互联列车网络的主要优势

 

乘客安全保障

车载自动化和监视功能可加强乘客的安全保障

 

乘客体验

改善车载信息透明度和乘客服务,提升乘客体验

维护

对轨道车辆进行预测性维护,以降低计划外故障和维护成本

 

 

劳动生产力

实现轨道车辆车载运行自动化,提高生产力,减少差错

资产生产力

减小同一轨道上列车之间的间距,同时运行更多列车,以提高车辆利用率

 

 

 

我们的互联列车网络解决方案设计方法

在轨道车辆上建立可靠的网络连接是一项独特的挑战。运行中的列车会持续振动,这使得校准工作趋于复杂,必须达成微妙的平衡,才能管理多个具有不同关键程度并在公共和专用网络上争夺带宽的系统。 

 

Belden对专为铁路应用而建立的文档记录完善的应用有着深入的了解,拥有管理这种复杂性的专业知识。我们的方案首先将对需求进行全面分析,然后再设计、保护、部署和验证最适合具体情况的解决方案。

 

通过我们的公共交通解决方案概要详细了解

工业网络、基础设施和网络安全产品旨在协同工作,以实现最大的性能、正常运行时间和安全性。