新闻发布

Belden利用Belden Horizon软件套件扩展数据解决方案

Belden
公司将在AWS re:Invent 2023大会上高调展示UX简化和精简集成。

 

密苏里州圣路易斯 - 2023年11月27日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)宣布通过Belden Horizon软件套件扩展其数据工程能力。这种扩展支持融合实时IT/OT数据、来自不同分散来源的有线/无线数据,以及使用边缘计算对这些数据进行的转换、情境化和管理。Belden Horizon软件套件可自动化并简化传统的手动数据收集、摄取和操作流程。这允许更多数据可用并准备好进行分析,从而生成更好的近实时见解。

 

Belden正在简化用户体验,并减少与该领域领导者的集成工作。Belden Horizon软件套件与亚马逊网络服务(AWS)的工业数据结构无缝集成,确保从边缘到云端的整体数据配置具有适当的上下文。埃森哲提供了建立数据管道所需的边缘和云工程功能,从而以可扩展和可重复的方式提供可操作的见解,所有这些都是通过Belden Horizon软件提供支持的。

 

Belden将在本周在拉斯维加斯举行的AWS re:Invent大会上高调展示该软件套件,与最近收购的CloudRail共同展出。CloudRail是一个完全托管的解决方案,使公司能够从工业环境中获取数据,在本地对其进行预处理,然后再将其发送到任何云。

 

如今,工业垂直领域持续承受成本、敏捷性、可靠性和劳动力短缺方面的压力,因此需要快速实现数字化和自动化运营。Belden Horizon软件套件简化了数据摄取过程,增强了融合网络的弹性,并提供预测性见解。这些见解使利益相关者能够采取主动措施来避免停机或提高运营效率。

 

Belden Horizon软件套件包括Belden Horizon Data Operations(BHDO)等产品,使用户能够连接到各种异构OT资产,将协议转换为通用格式,使用边缘计算功能在本地将数据情境化,并在边缘部署AI/ML模型。这些模型为提高运营性能提供了宝贵的见解。BHDO的部署可以使用补充软件Belden Horizon Data Manager(BHDM)进行管理和扩展。此外,Belden Horizon Console(BHC)是一款云托管的 SaaS,可实现对边缘基础设施(包括硬件和软件)进行远程、安全和可扩展的管理和编排。在接下来的几个月里,Belden Horizon软件套件的功能将继续扩展,利用Belden在工业网络方面的深厚专业知识,帮助用户从其OT网络流量中获得见解。其中包括使用Belden管理的机器学习(ML)模型识别的网络异常警报。

 

Belden解决方案主管Sylvia Feng表示:“我们正在寻找打破数据孤岛、避免单点解决方案和实现OT数据民主化的方法,以实现更多可能性。Belden Horizon软件减少了手动集成工作,并为云计算提供了智能、可扩展和可重复的数据入口。”

 

如需了解有关Belden Horizon软件和Belden数据工程能力的更多信息,请访问Belden设在re:Invent展会的580号展位或访问belden.com/belden-horizon。Belden和埃森哲将和re:Invent与会者举行分组讲座,介绍有关这些扩展的网络和数据解决方案的更多信息;请参阅以下讲座信息:


  • 讲座ID:物联网103-S
  • 讲座标题:Belden:通过网络和数据解决方案实现数字化运营(由埃森哲主持)
  • 地点:Wynn - Cristal 7
  • 日期:11月28日星期二
  • 时间:上午11:30 - 下午12:30

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Lauren Robeson Menting

市场通讯经理

(661) 516-1269

Lauren.Robeson@Belden.com

 

Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。