数据隐私-GDPR-主图-Belden-2020-09

Belden Cookie声明

此《Cookie声明》解释了Belden Inc.及其附属公司、子公司和品牌(包括但不限于Alpha Wire、GarrettCom、Hirschmann Automation and Control, GmbH、Lumberg Automation、Tofino Security和West Penn Wire(统称“Belden”、“我们”和“我们的”))如何使用Cookie及类似技术,以便在您访问我们的www.belden.com网站以及归属于Belden的其他网站(统称“网站”)时识别您。此声明解释了它们是怎样的技术、我们使用这些技术的理由,以及您对我们使用这些技术的方式的控制权。如需了解有关我们的隐私惯例的更多信息,请访问belden.com/privacy-policy

 

什么是Cookie?

提到Cookie时,我们指的是在您访问某个网站时保存在您的电脑或移动设备上的小型数据文件。这些文件会在您本次访问和再次访问此网站期间,或(在某些情况下)在我们发送给您的电子邮件通信中,被用来识别您的用户身份。Cookie可以仅在您的某次访问期间生效(使用“会话Cookie”),也可以对您的多次访问持续生效(即“永久Cookie”)。这还包括执行类似功能的其他一些技术(例如网络信标、Flash Cookie、像素标签等)。


我们为何使用Cookie?

网站所有者们将Cookie广泛用于下列目的:使其网站正常运行或更加高效地运行、提供报告信息、在更广泛的意义上为您提供更好且更安全的体验,以及为您提供定制的内容或广告。 

此声明中陈述了我们使用第一方Cookie(由Belden设置的Cookie)和第三方Cookie(并非由Belden设置的Cookie)的理由。

某些Cookie是我们网站的运行在技术方面所必需的,我们将其称为“必不可少”或“绝对必要”的Cookie。其他Cookie均为可选的,它们要么使我们能够提供经过增强的功能或者针对您的需求而对我们网站的元素进行个性化,要么使我们能够分析用户与我们网站的交互方式,并聚焦于我们的用户感兴趣的内容,以便使您的用户体验得到更加普遍意义上的提升。第三方会出于功能、分析、广告和其他目的而通过我们的网站提供Cookie。下文中对这些Cookie进行了更加详细的介绍。

 

我们使用的Cookie类型,以及您对Cookie加以控制的方式。

下面几个段落介绍了我们网站提供的第一方和第三方Cookie的具体类型和目的。

 

  • 绝对必要或“必不可少”的网站Cookie。这些Cookie是我们网站的运行所必不可少的,也是我们通过网站为您提供各种服务时绝对必要的。它们也实现了诸如安全性、网络管理、可访问性等核心功能,使您能够访问我们网站中的安全区域,并记住您的Cookie首选项。由于必不可少的网站Cookie的根本性质,它们在我们的系统中无法被关闭。不过,您可以按照下面小标题为“控制Cookie”的部分中描述的方法更改浏览器设置来阻止或删除这些Cookie,但是请注意,这样做可能会影响网站的运行或您的用户体验。

 

性能和分析Cookie。性能和分析Cookie收集到的信息会以聚合和匿名的形式使用,以帮助我们了解我们网站的使用情况。此信息仅用于统计目的。我们无意将此信息用于识别任何用户的个人身份。但是,如果您已在本网站上注册并登录,我们可能会将此信息与通过网站分析服务和Cookie获得的信息相结合,以便更加详细地分析您是如何使用本网站的。

  • 功能和定制Cookie。这些Cookie用于向您提供经过增强的功能和定制的内容,并从更加广泛的意义上帮助我们定制本网站以符合您的偏好。这些Cookie可以由我们设置,也可以由提供我们网页上所添加的服务的第三方提供商设置。如果缺少这些Cookie,某些功能(例如视频)可能将无法使用。

 

  • 广告和社交网络Cookie。广告Cookie用于提升广告消息与您的相关性。这些Cookie可执行诸如防止相同广告不断重复出现、确保为广告客户正确显示广告,以及在某些情况下根据您的兴趣选择广告等功能。

 

借助社交网络Cookie,您能够通过第三方社交网络网站分享您在我们网站上发现的有趣的页面和内容。这些Cookie也可以用于广告目的。

 

广告和社交媒体Cookie既可以由我们的网站设置,也可以由我们的合作伙伴设置。这些公司也可能使用这些Cookie来构建您的兴趣档案,并在其他网站上为您显示与您的兴趣相关的广告。

 

 如何控制Cookie?

您有权通过多种方式控制和管理Cookie。具体而言,您可以通过我们网站上的许可管理平台(可通过点击弹出式Cookie横幅上的“不得出售我的个人信息”按钮来访问)来管理您的Cookie首选项;我们使用绝对必要的Cookie来记住您的Cookie首选项。请注意,阻止或拒绝Cookie可能影响您的用户体验,并且可能导致您无法继续完整地访问我们网站的某些部分。

此外,大多数网页浏览器都允许您查看目前已保存的Cookie,并将其分别删除,或者阻止来自特定网站或所有网站的Cookie。如需详细了解如何修改浏览器设置以阻止或过滤Cookie,请访问www.aboutcookies.orgwww.cookiecentral.com/faq。  

此外,大多数广告网络都为您提供了选择退出定向广告的途径。如果您想要了解这方面的更多信息,请访问http://www.aboutads.info/choices/http://www.youronlinechoices.com。 

 

我们的网站也使用Google Analytics,这是Google提供的一项得到广泛使用的网站分析服务。您可以点击以下链接来选择退出这项服务,使Google Analytics不再记录您在网站中的匿名浏览活动:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html。 

 

除此之外是否还使用其他跟踪技术,例如网络信标?

Cookie并非识别或跟踪网站访客的唯一方式。我们可能不时使用其他类似的技术,例如网络信标(有时被称作“跟踪像素”或“透明GIF”)。它们是微小的图片文件,其中包含了独特的标签,使我们能够在某人访问我们的网站或打开我们发送的电子邮件时识别其身份。这样,我们便能够实现多种多样的目的,例如监控用户在我们网站的各个页面之间的流量转移模式、提供Cookie或发送包含Cookie的通信、了解您是否通过某第三方网站上显示的在线广告跳转到我们的网站、改进网站性能,以及衡量电子邮件营销活动是否成功。在很多情况下,这些技术的正常运行都有赖于Cookie,因此拒绝Cookie将影响其正常运行。

 

网站是否使用Flash Cookie或本地共享对象?

我们的网站也可能使用所谓的“Flash Cookie”(也被称作“本地共享对象”或“LSO”)来收集并保存您使用我们服务的情况、预防欺诈并满足网站运行的其他需求。

如果您不希望有Flash Cookie保存在您的电脑上,您可以使用网站存储设置面板中的工具来调整您的Flash Player设置,以阻止Flash Cookie的保存。您也可以前往全局存储设置面板并按指示(可能包括解释了如何删除现有的Flash Cookie(参见Adobe网站上的“信息”版块)、如何防止Flash LSO在未询问您的意见的情况下保存在您的电脑上,以及(对于Flash Player 8及更新的版本)如何阻止并非由您当前访问的页面的运营者提供的Flash Cookie等操作的指示)操作,以控制Flash Cookie。

请注意,通过设置Flash Player来限制接受Flash Cookie可能会有损或妨碍某些Flash应用程序的功能,包括与我们的服务或在线内容相关的Flash应用程序。

 

网站是否投放定向广告?

第三方可能会在您的电脑或移动设备上保存Cookie,以便通过我们的网站投放广告。这些公司可能利用您对本网站及其他网站的访问情况来提供有关您可能感兴趣的产品和服务的广告。它们也可能使用某些技术来测量广告的有效性。为了实现这一目的,它们可能会使用Cookie或网络信标来收集您对本网站及其他网站的访问情况,以便提供有关您可能感兴趣的产品和服务的广告。通过这一过程收集到的信息并不能使我们或它们识别您的姓名、详细联系信息或其他个人身份信息,除非您选择提供这些信息。

 

此《Cookie声明》多久更新一次?

我们可能基于一些原因不时更新此《Cookie声明》,例如为了反映我们使用的Cookie的变化,或基于其他运营、法律或监管方面的原因。因此,请定期返回本网站查看此《Cookie声明》,以随时了解我们使用Cookie和相关技术的最新情况。此《Cookie声明》顶部所示的日期为最后更新日期。 

 

如何获取更多信息?

如果您对我们使用 cookie 或其他技术有任何疑问,请发送电子邮件 至 [电子邮件保护]。