使用条款
欢迎访问Belden Inc.网站。访问或使用本网站即表明您同意遵守并受制于 (i)有关您对本网站的使用的下列条款和条件(简称“使用条款协议”),以及 (ii)我们的《隐私政策》。请仔细阅读下列条款。如果您不同意这些条款,则不应访问本网站。在此《使用条款协议》中,“Belden”、“我们”或“我们的”等词均指Belden Inc.及其附属公司。“您”一词指用户或网站访客。《使用条款协议》和/或《隐私政策》应适用于发布了这些文件的任何Belden网站。
我们可能随时修订《使用条款协议》和/或《隐私政策》,恕不另行通知。在我们发布任何此类变更后继续使用我们的网站即表明您同意接受修订后的《使用条款协议》。您只能将我们的网站用于合法目的。
您可以下载、查看、复印和打印来自本网站的各种材料(包括但不限于文档和视频),但是,您需要遵守下列规定:(a) 材料(以及其中包含的任何信息)都必须仅用于宣传Belden及其产品和服务的目的; (b) 不得以任何方式修改或篡改材料。如果没有获得Belden的明确书面授权,您不能以其他方式复印、打印、显示、执行、复制、发表、许可、发布、传输或分发来自本网站的任何信息、文档或其他材料的全部或部分内容。
Belden历来的政策是不接受或考虑并非其明确向您征求的想法、建议或材料,这样的政策也将继续执行下去。因此,Belden不希望您通过本网站向Belden发送任何机密或专有信息,您也不应这样做,除非Belden明确向您提出了请求。请注意,任何未经Belden请求而主动发送给Belden的信息或材料都将被视为非机密或非专有的信息或材料。
链接免责声明
指向其他网站的链接仅供参考。我们设置这些链接是向Belden的合作伙伴(CSV、经销商、顾问)以及提供相关信息的其他公司表示礼节的一种做法。对于指向另一网站的链接会正常工作或链接的网站将正常运行或包含意指的信息,Belden不做任何声明。所有指向其他网站的外部链接不构成对这些网站提供的产品、服务或信息的认可。此外,我们的网站中包含其他网站的链接并不暗示这些其他网站允许我们添加这些链接,也不暗示Belden与链接的网站之间存在任何关系。Belden对于其他网站的隐私惯例或其中的内容概不负责。Belden在此做出免责声明,对于非我们所有的任何网站不做任何声明或担保。
安全性
Belden保持适当的技术、物理和行政方面的安全措施,以便防止我们控制之下的信息发生丢失、滥用和篡改。此外,对于个人信息的访问权仅限提供给获得授权访问这些信息以便履行其在Belden公司的职务的那些员工、承包商和代理人,并且此种访问权仅限于此类信息对于其履行职务有必要的情况。尽管我们采取了这些安全措施,您理解并同意,互联网上的任何数据传输都不能保证100%安全。因此,尽管我们努力保护您的个人信息,但遗憾的是,我们无法保证或担保您传输至我们的网站或从我们的网站传出的任何信息的安全性。对于迄今为止已提出或未提出的、已知的或未知的,由于未经授权披露或使用您的信息或由此导致的任何后果而产生的,或与此存在任何关联的任何形式的赔偿责任、索赔、反索赔、要求、抵销、损害赔偿或诉讼,您在此永久性地解除Belden及其高管、董事、代理人、员工、子公司和附属公司,以及它们各自的继承者和受让者的责任。
版权
本网站的内容、组织、图片、设计、编辑、数字版本以及与本网站相关的其他事项受到适用的版权、商标和其他所有权(包括但不限于知识产权)的保护。如未获得Belden的明确书面许可,不得以任何形式重印或再次发布这些网页上的材料的副本。供您自己使用和查看的信息性的文章允许打印副本,但前提是应保留来源归属和版权声明。
商标
我们保留对所有图形图像和文本、任何其他图片、我们的商品名和商标以及任何知识产权的相关权利。Belden的商品名、商标、标识、服务名称以及类似的专有标志不应以不符合Belden的商业利益的任何形式重印或显示。Belden保留随时要求停止任何不当用途的权利。
免责声明和责任的限制
Belden不保证本网站上提供的材料或信息的准确性或完整性,包括但不限于通过本网站显示或发布的任何建议、陈述或其他信息的可靠性。您承认,在依靠任何此类材料、建议、陈述或信息时,您应自行承担风险。产品文档可能随时修改,恕不另行通知。变更(如有)将会包含在这些文档的新版本中。Belden可能会随时对文档或网页中描述的产品或程序进行改进或修改,恕不另行通知。对并非由Belden生产或销售的产品或服务的提及仅供参考,既不构成我们对此类产品或服务的认可,也不构成对其的推荐。
本网站,包括其中提供的任何文档或其他材料均按“现状”和“现有”的方式提供,且不包含任何形式的明示或暗示的担保。在适用法律允许的最大范围内,Belden做出免责声明,不承担任何明示或暗示的担保,包括但不限于对性能、适销性、对特定用途的适用性、未侵犯第三方权利、准确性、遗漏、完整性、时效性和延误的担保。Belden不保证对本网站的访问将无中断、安全、完整或没有错误,不保证缺陷将被纠正,也不保证本网站或用于搭建本网站的服务器没有病毒或其他有害组件。
在适用法律允许的最大范围内,对于因使用Belden网站和/或其中包含或引用的任何材料、产品或服务而产生的任何实际的、一般的、直接的、间接的、特殊的、附带的、惩罚性的、后果性的(包括但不限于使用、利润、收益或财产(包括数据)方面的损失;由于您对本网站的操作和/或使用(或无法使用)而导致的损失;由于您对本网站中提供的信息的依赖而导致的损失;或替换商品的成本)或任何其他性质的损害或损失,Belden在任何情况下都不会对您或任何其他个人或实体承担责任,即使Belden已被事先告知可能产生此类损失。某些司法管辖区并不允许排除暗示的担保,因此上述对于暗示担保的除外条款在某些情况下可能并不适用于您。
弥偿和解除
访问Belden网站即表明您同意,对于因下列情况而导致或与下列情况相关的任何索赔、起诉、诉讼、要求、损害赔偿、赔偿责任、损失和开支,包括律师费用,对Belden及其高管、董事、代理人、员工、子公司和附属公司,以及它们各自的继承者和受让者给予弥偿并使其免受损害:(i) 您对我们的网站和/或通过我们的网站提供的任何材料、服务或产品的使用,和/或 (ii) 您对此《使用条款协议》的违反。此外,对于因下列情况所导致或与下列情况存在任何关联的、您目前已产生或可能在以后产生的、迄今为止已提出或未提出的、已知的或未知的任何形式的赔偿责任、索赔、反索赔、要求、抵销、损害赔偿或诉讼,您在此解除Belden及其高管、董事、代理人、员工、子公司和附属公司,以及它们各自的继承者和受让者的责任:(i) 您对我们的网站的使用,和/或 (ii) 您对通过我们的网站提供的任何材料、服务或产品的使用。您在此同意放弃可能限制此种解除的效力的所有法律。
网站的变更
Belden有权在任何时候变更或停止本网站的任何方面或功能。Belden明确做出免责声明,我们没有任何义务随时更新本网站的内容并确保其没有错误或病毒,或确保对本网站的访问不会中断。
管辖法律;法庭的选择
此《使用条款协议》将受到特拉华州法律的管辖,且不考虑法律规定的冲突。如果此《使用条款协议》中的任何条款被具有司法管辖权的法院裁定为非法、无效或无法实施,则其余的条款应保持完全的效力和有效性。与此《使用条款协议》或您对本网站的使用存在任何关联的任何诉讼均只能向密苏里州东区联邦地区法院或位于圣路易斯县的州巡回法院提起并由上述法院审理。对于任何此类诉讼,您明确同意接受密苏里州的属人管辖权,并由密苏里州的上述联邦和州法院进行审理。
弃权
Belden未能行使或执行此《使用条款协议》的任何权利或规定不应构成对此权利或规定的弃权。
完整协议
此《使用条款协议》构成双方之间的全部谅解和合约,并取代双方先前和现在关于协议标的的任何口头或书面的声明、通信、谅解和协议。双方承认并同意,任何一方都没有根据任何未明确包含在此协议中的声明或承诺而签订此《使用条款协议》。