国际机场行李处理系统的资产性能管理
12.16.2024
当一家大型机场由于行李处理系统(BHS)的复杂性和规模而面临管理和维护方面的挑战,有些系统每年管理超过1000万件行李,他们向Belden寻求解决方案。我们的专家提供了一个全面的解决方案,简化了对 BHS 的监控和维护,确保了持续高效的运行。部署该系统后,机场能够显著提高其运营效率,从而使行李处理流程更加顺畅并提高客户满意度。
挑战
- 每年管理7,000资产,处理1200万笔不良交易。
- 计划外的关键资产停机会扰乱资产可用性和运营。
- 预防性维护效率低下,过度依赖人工检查。
- 由于缺乏实时监控,备件管理不善,导致延误和成本增加。
解决方案
- Belden建议将第3方传感器与资产集成,以实现实时数据收集。
- 实时数据传输到 AWS IoT Core。
- AWS 服务分析数据以预测故障并优化维护。
- 远程更新和配置可增强资产安全性。
- 用于实时资产性能可视化的用户友好型仪表板。
结果
- 大幅减少计划外停机时间。
- 主动维护最大限度地减少了人工检查,提高了效率。
- 通过优化维护和减少浪费显著节省成本。
- 提高资产的可靠性和运营效率。
- 可扩展的解决方案,适用于未来跨机场系统的扩展。
点击图片查看大图