在2023年Connect(X)与我们的智能建筑解决方案专家会面
了解跨多个行业垂直领域的具体Belden客户案例研究。
- 最大程度减少DAS部署的成本和时间
- 最大化边缘数据中心托管机会
- 确保室内无线基础设施项目可针对5G和最新的智能建筑技术进行扩展
欢迎莅临我们的405号和407号展位,详细了解有关我们为无线、数据中心和智能建筑市场提供的独特解决方案:
用于DAS和智能建筑解决方案
故障管理电力系统(FMPS)线缆
长距离供电:
- 供电量或输电距离为PoE的20倍,
- 在长达2公里的距离内最高可达2,000W
- 安全送电: 电源感应技术使4类系统与2类和3类系统一样安全,甚至更安全
- 为DAS、PON、安全摄像头等提供具有成本效益的电源
相关产品
相关资源
博客
视频