企业-责任-英雄-Belden-2020-09

 

气候变化和温室气体排放

在Belden的运营和供应链中管理气候变化风险和机遇是重中之重。我们努力减轻对气候变化的负面影响。这包括减少与我们的运营相关的温室气体 (GHG) 排放,管理我们业务的气候变化风险,以及设计我们的产品和服务以支持低碳经济。我们在内部以及作为一些客户的直接合作伙伴致力于实现这些目标。

 

Belden测量占地面积超过15,000平方英尺2或以上的所有Belden地点的能源使用情况以及范围1和2温室气体排放量,其中包括生产基地、分销设施和大型办公室。

 

目标: 到 2025 年,将全球范围 1 和范围 2 的总排放量减少 25%(FY19 基线)。

 

目标: 到 2030 年,将全球范围 1 和范围 2 的总排放量减少 70%(FY19 基线)。

 

目标: 在 2025 年底之前,发布 Belden 范围 3 温室气体排放的基线清单,以更好地指导我们未来的范围 3 减排战略。

 

Belden的范围1和2温室气体排放

  2021 2022 2023
范围 1 和 2 绝对排放量总量(美国 CO2e) 69,363 69,173 62,540
绝对排放量减少百分比(FY19 基线)
9.3% 9.5% 22%
温室气体强度(美国二氧化碳2e/百万美元收入)
30 27 25

 

 
 

能源使用与管理

 在Belden,我们力求提高我们各项业务的能源效率,并增加当地对绿色能源的使用。这两项努力都直接有助于我们实现温室气体减排目标。

 

我们已经在许多地点安装了 LED 照明、运动控制照明系统和低能耗空气压缩机,从而提高了我们的能源使用效率;我们继续在全球的工厂寻找更多的节能项目。我们还投资了绿色能源项目。我们已经在中国苏州和印度浦那的工厂安装了太阳能电池板,并正在评估在其他工厂安装更多太阳能电池板的可能性。我们还在墨西哥诺加莱斯和中国苏州的两家工厂签订了购电协议 (PPA),这是我们在世界上最大的两个设施。

 

目标: 将制造和分销地点的全球总用电量效率从 2019 个级别提高。

 

Belden的用电量

  2021 2022 2023
全球可再生能源用电量百分比 2% 3% 15%
绿色用电量总量(千瓦时)
3,276,560 3,987,114 19,040,814
总用电量(千瓦时)
136,832,453 135,673,699 127,063,682

 


 

 

环境管理

在Belden,我们通过减少产生的废物量,并要求尽可能回收和再利用我们产生的废物,力求将我们对环境的直接影响降到最低。此外,我们鼓励在我们的地点节约用水。 


 

危险废物

Belden公司的EHS标准规定,在回收、再利用或处置之前,必须妥善处理和储存危险废物。Belden的制造和分销地点定期审核危险废物管理。

 

我们鼓励在源头上尽量减少危险废物的产生,并对任何产生的危险废物进行回收或再利用。随着时间的推移,我们已经在电缆生产基地从溶剂型印刷转向激光印刷,大大减少了溶剂型危险废物的产生。我们剩余的溶剂型废物用于场外能源生产或回收利用。

 

Belden的危险废物

产生的废物中属于危险废物的百分比 4%
危险废物回收百分比 73%

 

 

回收

包括废金属、电线和电缆、塑料、纸板和纸张在内的几种废物流在Belden工厂中建立了回收系统,以避免填埋。我们会为我们的制造和分销场所收集有关回收工作的数据和信息,并每年进行审查。

 

目标: 到 2025 年,实现至少 90% 的废物重量从填埋场转移到制造和分销地点。

 

Belden回收的废物

  2021 2023
回收和焚烧废物的百分比
与产生的总废物(按重量)
80% 85.5%

 

 

用水

Belden对其工厂的用水进行管理,以减少对环境的影响和成本,包括在可能的情况下重新利用工艺用水。我们的企业标准鼓励节约用水的做法,我们将这些做法作为企业审计计划的一部分进行审查。用水是我们跟踪的企业范围指标,用于衡量我们的进展。

 

Belden的用水量

  2021 2023
用水量(兆加仑) 80.1 77.8

 

 

EHS管理体系

我们的全球企业环境健康和安全管理体系 (EHSMS) 于 2009 年在全球实施,基于 ISO 14001 和 ISO 45001 国际标准。Belden EHSMS提供了一个实施积极和可持续的业务实践的结构,以推动持续改进,同时满足我们的环境、健康和安全管理目标。

此外,全球多个地点已通过 ISO 14001、ISO 45001 和 ISO 50001 标准的第三方认证。可根据要求提供最新证书。

 

 

  

 

原材料

我们将这一主题定义为生产中使用的原材料的管理和透明度以及与采购和提取相关的影响。我们在Belden的全球供应链中以可持续和合乎道德的方式采购原材料。

 

Belden致力于在我们的全球供应链和生产平台上以可持续的方式采购原材料,完全透明并符合既定的ISO标准。我们的研发团队为我们产品的生产和包装中使用的环保材料建立了单一的全球标准。我们与供应商合作,鼓励他们遵守这些标准。

 

我们的采购和供应链团队与我们的全球供应商分享Belden的可持续发展目标,并鼓励他们支持Belden的环境管理计划。我们的战略供应商和物流合作伙伴积极关注ISO 14001报告和减少碳足迹,从而打造更具可持续性和道德性的供应链。

 

Belden致力于设计污染物最少且符合我们销售产品市场的所有环境法律的产品,包括所有适用的国际产品环境法规。我们与客户和供应商合作,确保符合这些要求,包括LEED、RoHS、中国RoHS和REACH。

 

 

 

 

有关所有相关证书和声明的完整列表,请联系Belden客户服务部。 

 

 

 
 

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。