在任务关键型工业应用中,最佳的操作性能和安全性至关重要。通过学习新的方法来实现这些目标,以实现更大的灵活性,防止系统停机的常见原因,并通过适当的VFD线缆降低成本。
- VFD线缆应用与挑战
- 正确的VFD布线可最大限度地延长正常运行时间并延长电机系统的使用寿命
- 强大的VFD系统的关键设计要素
- 选择符合NFPA79标准的线缆的案例
摘录
“VFD应用在管理电流和其他因素时面临着独特的挑战。如果没有适当的规划,可能会出现应用问题,包括网络通信中断、过程性能不准确、功率损耗、电机故障和线缆损坏。”
“虽然VFD线缆没有官方标准,但实际的VFD线缆与作为VFD线缆销售的其他线缆之间存在重大差异。任何制造商都可以将任何线缆分类为VFD线缆。用户有责任了解特定应用所需的施工要求,以选择合适的线缆。”
“在一根线缆中有可能具有高铜含量、适当的绝缘厚度和增强的灵活性。通过更精细的线缆绞合和正确的护套材料选择,可以实现极大的灵活性,同时增加铜的表面积,以减少高频损耗和线缆发热。”