提高效率,降低成本,提高可持续性
制造业领导者面临着能源管理方面的挑战,包括优化电力、监控设备和确保可持续性。工业物联网、边缘编排和云服务等技术有助于解决这些问题。Belden和我们的合作伙伴提供的解决方案可提高能源效率、降低成本并改善运营的可持续性。
80 缺乏从能源数据中获得可操作见解的分析能力
由于特殊的能源消耗方法,85个能源效率机会仍未得到充分开发
90 表示来自不同设备的碎片化数据是释放能源使用统计数据价值的障碍
95 主要耗能设备依赖经验化操作
将数据转化为洞察
优化能源使用是一项艰巨的任务,在经济和环境方面都具有深远的影响。然而,新技术(包括IIoT、边缘编排和云服务)可以帮助您经济高效地应对这些挑战,而不会影响数据安全性。Belden与亚马逊网络服务和埃森哲合作,构建适合您设施的针对性解决方案。好处:改善能源管理,提高效率,降低能源成本,提高整个运营的可持续性。
我们通过分阶段的方法共同实现这一目标,该方法利用我们的网络弹性、边缘计算和数据互操作性能力。