智能楼宇

有源或无源 DAS、Wi-Fi 或 LTE:5G 卸载选项

Ron Tellas和Steve Carroll

为了确保设备用户获得他们期望的服务水平,5G 蜂窝网络需要一种方法来缓解数据拥塞。此功能可提高性能和速度,以确保 5G 网络能够尽可能高效地运行。

 

随着 5G 带来 新的频谱可能性(从而带来更多带宽),越来越多的设备和连接将致力于利用这种改变游戏规则的蜂窝技术。因此,通过卸载来缓解数据拥塞的需求将会增长。

 

什么是数据卸载?这是一种将数据流量从蜂窝网络转移到本地室内网络的技术,以便蜂窝网络能够保持用户所需的性能。随着人们和设备对无线的依赖不断增加,5G 卸载将成为最佳实践。

 

数据卸载将为用户提供什么?可以这样想:即使就在几年前,大多数人都愿意在旅途中忍受不稳定的连接。例如,当您穿过机场走向出租车时,您知道您很可能会失去连接。

 

然而,今天,这种暂时的断绝已不再被接受。人们希望无论身在何处或正在做什么,都能获得持续的无线连接,而且他们并不关心如何实现。数据卸载是一种将用户设备从一个网络无缝移动到另一个网络的方法——大多数情况下用户甚至没有意识到这一点。

 

有几种方法可以将 5G 蜂窝流量卸载到较小的网络上。至于处理该问题的最佳方法,也没有正确或错误的答案。最适合您的取决于环境和您的网络。

 

例如,体育场和竞技场与赌场或小型办公室的连接需求不同。观看比赛的众多球迷可能几个小时内都不会离开场地;他们主要关心的是吞吐量。他们希望能够与不在现场的朋友和家人分享比赛日的经历。这些优先事项将决定哪种 5G 卸载选项是最佳选择。

 

下面简要介绍一下 5G 卸载的四种选项——主动或被动 DAS、Wi-Fi 和 LTE——它们可以单独使用或组合使用。

 

1.有源 DAS(分布式天线系统)

 

有源 DAS 或 RAN(无线接入网络)依靠多根天线来提供无线覆盖。与无源 DAS 不同,有源 DAS 的组件需要电源才能运行。

 

有源 DAS 由头端单元 (HE) 组成,该单元从施主天线或直接从服务提供商的网络核心接收无线信号。它通过立管额定光纤电缆将信号发送到位于整个建筑物的多个远程无线电单元(RU 或 RRU)。

 

有源 DAS 是部署分布式天线系统和支持竞技场等最关注吞吐量的场所的 5G 卸载的最佳方式。

 

2.无源DAS

 

无源 DAS 的运行信号频率与 Wi-Fi 不同。它使用多个天线来捕获和放大现有的蜂窝信号,从而提供无线覆盖。

 

为了将信号转入建筑物内部和/或将信号分散到广阔的区域,无源DAS通过无线方式或直线连接重新分配来自蜂窝运营商的信号。

 

对于不需要大量吞吐量的小型企业建筑,可以通过无源 DAS 实现 5G 卸载,这会增加覆盖范围,而不是吞吐量。

 

3.Wi-Fi 网络

 

Wi-Fi网络将在支持日益增长的无线连接和数据卸载需求方面发挥重要作用。

 

尽管目前仍在开发中,但 Wi-Fi 7(也称为 IEEE 802.11be)将成为可行的 5G 卸载选项。

 

IEEE 802.11be 任务组正在努力确保 Wi-Fi 7 将能够处理 5G 所需的一切。尽管 Wi-Fi 7 设备至少还需要一年时间才能问世,但即将推出的标准表明,数据速率将比 Wi-Fi 6 并且还能减少延迟。

 

它将支持增强现实和虚拟现实、4K 视频流和云游戏等显著增强的连接性、速度和容量。

 

对于大型场馆,可以通过 Wi-Fi 实现 5G 卸载。

 

4.LTE、小型基站或 CBRS

 

5G 卸载也可以通过 LTE 或小型基站完成,其中需要与授权运营商合作才能实现无缝切换。

 

使用这种方法卸载 5G 数据流量可以提供高水平的网络质量、性能和灵活性,同时提供更大的网络容量和更快的数据速度。

 

对于私有网络,5G 卸载可以通过以下方式实现 小细胞 或 LTE。

 

选择权在您

 

无论您使用有源还是无源 DAS、Wi-Fi 还是 LTE,Belden 都能为您提供创建智能基础设施所需的一切。通过让我们尽早参与项目讨论,我们可以帮助支持您的设计流程,找到合适的顾问和承包商,从头到尾协调项目,并鼓励您考虑新的、具有成本效益的选择,以帮助您获得最佳结果。

 

从这里开始,详细了解我们的无线解决方案。

 

相关链接:

 

光纤是支持 5G 网络的首选的 3 个理由

您的体育场准备好支持 5G 功能了吗?

6 GHz 频段 Wi-Fi 6E:关于此新标准你需要了解的 4 件事