在 OT 中,’情况就不同了。从历史上看,网络安全’并不是运营技术的优先事项。但随着行业内 网络攻击次数 的增加,人们的意识水平也在不断提高。这是个好消息,尤其是考虑到行业法规和 IT/OT 融合 要求网络安全进入工业工厂。为了确保运营安全,IT 和 OT 必须能够协调策略和方法。但首先,我们需要克服一些障碍。
IT和OT对安全性的看法不同
信息技术和操作技术之间的安全期望不同。虽然数据完整性是 IT 安全中的最高优先级, OT 安全 专注于系统可用性和安全性,以确保连续、无干扰的运行。
尽管专业知识和术语存在差异,但这两个世界需要融合。这意味着找到一种通用语言来明确表述系统需求和要求,这可能具有挑战性。
克服运营技术障碍是提升网络安全的关键
由于运营技术带来了独特的障碍和特殊要求,OT安全解决方案必须量体裁衣,才能确保防护和运营连续性。
支持过时设备
遗留基础设施和较长的技术生命周期对 OT 安全构成了重大挑战。发现工厂设备和系统在过去 20 年中持续运行的情况并不少见。’OT 系统也’不是为连接网络而设计的。
现代IT安全解决方案可能会使此类结构不堪重负,因此开发保护遗留系统的安全概念至关重要。
避开过时的软件
OT 软件有时会过时,并且通常非常具体,通过非典型的 IT 协议进行通信;很难确定哪些组件相互通信。但你只能保护你知道存在的东西。
提高OT安全性的第一步是建立透明度,以深入了解机器状态。
警惕易受攻击的系统
OT 在高度脆弱的系统上运行。最小的变化都可能导致严重的系统故障。例如, 渗透测试 等工具可能会导致中断或失败,因此并非总是一种选择。
重要的是,OT 安全解决方案和措施不会危及运营:中断可能会产生深远且代价高昂的后果。’
IT和OT必须携手合作,打造OT安全解决方案
各个工厂的 OT 系统各不相同,这就是为什么一刀切的解决方案通常不起作用的原因。’为了开发合适的 OT 网络安全解决方案,IT 经理需要更好地了解 OT 系统。通常,IT 中常见的流程(例如风险分析)需要重新考虑 OT。
OT 安全解决方案必须适应您的工厂’的要求。在引入新技术之前,OT 系统通常需要大量的规划和物理修改。这可能非常耗时且成本高昂。易于集成且操作简单且不会造成重大变动的安全解决方案更受青睐;它们简化了实施过程并减少了对现有操作的影响。
OT安全解决方案:macmon的后连接NAC
麦克蒙’网络访问控制 (NAC) 旨在支持 OT 和 IT 的独特要求。
例如,虽然 IEEE 802.1X 标准 在 IT 领域被广泛采用,以实现强大的网络安全,它依赖于 RADIUS 服务器 对 OT 环境提出了挑战。维护 RADIUS 服务器可能很复杂,并且 OT 人员可能不具备管理这些系统的专业知识。此外,OT 系统和机器’t 始终支持 IEEE 标准。
麦克蒙’s NAC 解决方案是一种 OT 安全解决方案,可解决这些独特的限制并确保网络安全,同时不影响运营稳定性。它还提供基于 SNMP 的解决方案,利用工业工厂熟悉的协议。连接后 NAC 支持被动监控和被动功能,因此可以逐步实施合规指南,而不会危及运营。可以根据具体要求以不同的方式处理与安全相关的事件。
作为与制造商和基础设施无关的解决方案,它可以在任何环境中工作,并且不会’不需要新购买。它可以在一天内完全实施,让您了解网络情况并加强您的 OT 环境。
相关链接
作者简介
Sarah Kolberg
营销经理
Sarah Kolberg 于 2023 年 4 月加入 Belden 团队,担任软件内容营销经理。她常驻德国,负责制作有关工业网络安全的内容。