但许多人没有考虑到的是,这个数字代表了两种类型的智能建筑—绿地智能建筑和棕地智能建筑。随着该行业在未来四年内推出 7000 万套智能建筑,’可以肯定地说,大多数将是棕地项目(对现有建筑的翻新),而不是绿地项目(新建筑)。
棕地和绿地智能建筑都有各自的优势、挑战和布线考虑。因此,必须对它们采取不同的管理方式。本博客仅重点介绍了两者之间众多重要差异中的几个。
绿地智能楼宇设计背景知识
因为他们’重新设计和建造,绿地项目不’t 面临棕地项目中经常遇到的限制和约束。在绿地项目中,它’由于一切都是新鲜的,因此跨团队协调愿景和目标变得更加容易。
虽然这 “新鲜感” 看似是一个优势,但也可能带来意想不到的障碍。用一张空白的画布,’我们很容易沉迷于各种可能性而忽视需求和实用性。区分需求和欲望的优先顺序也很困难。
作为一个基本的例子,我们’我看到客户为他们的数据中心投资了插座监控配电单元 (PDU)—但实际上并非如此 监控插座状态。有时这是由于缺乏资源造成的。其他时候,它’因为数据中心团队没有’不需要监控该级别的电力使用情况。不管怎样,仅仅因为有些事情似乎 “凉爽的” 不’不是这个意思’适合每个项目。
同样的道理,仅仅因为两个建筑系统 能 在新设施中相互交流’这并不意味着他们应该这样做。创建一个 “智能建筑” 不’这并不意味着所有系统都必须集成。相反, 智能建筑 在系统之间建立有目的的、有意义的联系,根据需要观察和管理的内容为人员和流程增加价值。
例如,许多智能医院希望其灌溉系统能够连接到互联网,以检查即将到来的天气并进行相应调整。(预报明天早上有雨吗?系统会看到这一点,并意识到浇水不是’没有必要。但灌溉系统需要与医院沟通吗’的成像系统?即使它’有可能实现这一点,它’这没有什么好处,因为它没有任何优势。
另一个例子是,在大多数情况下,集成访问控制和视频监控系统具有明显的好处。例如,潜在的安全事件可以在发生时得到解决(您可以查看某人试图未经授权进入入口的实时录像)。但是是否有必要整合访问控制和视频会议系统?可能不是。
由于没有现有的基础设施可供利用,绿地项目通常比棕地项目花费更长的时间。
项目规划可能在设施投入运营前几年就开始了。由于技术发展如此之快,2022 年制定的电信预算和范围可能无法满足 2028 年建筑物开业时的需求。技术、需求和优先事项将随着时间而改变—并且布线设计、计划和工作程序需要足够灵活以适应这些变化。
棕地智能楼宇设计背景知识
仅在美国就有近 600 万座商业建筑(根据商业建筑能源消耗调查)、35 万座工业建筑(根据制造业能源消耗调查)和 27.5 万座军事建筑(根据国防部基地结构报告),棕地项目比绿地项目更为常见—,但’人们谈论它们却很少。
在棕地项目中,已经存在具有既定历史记录的不同人员和技术孤岛。在处理与供应商的现有合同、责任、义务和能力时,还需要考虑动态关系和相互作用。
除了管理任何项目都会伴随的传统成本、资源和时间限制之外,棕地智能建筑项目还必须解决现有的限制和局限性。这可能包括遗留平台和系统、无法’改变的设施布局以及无法’为开展工作而腾出的满员建筑物。所有这些情况都产生了额外的复杂性,与绿地项目中的复杂性有很大不同。
从ICT的角度来看,棕地项目中的遗留系统,通常需要与新的系统、技术和网络架构进行集成。
再次以医疗保健为例,棕地 智能建筑 项目始终需要考虑现有技术的成熟度。例如,护士呼叫系统可能会使用 25 或 30 年,这意味着当前使用的系统可能不是为以太网或 IP 构建的。这会使整合变得困难。
对于项目团队来说,了解现有技术的预期寿命也很重要。’是否存在临终关怀?
有些系统,例如护士呼叫系统,不能简单地脱机或移除并换成新的系统。’它们必须保持运行,直到新系统或新基础设施安装、测试和验证—(包括与其他智能建筑系统的集成)。
在棕地智能建筑项目中,您’还会经常发现多种网络拓扑结构:例如总线型、环形或星型。路径和空间也已经存在,因此布线计划必须围绕其当前的位置、大小、配置和内容进行。
现有的布线在棕地 智能建筑项目 中也常常带来挑战,因为多年来已经部署了各种各样的电缆和连接器—,其中许多具有不同的额定值—。最终,这些差异需要能够协同作用。
在现有环境中工作时,新技术和新能力的愿景必须与现实相适应。基于该设施和现有基础设施,什么’是可能的,什么’不是?适用于一座现有建筑的方法可能不适用于另一座现有建筑。建筑物的设计使用寿命为数十年或更长时间,因此通常需要创造力才能将一座 60 年历史的建筑改造成能够高效且经济地使用技术的设施。
基于这些因素—现有系统和基础设施—,棕地智能建筑项目可能从简单的引导升级到重大叉车升级(以及介于两者之间的一切),这需要对现有 IT 基础设施进行重大更改。
开始您的下一个智能楼宇项目
绿地和棕地智能建筑对于创造安全、可持续和高效的未来都至关重要。但他们也需要采取不同的方法。Belden’的专家团队了解智能建筑设计的复杂性—以及支持绿地和棕地智能建筑以满足您的目标所需的布线基础设施。
进一步了解我们的智能楼宇团队和实力。
相关文章:
作者简介
Henry Franc
现场应用工程师
Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。