智能楼宇
机器的崛起 & 互联设备:从 P2P 到 M2M 网络的转变
01.12.2023
我们’生活在一个充满互联设备的物联网世界—。
几乎所有东西都有传感器—监控摄像头、恒温器、交换机、路由器—它可以从环境中获取线索,并根据收集到的信息做出精确的反应。目前,全球 联网设备的数量 已达到全球人口规模的两倍多(2022 年全球人口将达到 80 亿人 )。
在物联网和新兴技术带来的兴奋和机遇中,人们很容易忽视自己的初衷。
例如:
- 医院’的目标不是’部署新的人工智能或扩展现实技术。其首要任务是通过有效的护理和临床操作来改善患者的治疗效果—,而技术可以通过支持更快的患者治疗、更准确的诊断等来帮助实现这些效果。
- 大学的业务需求与推出新技术无关。相反,我们的目标是开发易于获取、需求旺盛的课程和项目,以吸引和留住学生和教师,并帮助下一代做好职业生涯的准备。
- 机场投资自动驾驶汽车和生物识别面部识别平台并不是因为他们想炫耀最新技术。’他们希望能够快速、安全、高效地运送人员和行李—,而技术是实现这一目标的一种方式。
’务必记住,技术永远不是目的或终点,—它’只是达到目的的手段。
从 P2P 到 M2M 网络
这些互联设备的兴起意味着什么?
从历史上看,许多网络设计原则都侧重于构建能够满足用户(人们)需求的语音和数据网络。这种点对点 (P2P) 架构通常假设人与人之间或群体与群体之间的需求非常相似,从而使网络设计相对公式化和直接。
但这种 “旧的” 网络设计方法已不再适用。遵守简单清单的日子已经一去不复返了。当今的网络不再是为了满足人们的需求而设计的,而是为了满足我们现在工作、生活和娱乐所依赖的机器的需求。’
与网络’的人类用户相反,网络’的机器用户提出了各种各样的连接需求。许多此类新型应用都可以在以太网联盟’的 以太网路线图中找到:
- 汽车应用,如自动驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶汽车以及传统车载网络的融合
- 企业应用,涉及多个Wi-Fi接入点与协作工具
- 服务提供商应用,包括5G移动部署
- 自动化、建筑和工业应用,例如 IT/OT 融合 和工业 4.0
- 云提供商应用,用于支持人工智能和机器学习等技术
在每个应用中,所使用的连接设备和机器都是不同的。有些需要低速连接,而有些则需要高得多的数据速率。因此,支持每个应用程序的网络也必须以不同的方式构建。
世界已经超越了 P2P 网络;我们’进入了 M2M 网络(机器对机器网络)的新维度。它们在规模、范围和复杂性上超越了传统的 P2x 电信。
M2M 网络是根据设备和自动化应用的需求而设计的。它们涉及通过网络进行通信的机器,无需人工干预,因为它们利用传感器数据并将其传输到网络。
这些机器必须具有网络连接,以便及时响应。随着传感器和其他连接设备收集越来越多的数据,需要有效地处理这些信息,以便能够根据这些数据揭示的内容快速做出决策。
M2M 连接的简单示例是连接的自动售货机或 ATM。无需人工干预,这些机器会自动发送有关库存的实时信息,以便采取适当的措施。在仓库等更复杂的环境中,M2M 连接允许机器人和自主平台进行通信,以便它们能够预测和响应履行需求,从而无需人工干预即可保持生产力。
超越标准
传统上,布线标准开发—特别是涉及 ICT 行业时—都以这样的前提为中心:大多数网络要求涉及人与人或人与机器 (P2M) 通信。IEEE、TIA 和其他 标准制定组织 的活动反映了这一新现实。
但行业标准仅提出了 最低限度 的基于性能的要求,以确保网络正常运行。为了确保您能够创建一个能够提供所需性能且不会出现过度配置或配置不足的 M2M 网络,我们建议您创建自己的内部标准,例如,该标准可能超过 TIA、BICSI 和 ISO 标准。
虽然我们生活在一个复杂的世界中,但拥有合适的合作伙伴来简化转型过程可以使挑战变得更容易应对。Belden 致力于帮助您改造您的网络,并确保它为机器的崛起和从 P2P 到 M2M 网络的转变做好准备。’
相关链接: