了解OM5多模光纤
2016年10月,在国际标准化组织/国际电工委员会(ISO/IEC)确定了宽带多模光纤的命名法OM5之后,我们首次推出了宽带多模光纤(WBMMF)。这项新的TIA开发(ANSI/TIA-492AAAE)于2016年6月获准发布。它可以帮助数据中心管理人员应对不断升级的数据速率和更高带宽的需求。
在OM5中,波长将每根光纤的容量增加至少四倍(实现给定数据速率所需的光纤要么增加四倍,要么减少四倍)。信号通过四个独立的操作窗口沿一根光纤发送。
多模光纤(MMF)布线系统的新挑战
去年,100G以太网成为云数据中心的主流,因为它被部署在企业和多租户数据中心的核心网络中。由于OM4的带宽有限和其他信号传输障碍,标称收发器的传输距离从40GBASE-SR4(4×10G)的150米下降到100GBASE-SR4(4×25G)的100米。
历史上,大批量、低成本的多模收发器采用850纳米VCSEL作为光源。LC双工(一个MMF对)和MPO-12(四个MMF对)是最常用的结构化布线和连接解决方案。
然而,数据中心带宽需求的增长速度远远快于技术发展。IEEE 802.3cd工作组采用了使用50G-PAM4技术的200GBASE-SR4;IEEE 802.3bs工作组采用了重用25G-NRZ技术的400GBASE-SR16。尽管50G VCSEL技术仍在开发中,但200G和400G以太网部署似乎迫在眉睫。

光纤布线系统支持下一代以太网速度迁移的成本越来越高。例如,400GBASE-SR16需要MPO-32(16对MMF)连接器,与MPO-12连接器相比,它使用的光纤数量要多得多;也不向后兼容当前安装的MMF布线。
OM5支持多波长传输
OM5的开发是为了支持从840纳米到953纳米的短波波分复用(SWDM)。根据TIA TR-42.12光纤和线缆小组委员会的说法,石灰(传统上称为石灰绿)是OM5护套的官方颜色;这将在即将发布的ANSI/TIA-598-D-2文件中发布。连接器和适配器的颜色定义将进一步研究并纳入ANSI/TIA 568.3-D-1文件。
OM5的主要功能包括:
- 明确指定有效模态带宽(EMB)和从840纳米到953纳米的光缆衰减
- 在整个波长范围内支持100GBASE-SR4以太网和32G光纤通道应用
- 向后兼容850纳米的OM4,色散降低
MMF中的短波波分复用技术
使用单根光纤传输多个波长并不是一个新概念,在电信领域已被广泛用于减少单模光纤数量。在短距离数据通信应用中,思科40G-BiDi(双向光学技术)解决方案,在同一MMF上传输两种波长(850纳米和900纳米),已被证明在市场上取得了巨大成功。
考虑到光纤基础设施成本,并行多模MPO布线比LC双工布线成本高得多。对于直接端口到端口连接,更理想的是使用单个光纤对而不是MPO主干跳线,以保持低成本。
2015年,由收发器供应商、光纤供应商和系统供应商组成的SWDM联盟成立,旨在为SWDM收发器制定多源协议(MSA)。波长网格定义为850纳米、880纳米、910纳米和940纳米,间距为30纳米。新的基于SWDM的QSFP多模收发器,包括40G-SWDM4、100G-SWDM4和100G-BiDi(850纳米和900纳米),均已上市。
2017年1月,遵照IEEE 802.3成立了一个新的研究组,旨在为下一代200G和400G以太网建立共识,减少MMF对,目标是将SWDM技术纳入IEEE 802.3标准规范,获得更广泛的市场认可。
OM5相对于OM3和OM4的优势
作为一种新的MMF类型,OM5提供比流行的OM3和OM4更高的性能,尤其是在与SWDM和BiDi收发器配对时。OM3和OM4还可以支持SWDM和BiDi物理媒体相关(PMD)子层,但覆盖范围较小。
当与单波长(即λ=850纳米)收发器配对时,例如带有MPO接口的40GBASE-SR4和100GBASE-SR4,OM5支持与OM4相同的覆盖范围。换句话说,在这些类型的收发器中,OM5平行布线并没有明显的优势。
为了保持多模光学器件的吸引力,一些供应商开始提供100G多模收发器,利用数字信号处理技术,将收发距离延长至300米;这与SWDM和OM5相结合,将为下一代多模光学器件铺平道路。
如果您在下一个数据中心部署项目中选择SWDM收发器,Belden建议密切关注OM5,以支持所需的覆盖范围和链接性能标准。