正常运行时间是许多行业的基本条件,但输配电公司在需求和可靠性方面却自成一派。
由于电力对于我们的生活和工作至关重要,因此发电厂和设施就是 “任务关键型的定义。”没有电,你就无法’开展业务、开展医疗保健、开展教育、开展通信、开展连通性、开展交通运输、开展水处理、开展应急响应等等。 … 不胜枚举。
每天,发电厂都在努力以合理的成本提供可靠的电力,与此同时,与此同时,也在不断攻克从设备故障到网络攻击的种种问题。
从TDM转向基于分组的网络
有弹性的骨干网络和防止单点故障的能力是保持发电厂正常运行的关键。只有使用旨在最大程度减少停机时间和承受服务中断的网络设备才能提供可靠的电力。维持传统公司正常运转的有效方法’并不适用于任务关键型公用事业网络。
然而,随着发电厂和设施变得越来越智能,现代智能电网和数字变电站使用的通信协议无法’通过许多公用事业公司依赖的基于 TDM(时分复用)的网络—有效地承载,而这些网络是骨干技术。
随着这些基于 TDM 的网络达到使用寿命,’找到维持系统运行所需的组件变得越来越困难。因此,对于公用事业来说,从 TDM 迁移到基于分组的网络技术是不可避免的。
基于分组的技术可以更有效地利用光纤带宽容量,对于基于以太网的应用尤其如此。
有两种基于分组的技术可供考虑:MPLS-TP和IP/MPLS
许多公用事业公司考虑两种基于数据包的网络协议:MPLS-TP 和 IP/MPLS。’了解这些差异非常重要,这样您才能为您的公用事业网络选择正确的选项。
这两种技术都基于 MPLS(多协议标签交换)网络协议。MPLS 是 IETF(互联网工程任务组)在 RFC 3031 中定义的一种面向连接的通信协议,旨在提高基于分组的网络的性能。
什么是IP/MPLS?
IP/MPLS 是一种成熟的网络协议技术,旨在解决 IP 路由网络中的某些限制。IP/MPLS 结合了 IP 路由和 MPLS 的功能,由 IETF 标准化。
当 IT 决策者参与选择过程时,他们通常倾向于 IP/MPLS,因为它具有动态行为。IP/MPLS 非常适合核心网络和大型骨干网络(例如 ISP),这些网络必须交换大量数据,并且需要任意连接的灵活性。
然而,当涉及到传输网络(如公用事业网络中的骨干网)时,IP/MPLS 网络协议也无法扩展。’这些 OT 网络是相对较小的静态网络,需要进行控制。在传输网络中,性能是关键。这种动态行为带来的处理开销是一种昂贵的负担,并且在关键服务的配置和管理方面会导致更多的复杂性。
此外,IP/MPLS 技术缺乏 NMS(网络管理系统),这导致配置单个节点的过程非常耗费人力。这会产生重大的网络维护和故障排除问题,根据内部知识水平,通常必须涉及第三方。
什么是MPLS-TP?
与 IP/MPLS 类似,RFC 5317 中定义的 MPLS-TP 网络协议基于 MPLS 技术并针对关键任务网络进行了优化。它使分组传输服务具有现有传输网络中的可预测性和可靠性。它’由 ITU-T 和 IETF 定义,专门用于满足 IP/MPLS 能够满足的 OT 网络需求’无法管理。
MPLS-TP没有运行不需要的动态协议,而是纳入了OT网络的关键要求:
- 带内OAM(运营、管理和维护)
- 静态配置
- 双向转发
由于这些原因,MPLS-TP是当今公共设施网络中部署最多的基于分组的技术。
为什么MPLS-TP更适合任务关键型公共设施网络
MPLS-TP网络协议作为满足公共设施网络需求和要求的完整主干网络解决方案,比IP/MPLS具有许多优势。
它为公用事业网络解决方案提供了强大可靠的框架,并符合公用事业公司提出的运营、效率和可靠性等严格要求。
我们的专家整理了一份有价值的白皮书,概述了 MPLS-TP 支持关键任务公用事业网络需求的 10 种具体方式。