智能楼宇

RemoteIP 线缆:突破 100 米距离限制的新方法

Josh Goyke

这是一个复杂的设计挑战,建筑团队多年来一直在努力解决:将物联网设备安装在能够实现其目的的位置,同时保持在电信机房 100 米以内的范围内,以便设备可以连接到网络进行远程监控和共享数据。’

 

随着应用速度的加快,为了简化新技术的接受度,根据 ANSI/TIA-568 布线标准,类别布线的通道长度历来被限制在 100 米。这意味着每个网络连接设备 100 米范围内都需要设立电信机房。

 

但该标准对设备的部署位置和方式进行了限制。根据设备的类型及其位置,可能需要更长的通道长度。停车场的监控摄像头怎么样?在很少使用的建筑物入口/出口处安装门禁控制面板?一个 无线接入点 在室外露台或泳池区?PoE LED 照明灯具 位于宽敞的开放式办公空间中间?屋顶风扇上的传感器?

 

为了使这些应用程序在电信机房’距离设备 100 米以外的情况下也能正常工作,建筑设计师、顾问和/或最终用户必须考虑 其他选项,其中可能包括:

 

  • 采用光缆代替铜缆
  • 在距离安装设备 100 米范围内建立新的电信机房
  • 使用光铜混合线缆
  • 在现有电信机房增加集线器或交换机
  • 冒险将铜缆链路延伸至 100 米以上(尽管这种方法不符合 ANSI/TIA-568 标准)’

 

虽然这些选项都是可能的,但它们也可能成本高昂,导致建筑空间利用效率低下或产生性能问题(在将铜缆链路延长至 100 米以上的情况下)。

 

随着设备数量的不断增长,有效利用建筑空间和方便地提供电力和数据以部署这些新设备的需求也在不断增长—其中许多设备将安装在’电信机房不近的地方。

 

为了减少智能建筑依赖物联网设备时这些持续的连接挑战所带来的挫败感,我们设计了新的 RemoteIP 电缆。它们为类别布线(字面意思)不足的应用提供了另一种可行的选择。

 

RemoteIP 电缆遵循 IEEE 应用标准,例如 10BASE-T、100BASE-T 和 1000BASE-T。应用标准与布线标准有何不同?虽然布线标准规定了结构化布线系统的最低性能要求,以便它们能够支持 100 米以上的任何应用,但应用标准侧重于应用程序本身—(例如无线或以太网—)在链路段上运行的能力,而不管距离如何。

 

这类线缆适用于符合这些IEEE应用标准的任何设备和交换机,包括IP摄像头、建筑传感器和PoE LED照明装置。

 

由于它们能够为最远 215 米外的远程 IP 设备提供数据和电源,因此其传输距离是 Category 电缆所能提供的传输距离的两倍多。使用这些电缆,’现在可以在 215 米处实现 10 Mb/s 的传输速度,在 200 米处实现 100 Mb/s 的传输速度,在 130 米处实现 1 Gb/s 的传输速度。它们还采用 22 AWG 导线,有助于信号传输更长的距离,同时 保持电缆较低的发热量 ,从而最大限度地减少对电气特性的影响。

 

这为建筑设计师、顾问和最终用户开辟了新的可能性。它允许在新位置放置和安装物联网设备,回收并最大化平方英尺,并通过消除对媒体转换器(使光纤和铜缆能够连接)或扩展器(增强或重复信号)的需求来降低成本。

 

由于采用以太网供电 (PoE),Belden’ 的 RemoteIP 电缆可以在类别电缆相关的 100 米通道长度之外传输数据和电力。

 

RemoteIP 电缆还设计用于与我们改变游戏规则的 REVConnect® 连接配对,这使得它们易于部署并与任何物联网设备兼容。RemoteIP 电缆的安装方式与类别电缆相同,并采用无填充物设计,这使得它们非常容易终止。

 

如果您需要经济高效地将以太网通道扩展到 100 米以上且速度高达 1 Gb/s—而不必担心性能下降—,那么这些电缆将帮助您实现这一目标。它们’经过专门设计,以满足或超越 IEEE 应用标准限制。详细了解我们的 RemoteIP 电缆

 

相关链接:

 

基于应用的RemoteIP线缆

针对安装人员每天面临的四个现实问题的解决方案

延长电缆覆盖范围的 4 个注意事项