光纤线缆的5个独特优势
光缆和铜缆各有各的优势和特性,因此也各有各的用途。根据应用的不同,在两者之间进行选择时,没有“正确”或“错误”的答案。事实上,它们在很多方面是互补的。
随着我们的世界对带宽的需求越来越迫切,同时光纤线缆的成本逐步下降,ICT专业人士开始对其进行认真研究。但是,在决定您的应用最适合采用铜缆还是光纤之前,您应该了解光纤线缆的一些优势。
1. 光纤可以支持非常高的带宽水平
就带宽而言,目前没有比光纤更好的技术了——尤其是单模光纤。光纤线缆可比相同直径的铜缆提供更高的带宽,传输更多的数据。
无论将来在收发器或其他电子元器件方面会有什么新的光纤技术进入市场,光纤的优势之一在于其性能不受线缆本身的限制,而只是受到组成系统的电子元器件的限制。只需升级元器件,您的光纤线缆将继续发挥作用。
使用光纤还可以减少延迟,从而实现更快的下载和上传速度,并能更快地访问资源。由于其低损耗特性,光纤还可以将数据传输更远的距离,同时没有延迟或中断。
2. 光纤具备固有的保护
光纤线缆不散发信号,在光纤线缆上安装窃听器来拦截数据传输是极其困难的。
由于通过光纤线缆传播的信号包含在每根光纤中,因此必须从线缆的末端将其切开才能接入。在大多数情况下,这会使网络瘫痪,令所有人很快意识到出了问题。
3. 光纤本质上是安全的
由于不需要使用电来传输数据(数据是通过光传输的),光纤的优势包括可以安全地进行操作。
4. 光纤耐水,耐温度波动
光纤线缆不受温度变化、恶劣天气或潮湿的影响。例如,即使光纤与雨水接触,这对通信也毫无影响。如果闪电击中光纤线缆,由于光纤线缆不含任何金属成分,因此电涌不会传播。
光纤可以承受恶劣的环境而不会改变性能,从而使其成为户外、远距离和工业应用等严苛环境的理想选择。
5. 光纤不受电磁干扰
在密集的环境中布置大量电子线缆(带有电流)会在线缆之间产生串扰,从而导致性能问题和数据传输中断。
而光纤线缆不会产生电磁干扰(EMI),同时也不受EMI的影响。您可以将其部署在工业设备旁边而毫不担心电磁干扰。