案例分析

福赛斯县学校通过Belden满足日益增长的在线访问需求

Belden

佐治亚州福赛斯的福赛斯县学校拥有超过 48,000 名学生和超过 5,000 名教职员工。作为美国发展最快的社区之一,福赛斯吸引了来自世界各地积极进取的学生来到其课堂。

福赛斯县学校该县’的技术服务部门负责部署技术以提高生产力、鼓励学习领导力并扩大资源获取渠道。为了实现他们的使命,该团队支持:

  • 27,000 台学生 Chromebook
  • 5,000 台教师笔记本电脑
  • 57,000 台个人设备
  • 360 台物理和虚拟服务器
  • 4,474 个无线接入点
  • 1,300 个网络交换机 

挑战 & 要求

为了支持未来的学习,该县优先升级其布线基础设施、交换机和无线接入点 (WAP) 以支持智能教室。

 

“该县了解设计面向未来的教室的重要性,并且我们的无线覆盖不能出现漏洞或缺口。’我们在教室里安装了更多的电缆,以创造更好的无线性能—我们现在可以使用的电缆可以使用 20 年或更长时间。”- 蒂姆·弗莱明 (Tim Fleming),福赛斯县学校技术服务总监

 

福赛斯县学校案例研究无线接入点鉴于该学区’对无线网络的需求迅速增长,需要一个更强大的无线网络。为了提高性能和实现冗余,新设计将在每个教室中包括两个分支,并将对逻辑地绑定在一起,为每个 WAP 提供总计 2 Gbps 的速度。

 

该地区正在寻求一种有保证的解决方案,该解决方案将经过全面的测试和认证,可以根据他们的需求进行扩展,满足他们的预算并支持轻松安装。

 

此外,为了满足该县’的学生测试期,该项目必须提前启动。如果没有合适的布线解决方案和安装人员,如此大规模安装的物流可能会很困难。必须大量提供电缆和连接产品,并且经过认证的安装人员需要在时间安排限制内工作并在周末或晚上拉电缆。

 

解决方案

使用 Belden 10GXS Cat 6A 电缆在学区内的每个教室建立两个分支线。为了实现冗余,拉了两根电缆,以防其中一根发生故障,备用交换机仍可正常运行。经过认证的安装商 TechOptics 经过培训,能够快速高效地拉电缆,在创纪录的时间内完成了约 40 所学校的安装。

 

对于 Cat 5e 到 6A 连接,该团队使用了 Belden’秒 REVConnect 连接系统 加快安装速度、减少返工和重新测试并避免现场故障。与区域相匹配的颜色编码电缆’安装了标签方案来区分无线电缆和电缆接头。未来,REVConnect 将通过提供更简单的方法来解决问题(包括简单的跌落修复),从而节省地区技术人员的时间。

 

Belden 配线架 在整个重新布线项目中也使用了电线。通过使用 PoE 交换机,可以消除电话和无线接入点的 PoE 注入器,从而节省安装时间。

 

福赛斯县学校案例研究布线基础设施

福赛斯县学校案例研究布线基础设施                             

福赛斯县学校案例研究布线基础设施

 


 

 

结果

福赛斯县学区拥有支持两个 10G 网络的布线基础设施,覆盖每所学校。

 

“每天,都有 86,000 台独立设备访问我们的无线网络。我们’我们还消除了与教室中电脑数量有限相关的任何担忧—它’现在不受限制,每个人都可以访问。有了这些系统,我们’专注于建设未来。”   - 蒂姆·弗莱明 (Tim Fleming),福赛斯县学校技术服务总监

 

随着教室吞吐量的增加,学区将做好应对准备。即使使用 5G、7G 或 10G 接入点,布线基础设施仍将继续正常运行。借助 REVConnect,该地区可以维护自己的变革并随着时间的推移继续节省开支。