案例分析

GEODIS公园 - 田纳西州纳什维尔

Belden Inc.
尽管面临材料交付周期和成本方面的挑战,GEODIS Park 仍提前七周完工——这在一定程度上要归功于 Belden 的规划、协调和易于安装的解决方案。

 

跳转至: 顾客  |  挑战  |  深入了解  |  解决方案  |  结果

 

 

客户

作为一支正在迅速成名的新兴美国职业足球大联盟俱乐部,纳什维尔足球俱乐部 (SC) 需要自己的体育场来满足扩编球队的要求。

 

2021 年,该俱乐部成为美国职业足球大联盟历史上第七支在常规赛主场保持不败的球队。他们还连续第二年进入季后赛。

 

这个精神家园就是乔达公园 (GEODIS Park),美国和加拿大最大的足球专用体育场。这座拥有 30,000 个座位的单大厅体育场设有三个俱乐部、25 个私人包厢、包厢座位和 360 度天篷屋顶。它的设计让球迷尽可能地接近比赛,最后一排座位和边线之间的距离只有 150 英尺。无论球迷在体育场内的哪个地方 - 在特许经营店、在球队商店购物或去洗手间 - 他们总是可以看到场上的比赛。

 

 

挑战

为了确保场馆与周围韦奇伍德 - 休斯顿街区的传统氛围相融合,GEODIS Park 的外观并不华丽或奢华——但这并不意味着里面的技术不需要吸引眼球。

 

纳什维尔足球俱乐部希望建立一个充满互动体验的场地,让球迷们能够注意到球队在短短几年内取得的进步——从租用 NFL 体育场到拥有全国最大的足球专用体育场。 

 

 

深入了解

GEODIS Park 团队对 Belden 在全国其他足球专用体育场馆的工作印象深刻,他们相信其端到端布线和连接系统将为体育场馆提供强大的基础设施,为未来做好准备。

 

通过 Belden 提供的单一供应商方法,GEODIS Park 还可以简化项目沟通和保修。 

 

 

解决方案

Belden 为 GEODIS Park 内最先进的体验提供结构化布线、AV、Wi-Fi 和广播技术的产品和支持。

 

为了安全地在长距离传输中提供大量电力,我们使用了 Belden’的数字电力™ 电缆,在一条电缆中传输电力和数据。这些经过 UL 认证的 4 级电缆可在数百米范围内提供接近以太网供电 20 倍的功率,为交流电源提供安全的替代方案。除了节省宝贵的安装时间外,它们还可以由安装类别电缆的相同低压集成商来安装。

 

这些电缆是与数字电力创造者 VoltServer 联合设计的,将使 GEODIS Park 能够自信地支持未来所有类型的新技术,而无需担心数据或电力需求。

 

我们还部署了 Belden’的 REVConnect® Connectivity 解决方案来加快安装速度。“” Belden 制造商代表 E-Connect LLC 总裁 Eric Plummer 表示,REVConnect 改变了这个项目。’

 

REVConnect 彻底改变了 RJ45 连接器,它具有可靠、简单且多功能的端接方式,采用单一方法完成所有 5e、6 和 6A 类端接,同时显著减少了返工和培训—,即使对于从未端接过电缆的工人也是如此。 

 

即使在疫情期间施工停止,这种加速安装方法也能使项目保持正常进行。一旦安装人员能够返回工作现场,尽管出现了意外的延误,REVConnect 对于维持原定时间表至关重要。

 

 

结果

GEODIS 公园为南卡罗来纳州纳什维尔提供了应有的家园和创造自己历史的场所。它还增加了俱乐部的商业和财务机会,为其提供了更多的销售特许经营权的空间、更多的售票座位(该球队已经拥有 23,000 名季票持有者)以及更多的赞助商广告选择。据艾尔称,随着球场迁入新球场,赞助金额已经翻了一番。

 

尽管疫情给产品交付周期和成本带来了挑战,但乔达公园仍提前七周完工——这在一定程度上要归功于百通的规划、协调和易于安装的解决方案。

 

“Belden 是一家能够覆盖所有媒体应用的制造商,”Plummer 说。“只需与一个消息来源交谈,只需与一个人握手,这节省了每个人宝贵的时间。”