德国机器制造商使用Belden I/O模块提高工厂效率
这是案例研究的摘录。点击此处阅读完整的案例研究。
Erhardt + Abt 是一家总部位于库亨的德国机械制造商,近 20 年来一直为各行各业提供集成自动化解决方案。Erhardt + Abt 拥有 75 名员工,是 HEITEC 企业集团的一部分,该集团是一家工业解决方案系统供应商,在德国共有 19 个办事处。
HEITEC 子公司承诺在制造过程中始终保持最高水平的、毫不妥协的质量。因此,Erhardt + Abt 仅使用满足(甚至超出)这些要求的精选组件。
为此,这家德国南部的机械制造商依靠Belden首选合作伙伴h.team提供能力和专业支持,h.team是机械制造业的系统供应商,专门从事特定行业的电子技术部件销售,十多年来已成功指导多家机器制造业公司的发展过程。
在寻找合适的I/O模块(包括现场总线和传感器连接)以开发用于纺织行业的机器人单元时,Erhardt + Abt决定使用h.team首选的高性能Belden产品。

该全自动机器人单元是为 Saxonia Textile Parts GmbH 开发的,该公司希望不仅提高效率,还希望通过新机器增强灵活性。这家长期客户和针织机装配零件制造商需要一套全新的机器人系统,该系统无需修改即可移动到任何操作现场。
集成的adept机器人系统将用于对先前生产步骤中制造的电路板进行质量测试,这需要极高的精度和准确度。
挑战
为了使这些智能过程顺利运行,需要大量的控制信号。Erhardt + Abt 对 Belden 的信号传输解决方案有以下要求:
- 所有组件快速安装和快速启动
- 具有最大可用性的可靠信号采集和输出
- 坚固耐用的模块,抗尘和抗震
- 具有电流隔离和高IP防护等级的模块
- 使用标准化布线
- 来自单一来源的完整集成解决方案
为了拾取电路板,需要通过散装物料进料和随后的分离将电路板转发给机器人。该系统通过集成的气动压力机检查其厚度并去除多余的材料。
未通过本次检查的部件将被剔除。符合质量要求的电路板将被放置在总共六个心轴上进行加工。完全装备后,操作员将移除心轴。
Belden解决方案
最终客户生产车间的制造环境对 Belden 的布线和网络产品提出了很高的要求。振动和灰尘在纺织行业并不少见。由于采用了集成压机,金属碎片是模块必须承受的日常负担的一部分。
为了满足这些具有挑战性的要求,h.team 决定推荐 Belden 的 LioN-R 系列加固模块,该模块具有防振和防短路的 M12 连接器以及电流隔离功能。
完全封装的锌压铸外壳保证了高水平的机械稳定性以及在 -10°C 至 +60° C 的温度范围内的功能可靠性,每个模块的最大电流承载能力为 9 安培。
为了向客户提供单一来源的完全集成解决方案,h.team 还向 Erhardt + Abt 提供了标准化的执行器/传感器连接电缆,该电缆两侧均配有即用型连接器,以及 7/8” 电源线和匹配的 M12 数据线也模制在两侧。

总共 Erhardt + Abt 在其机器人工厂安装了三个 Belden LioN-R I/O 模块。该集成解决方案的所有组件均符合 IP67 防护等级的要求,因此可以出色地防止污垢、灰尘或湿气渗透等外部压力。
在选择合适的 I/O 解决方案时,Erhardt + Abt 决定采用通过 PROFINET 进行信号传输。使用 LioN-R 模块,来自机器人系统的连接传感器和执行器的信号被捆绑在一起,然后通过一条 PROFINET 数据线发送到控制器。
实时开放式通信协议基于工业以太网,尤其具有详细而显著的诊断功能。因此,机器制造商不仅为客户提供全面的 LED 状态和诊断指示,还可以通过标准 Web 浏览器检索有关每个 I/O 通道的寻址和诊断的详细信息。 模块中集成的网络服务器实现了此功能。
如果尽管采取了这些早期保护措施,仍然出现故障,故障安全功能可保证安全关闭。然而,发生故障时每个通道的行为可以单独确定。在这种情况下,集成即插即用原则发挥着重要作用。此功能可实现快速、简单的安装,并可在系统重启后快速启动。
Belden 意识到机械制造领域可用的空间有限。因此,只需要八个 M12 端口即可在一个模块上放置总共 16 个数字通道。Erhardt + Abt 可以决定如何使用这些渠道 – 可以作为输入、输出或两者的组合。输入和输出之间的额外电流隔离可提供无干扰信号。 这不仅实现了快速可靠的传输,而且还减少了所需的布线量。这反过来又降低了 Saxonia Textile GmbH 的安装和维护成本。
为什么选择Belden?
Belden 为 Erhardt + Abt 提供了集成且灵活的解决方案,考虑到机械制造领域有限的空间。这使得机器制造商能够超越客户对其机器质量和可用性的期望。
除此之外,Erhardt + Abt重视与h.team的密切和长期合作,该自动化专家在技术和商业以及人力方面都非常专业。