Corporate-Responsibility-Hero-Belden-2020-09

 

气候变化 & 温室气体排放

管理 Belden’ 运营和供应链中的气候变化风险和机遇是重中之重。 我们努力减轻对气候变化的负面影响。 这包括减少与我们的运营相关的温室气体 (GHG) 排放、管理我们业务的气候变化风险以及设计我们的产品和服务以支持低碳经济。 我们在内部以及作为一些客户的直接合作伙伴致力于实现这些目标。

 

Belden 测量所有占地面积超过 15,000 平方英尺或更大的 Belden 地点的能源使用情况和范围 1 和 2 温室气体排放量,其中包括制造基地、配送设施和大型办公室。

 

目标: 到 2025 年,将全球范围 1 和范围 2 的总排放量减少 25%(以 2019 财年为基准)。

 

目标: 到 2030 年,将全球范围 1 和范围 2 的总排放量减少 70%(以 2019 财年为基准)。

 

目标: 到 2025 年底,发布 Belden’范围 3 温室气体排放的基准清单 以便更好地指导我们未来的范围 3 减排战略。

 

范围 1 & 2 百通的温室气体排放

  2021 2022 2023
范围 1 & 2 总绝对排放量(美国二氧化碳当量) 69,363 69,173 62,540
绝对排放量减少百分比 (2019 财年基准)
9.3% 9.5% 22%
温室气体强度(美国二氧化碳当量/百万美元收入)
30 27 25

 

 
 

能源使用 & 管理

 在 Belden,我们致力于提高整个企业的能源效率并增加当地对绿色能源的使用。 这两项努力都直接帮助我们实现温室气体减排目标。

 

我们’已经在许多地点安装 LED 照明、运动控制照明系统和低能耗空气压缩机,提高了能源使用效率;我们将继续在全球各地的工厂寻找更多的节能项目。 我们还投资了绿色能源项目。 我们已经在中国苏州和印度浦那的工厂安装了太阳能电池板,并且正在评估在其他工厂安装更多太阳能电池板的可能性。 我们还在墨西哥诺加莱斯和中国苏州这两个世界上最大的设施签订了购电协议 (PPA)。

 

目标: 将制造和分销地点的全球总用电量效率从 2019 个级别提高。

 

Belden的用电量

  2021 2022 2023
全球可再生能源用电量百分比 2% 3% 15%
绿色用电量总量(千瓦时)
3,276,560 3,987,114 19,040,814
总用电量(千瓦时)
136,832,453 135,673,699 127,063,682

 


 

 

环境管理

在 Belden,我们致力于通过减少产生的废物量并尽可能回收和再利用我们产生的废物来最大限度地减少对环境的直接影响。 此外,我们鼓励在我们的场所节约用水。 


 

危险废物

Belden 公司 EHS 标准要求在回收、再利用或处置之前对危险废物进行适当的处理和储存。 贝尔登制造和分销中心定期对危险废物管理进行审核。

 

我们鼓励从源头上尽量减少危险废物的产生,并对产生的危险废物进行回收或再利用。 随着时间的推移,我们在电缆制造现场从溶剂型印刷转向激光印刷,大大减少了溶剂型危险废物的产生。 我们剩余的溶剂型废物用于场外发电或回收利用。

 

Belden的危险废物

产生的废物中危险废物的百分比 4%
危险废物回收利用率 73%

 

 

回收

贝尔登工厂针对废金属、电线电缆、塑料、纸板和纸张等多种废物建立了回收系统,以避免进行填埋处理。 我们从制造和分销站点收集有关回收工作的数据和信息,并每年进行审查。

 

目标: 到 2025 年,实现至少 90% 的废物重量从填埋场转移到制造和分销地点。

 

Belden回收的废物

  2021 2023
回收和焚烧废物的百分比
与产生的总废物(按重量)
80% 85.5%

 

 

用水

百通对其设施的用水进行管理,以减少对环境的影响和成本,包括尽可能重复使用工艺用水。 我们的公司标准鼓励节约用水的做法,我们将其作为公司审计计划的一部分进行审查。 用水量是我们跟踪的衡量我们进展的企业范围指标。

 

Belden的用水量

  2021 2023
用水量(兆加仑) 80.1 77.8

 

 

EHS管理体系

我们的全球企业环境健康与安全管理体系 (EHSMS) 于 2009 年在全球实施,以 ISO 14001 和 ISO 45001 国际标准为基础。 Belden EHSMS 提供了一个实施积极主动和可持续的业务实践的结构,以推动持续改进,同时满足我们的环境、健康和安全管理目标。

此外,全球多个地点均通过了 ISO 14001、ISO 45001 和 ISO 50001 标准的第三方认证。 可根据要求提供当前证书。

 

 

  

 

原材料

我们将这个主题定义为生产中使用的原材料的管理和透明度以及与采购和提取相关的影响。 我们通过 Belden’的全球供应链以可持续和合乎道德的方式采购原材料。

 

Belden 致力于通过我们的全球供应链和生产平台以完全透明的方式并按照既定的 ISO 标准可持续地采购原材料。 我们的 R& D 团队为我们产品的生产和包装中使用的环保材料制定了独特的全球标准。 我们与供应商合作,鼓励他们遵守这些标准。

 

我们的采购和供应链团队共享 Belden’与我们的全球供应商共同实现可持续发展目标,并鼓励他们支持 Belden’的环境管理计划。 我们的战略供应商和物流合作伙伴积极关注 ISO 14001 报告和减少碳足迹,从而打造更加可持续和合乎道德的供应链。

 

Belden 致力于设计污染物最少的产品,并遵守我们销售产品所在市场的所有环境法律,包括所有适用的国际产品环境法规。 我们与客户和供应商合作,确保遵守这些要求,包括 LEED、RoHS、中国 RoHS 和 REACH。

 

 

有关所有相关证书和声明的完整列表,请联系Belden客户服务部。 

 

 

 
 

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。