升级您的电网
能源公司正在竞相实现电信技术现代化并提高弹性。与此同时,企业正在应对基础设施老化、极端天气和能源转型,更不用说不断增长的人口带来的需求增加。可靠的连接是必须的,特别是对于高压输电网络。Belden的数字化解决方案帮助公用事业公司利用数据的力量来提供安全、可靠和负担得起的能源,增强SCADA通信、远程保护和时间同步等关键应用。
146 全球电力需求在 2024 到 2050 之间激增
2 预计到2040年全球对电力行业的年度投资
33 自2000年以来全球能源消耗增加
提高电网效率
1. 可再生能源整合
可再生能源发电的整合:
风
太阳能/光伏
电池储能系统
2. 广域网
运营电信:
关键任务广域网
遗留应用程序的传输
监控关键资产
3. 变电站自动化系统 (SAS)
常见网络或系统级别:
SCADA/RTU
保护和控制系统 - 传统或数字变电站
计量系统
4. 现场区域网络
扩展的可见性和控制:
监测外地资产
配电自动化
DER/VPP的集成
能源解决方案
了解我们专家提供的最佳实践和见解。
-
我们的能力
-
网络韧性
-
网络切片
-
网络融合
我们的能力
将电网通信迁移到数字网络可以全面了解需求并实现主动响应。但这只能通过正确的基础设施来实现。Belden通过优化现有基础设施的性能,同时最大化新技术的价值,帮助公用事业公司加快创新速度。其结果是一个有弹性且经济实惠的基础,允许您收集、摄取和处理数据。
了解更多