了解5G网络对当今数据中心的影响

Henry Franc

5G势在必行。虽然5G生态系统尚未完全到位,但已羽翼渐丰。随着5G成为主流,采取观望态度而不是立即未雨绸缪的数据中心只会落后于人。

 

随着5G网络继续在全球范围内普及,其将通过多种方式对连接性和用户体验产生积极影响:

  • 数据吞吐量和容量的增长将推动更快的速度
  • 更低的延迟将提供更好、更可靠的移动服务,以及技术进步与实时数据传输和响应能力
  • 相比之前的网络,获得改进的连接密度将能支持更多数量的设备。

 

这一切意味着什么?从改善员工、患者和客户体验,到提高安全性并简化建筑和数据中心运营,5G连接将彻底改变我们的工作、生活和娱乐方式。


根据GSMA Intelligence的数据,截至2023年1月,已有90多家宽带服务提供商在超过48个国家/地区推出商用5G固定无线服务。目前,全球共有229个商用5G网络。此外,GSMA Intelligence还预测,5G连接数量将在未来两年内翻一番,其中包括今年在30多个国家/地区推出的全新5G网络。GSA(全球移动供应商联盟)表示,5G用户现占全球移动用户的10.7%,并预测到2023年底,这一数字将会增长至16%。



为什么5G需要光纤

除了改变我们的生活与互动方式外,5G网络还将增加物联网设备之间的连接,以及使用这些设备的人员与应用的数量。此类设备直接连接到网络,无需人工干预即可运行。其嵌入式传感器通过网络实时进行数据捕获和传送。

 

这些设备的功能完全依赖于5G等幕后网络,从而对有线基础设施提出了巨大的要求。5G网络还将增加对计算能力的需求,以及对更多存储、连接和边缘计算的需求。

 

随着5G的推出,它正在对现有的数据中心基础设施产生连锁效应。增加的带宽和更低的延迟意味着大量的信息和流程正在通过数据中心运行。为了支持新的设备和连接,数据中心的速度正在从40G加速到100G和新兴的400G以太网技术。这可能会转化为对网络升级以及交换机与路由器变更的需求,以及新的数据中心基础设施和/或新的网络架构方法。

 

例如,容器和虚拟服务器正在转向云服务和边缘计算,以处理5G创新。

 

这些变化必然涉及到向可靠光纤网络的转型,以适应渴求数据的密集型环境。如果没有高性能、可靠和强大的光纤主干网来确保链路质量,5G就不可能存在。鉴于光纤是唯一能够支持50G及更高数据速率的网络基础设施解决方案,负责传输和承载信号的数据中心设备必须依赖于光纤。

 

光纤正在迅速成为数据中心架构的首选,不仅是因为上述原因,还因为与铜缆相比,其尺寸和重量更小,而且具备内置的抗干扰能力。




5G对数据中心的其他影响

除了布线和连接基础设施,5G还将影响数据中心的其他领域,包括:

  • 更高的供电水平。为了运行更多的计算资源,数据中心可能需要额外的电源。
  • 更大的冷却能力。如果产生更多的电力,则需要更大的数据中心冷却能力来管控不断升高的温度。
  • 安全性。保护数据中心的重要性在不断增长。随着与5G相关的新安全风险的出现,为了减少漏洞,数据中心可能需要寻求新的方法来隔离网络资源和保护数据。

此外,JLL的专家还预测,业内的数据中心场地数量将会有所增加。随着各类组织重新考虑位于郊区的大型数据中心,他们正在缩短占地面积较小的设施(如边缘数据中心)与用户之间的距离,以提高5G网络的性能。


您目前正在计划为5G网络做好准备,还是仍在观望?我们可以帮助您创建路线图,以最大限度地利用现有的基础设施和资源,同时确保您为5G势必会为数据中心带来的变化做好准备。请进一步了解我们的数据中心解决方案