规划正确的数据中心布局的关键考虑因素
您的数据中心布局决定了空间的利用情况,在数据中心功能、未来增长和支持用户方面发挥着关键作用。
有关数据中心布局的决策通常涉及选择排首、排尾还是排中配置的争论。答案当然是,这取决于多种因素,从网络架构和所需的冗余到业务目标和正在使用的活动设备,以及正在部署的数据中心类型,均需考虑。例如,边缘数据中心的布局与托管设施必定大不相同。
数据中心布局需要考虑的事项
设计数据中心没有什么“正确”方法可言。您的平面图应根据您对正常运行时间、成本和效率的要求来创建。
在决定自己的数据中心布局时,不要首先担心物理设计。退后一步,首先考虑以下注意事项,这可以指导您的设计。
业务需求
您的数据中心是为一种类型的用户还是具有不同需求的各类客户提供服务?它会托管ERP和CRM系统等生产力应用程序?将会支持人工智能、机器学习和虚拟现实等新兴技术吗?
冗余
您是否真的需要具有供电、冷却和IT系统多条路径以确保冗余的第3层数据中心设计,或者您只是觉得自己想要一个?过度构建数据中心是不值得的。
计算设备
您部署的活动设备以及服务器配置等因素将影响您的设计。
占地空间
您拥有的面积将有助于确定您对数据中心布局的处理方式。
资源获取
如何获取使用电气、消防、机械和管道基础设施是数据中心布局的关键。这些系统还需要大量的空间,这也会影响设计。
安全性
谁需要进入该空间?数据中心附近有什么?数据中心所需的物理安全级别可能会影响布局。
路径和空间
无论是在地板下还是架空,路径(梯架、托盘、篮筐等)都需要足够的空间来支持线缆管理和密封系统。您的路径和空间会影响数据中心的规划和布局。
管理、监测、维护和控制
如何监测和管理空间以确保业务连续性?这些方法和系统将影响设计决策。
电源要求
目前数据中心需要多少功率?未来需要多少功率?跟上增长要求需要什么?现在确定这些答案将确保您的数据中心布局可以支持您将来的潜在功率要求。
冷却要求
您计划在数据中心部署的活动硬件的数量和类型直接影响将产生的热量(因此必须通过冷却来消除)。冷却要求将影响您如何设计数据中心平面图。
密度和容量:微妙的平衡行为
您决定如何平衡密度与容量也将影响您的数据中心布局。例如,您是否希望依赖需要高级电源和冷却基础结构(并且运行成本可能更高)的密集服务器策略?
或者,您可能希望通过混合部署高密度和低密度机架配置来改动电源需求和功率要求。
避免不必要的复杂性
增加复杂性通常意味着增加更多的设备和组件,而更多的零件意味着更大的故障可能性。它还增加了人为错误的机会,并且维护成本更高。
数据中心越复杂,就越难确保系统、设备和人员的效率。当您陷入被动模式,忙于处理追溯到数据中心复杂性的问题时,就可能很难实施新技术和战略计划来推动业务向前发展。
Belden如何支持您的数据中心项目
虽然布线、机柜和连接可能只构成数据中心布局的一部分,但至关重要的是,在流程中尽早考虑这些组件,以实现实用的解决方案。
例如,为了帮助您选择数据中心布局,我们可以指导您解决以下问题:
- 您将为白色空间和灰色空间投入的空间各是多少?
- 您现在和以后(例如,10年后)各需要多少个机柜?
- 冷通道和热通道各有多宽?
- 天花板高度是多少?
- 您是否正在使用离地结构或楼板结构?
- 是否使用空气阻隔?
- 网络布线是分布在机柜上方还是下方?
- 电源是分布在机柜上方还是下方?
- 是否有合规性要求(例如抗震等级)?
由此,我们的数据中心团队可以帮助您规划项目的其余部分,直至后勤和支持环节,以便您获得满足您需求的空间。