越来越多的企业选择将其数据中心运营移交给运营主机托管设施的专家,以便他们可以专注于其核心任务,而不是管理数据中心管理、风险管理、规划和维护。
据 Synergy 研究集团称, 主机托管数据中心 目前占全球数据中心容量的 23%,其中内部部署数据中心占 40%(低于五年前,当时全球数据中心容量的一半以上归因于专用的现场数据中心)。
2 托管数据中心趋势
随着主机托管服务的加速发展,我们注意到这些领域的两种趋势以及由这些趋势引发的两大挑战。
趋势1:扩展物理数据中心空间
2022 年数据中心托管市场规模接近 $62.3 亿美元, 将增至近 893 亿美元 到 2030 年。IT 研究公司 Omdia 预测,今年该行业将新增 2600 万平方英尺 容量仅对大型云和主机托管服务提供商而言。
我们发现这种增长是在托管业主为紧跟不断变化的客户需求而投资新设施并扩大现有空间时,实时发生的。
趋势二:接触新类型的客户
随着主机托管数据中心越来越受欢迎,这些第三方提供商正在采取措施来支持他们过去没有服务过的新类型的客户或垂直行业,例如扩展到支持医疗保健或生命科学。
随着他们业务范围的扩大,托管扩展可能还需要适应正常运行时间、安全性、延迟和带宽等要求的广泛差异。
托管增长和扩展带来的挑战
升级设施和扩大客户范围共同带来了两大挑战,两者归根到底均为:满足不断变化的客户需求。
挑战1:支持加快速度和缩短下载时间
人们不断需要更快的速度和更高的带宽。随着客户部署云计算、机器人、物联网和其他智能建筑应用,许多主机托管数据中心经常收到类似这样的请求:“我的机箱以前有 10G 链路,但我想升级到 40G 或 100G 链路。”
尽管这些升级对于支持主机托管设施内部网络的光纤主干网具有重大影响,但必须快速完成,以保持客户满意度,并快速有效地实现客户端机柜的带宽下降调试。
为了跟上步伐,许多主机托管业主正在升级他们的交换机设备,并随之升级他们的光纤主干网。这些升级通常涉及 SR4 光学器件,它在每个方向集成四个数据通道,带宽为 40G。
它们还增加了更多的复杂性,因为主机托管数据中心试图将围绕简单 LC 双工传输设计的主干网转换为基于 MPO 和 MTP 连接的主干网,这需要适当注意极性。为了充分保障其网络的未来发展,更多的主机托管数据中心也在部署单模光纤主干网。
客户端笼内较小的网络也有不断变化的需求。例如,在该基础设施中,Belden 发现对 OM5 的需求不断增加 支持通过同一对光纤传输多个通道。
挑战 2:实现标准化
随着托管数据中心扩展到跨多个站点运行,它们也开始重视标准化。
主机托管提供商不再由每个设施自行决定如何构建和管理各自的网络,而是专注于推动其解决方案和流程的标准化,以便他们能够更快地推出新服务并更快地委托新客户 - 而不是让客户等待几个月才能获得光纤主干线。
标准化还可以帮助托管设施利用购买力并通过集中资源来减少或消除重复、复制或不必要的支出,从而降低成本。
标准化还可以降低劳动力成本:像统一机柜组装一样简单的工作可以减少工人在部署和维护上必须花费的时间。
为需求趋高做好准备
Belden 与主机托管业主密切合作,利用我们丰富的经验帮助他们评估所有选择,以便他们能够更快、更好地为客户提供服务。
- 您是否应该投资单模光纤主干网?这项投资能给你带来什么?
- 您真的需要笼子里的 OM5 来满足客户的需求吗?
- 您是否应该使用 MPO 连接器的光纤分支,还是应该研究 SR4?
无论是在设施层面、笼子层面还是数据层面,我们都可以帮助您回答这些问题以及更多问题。
相关资源:
作者简介
Denis Blouin
产品线经理
Denis 是 Belden R&E folio 的产品线经理。 Denis 拥有机械工程学士学位(1989 年),他在 Belden 的工作重点是帮助数据中心管理人员找到解决密度挑战(电缆管理、热量、电力)的解决方案。 他参与部署了超过 300 万平方英尺的空白空间。 闲暇时,丹尼斯喜欢打高尔夫球和骑山地自行车。