DCX-System-Optical-Distribution-Frame-Hero-Belden-2020-10

 

 

 

我们采取的方法注重具体解决方案的设计和配置中的合作,以满足对设施的可靠性、效率、可扩展性和快速部署的需求。

 

 

 


 

全球业务足迹遍布北美洲、南美洲、欧洲、中东和亚太地区

Belden的全球分布确保了我们始终可以提供内部专家与您的团队密切合作,以了解您的业务、理解您的流程,并为您设计和配置主机代管数据中心。

 

 

协作性的方法:通过合作设计并配置解决方案

Belden的专家与客户合作,设计适用于其特定的关键任务设施的可配置系统。这包括从白区到灰区的各种解决方案,例如设施管理,以及对建筑控制、命令和控制、安防以及监控的核心IT、IP承载以太网(EoIP)和OT要求。


 

提供高质量、可扩展、灵活且节省空间的解决方案,带给您高枕无忧的体验

当您需要能够满足您的数据传输需求的省心、可靠且具有成本效益的系统,以及值得您和您的客户信赖的质量和服务时,Belden永远不会让您失望。在部署机笼、快速增加客户并扩展规模的同时,不会影响到随时可用的连接。 

 

 

 

准备好启动项目了吗?

Belden的基础设施产品旨在协同发挥作用以优化性能并提供无缝的部署工作流程。

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。