十年或二十年前, ““一刀切”” 是一种引人注目的做法:无论您选择什么产品或解决方案,它的设计都是为了适合您。虽然这种理念起源于服装界,但它几乎在每个行业都扎根了,甚至在数据中心领域也是如此。—
我们喜欢将它与金发姑娘的故事进行比较。如果您相信一刀切的方法,那么可能会出现三种结果:床太大、床太小或床刚刚好。找到完全符合您要求的解决方案的可能性对您不利。
如今,’事实已明确:没有一个数据中心解决方案能够适用于所有情况。
无论’是 边缘数据中心 支持以最小延迟快速交付数据, 企业数据中心 由企业私人控制,或 托管数据中心 每个数据中心都有数十万平方英尺的空间专门用于服务租户,有自己的要求,并支持独特的技术和应用组合。
行业和组织内部的数据中心存在巨大差异
在各个行业中,数据中心在电力、计算和容量方面都面临着各自的挑战。视频流、 物联网、大数据和人工智能等创新迅速改写了数据生成和使用方式—以及数据中心如何支持数据的剧本。现在很少有任务不依赖数据中心。’
即使在组织内部,数据中心的需求也各不相同。考虑一家在全国各地设有办事处的制造商或公司。不同站点的需求可能存在很大差异。
例如,不同的机械和设备依赖于不同的通信协议,这些协议必须跨网点进行转换和协调。
有些地点可能使用专门的应用程序,或者有其他地点没有的特定要求。一家成熟的金融机构可能会在其部分办事处设立本地数据中心,用于交易大厅等关键任务应用程序。’其中一些内部数据中心可能是传统设施,而另一些可能是新建的。他们可能还依赖世界各地的主机托管设施。
没有任何一个数据中心解决方案能够神奇地解决所有问题并支持所有目标。’
你想实现什么目标?您想解决什么问题?您会遇到什么困难?您必须知道这些问题的答案,然后才能找到正确的数据中心解决方案。总是需要考虑您的应用程序、要求和环境所独有的成本、好处、功能和限制。
对某些人有效的解决方案可能对其他人不起作用
从历史上看,根据您的方向,数据中心的建造顺序是从上到下、从下到上、从左到右。(例如,如果假设南北方向,那么数据中心通常建在南北方向。)
我们的一位客户严格遵循了这一标准做法。主配电排位于数据中心的前部,他们继续向下建造 “。”但并非所有数据中心设计都能很好地从一个地点转移到另一个地点。
由于新应用和技术需要更大的带宽和更高的速度,这种方法带来了电缆长度的问题。他们必须制定一个新计划,从数据中心中间开始,然后向外推进。
最终,一些数据中心开始向 pod 模式过渡。他们仍在部署一些数据中心排式机柜,但独立机柜(或称机柜舱概念)正成为常态。为了适应这种情况,他们的光纤配线架被侧向放置,并放置在排式机柜的末端,以节省机柜空间并确保更高效的资源利用。
只是因为它’sa 趋势没有’并不意味着你需要它
大学教师’不要仅仅因为听起来不错或者是一种趋势就投资数据中心解决方案。
考虑自动化基础设施管理 (AIM) 技术。它告诉您 X 插入 Y,A 插入 B,E 插入 F。这是您需要知道的信息吗?是的,但如果’工作,那么你不’沒有問題。然而,如果你混淆了这些连接,你的 AIM 系统就会’不能帮助你解决问题,那么它就不是’在您最需要的时候帮助您。
如果你’完成大量的移动、添加和更改,那么这些信息可能是有价值的。它可能也有价值 无人数据中心。但并非每个数据中心都能从该解决方案中受益。
考虑一个超级监狱想要投资一个自动化基础设施管理系统来跟踪补丁。在这种情况下,监狱工作人员担心囚犯进入电信室或数据中心并重新修补。如果囚犯在你的电信空间里,那么你已经有一个问题,那就是 AIM 系统’没有能力提供帮助。
工作人员希望实时追踪补丁的移动时间。当然,这是一个合理的担忧,但 AIM 并没有’这是解决问题的最佳方法。通过先采取其他措施,工作人员会在囚犯进入数据中心之前很久就发现问题的迹象。例如, 安全参数 允许工作人员阻止囚犯进入数据中心进行修补是一种更具成本效益和实用的方法。
获取您需要的数据中心解决方案
Belden 为几乎所有项目提供数千种可配置解决方案’数据中心的传输需求。
我们的内部专家随时可以 协同工作 与您的团队一起了解您的业务,理解您的流程并帮助您找到适合您的特定关键任务要求的解决方案。
那’这就是为什么我们’在这里:帮助您规划潜在的挑战并考虑不同的解决方案。
相关资源:
作者简介
Denis Blouin
产品线经理
Denis 是 Belden R&E folio 的产品线经理。 Denis 拥有机械工程学士学位(1989 年),他在 Belden 的工作重点是帮助数据中心管理人员找到解决密度挑战(电缆管理、热量、电力)的解决方案。 他参与部署了超过 300 万平方英尺的空白空间。 闲暇时,丹尼斯喜欢打高尔夫球和骑山地自行车。