智能楼宇

布线考量因素:绿地与棕地智能楼宇设计比较

Henry Franc

智能楼宇正在不断涌现。根据预测,到2026年,世界各地将有超过11500万座智能楼宇投入运行,而2022年的数量仅为4500万座。

 

但许多人没有考虑到的是,这个数字代表了两种类型的智能楼宇——绿地智能楼宇和棕地智能楼宇。随着该行业在未来四年中涌现出超过7000万座智能楼宇,可以肯定的是,大多数将是棕地项目(现有建筑翻新)而不是绿地项目(新建筑)。

 

棕地和绿地智能楼宇都有各自的优势、挑战和布线方面的考量因素。因此,必须以不同方式对它们进行管理。这篇博客只是重点介绍了两者之间诸多重要区别中的几个。

 

绿地智能楼宇设计背景知识

由于是从头开始设计和建造,绿地项目不会面临棕地项目中经常出现的局限因素和限制范围。在绿地项目中,可以更容易地在团队之间调整构想和目标,因为一切都是新的。

 

尽管这种“新颖”似乎是一种优势,但其也可能带来意想不到的障碍。在一张空白画布上,很容易被各种可能性冲昏头脑,而忽略了需求和实用性。也很难区分需求和渴望哪个更重要。

 

作为一个基本实例,我们看到客户为其数据中心投入了插座监控配电单元(PDU),但实际上并未监控插座状态。有时这是由于缺乏资源造成的。而其他时候,是因为数据中心团队不需要在这个层面上监控电力使用情况。不管怎样,仅仅因为某些东西看起来“很酷”并不意味着它适合每个项目。

 

按照同样的思路,仅仅因为两个建筑系统可以在一个新设施中相互影响,并不意味着它们就应该相互影响。创建“智能楼宇”并不意味着所有系统必须集成在一起。相反,智能楼宇应在系统之间建立目的明确、富有意义的连接,以根据需要观察和管理的内容,为人员和流程增加价值。

 

例如,一家智能医院希望其灌溉系统能够连接到互联网,以查看即将到来的天气情况并进行相应调整。(天气预报说明天早上有雨?该系统会看到这个信息,并意识到不需要浇水。)而灌溉系统需要与医院的成像系统进行通信吗?即使可以做到这一点,也是没有必要的,因为这不会带来任何好处。

 

作为另一个实例,在大多数情况下,将门禁控制和视频监控系统集成在一起具有明显优势。例如,潜在安全事件可以在发生之际就得到解决(您可以查看有人试图未经授权进入入口的实时痕迹)。但是否有必要将门禁控制和视频会议系统集成起来呢?可能没有必要。

 

由于没有现有的基础设施可供利用,绿地项目通常比棕地项目花费更长的时间。

 

项目规划可能在设施投入使用前几年就开始了。由于技术发展如此之快,2022年制定的电信预算和范围,可能无法满足2028年大楼开业时的需求。技术、需求和优先事项将随着时间的推移而变化,而布线设计、计划和工作程序需要足够敏捷,以适应这些变化。

 

棕地智能楼宇设计背景知识

仅在美国就有近600万座商业建筑(根据《商业建筑能源消耗调查》)、350,000座工业建筑(根据《制造业能源消耗调查》)以及275,000座军用建筑(根据《美国国防部基地结构报告》)。显然,棕地项目比绿地项目要常见得多——但却很少被谈及。

 

在一个棕地项目中,已经存在明显的人员和技术孤岛,并已有历史记录。当涉及到理顺现有合同供应商、责任、义务和能力时,还需要考虑动态关系和相互影响。

 

除了管理任何项目带来的传统成本、资源和时间限制外,棕地智能楼宇项目还必须要解决现有局限因素和限制范围。这可能包括遗留的平台和系统、无法改变的设施布局,以及已被完全占用而无法为作业腾空的建筑物。所有这些情况都产生了额外的复杂性,这与绿地项目中的情况截然不同。

 

从ICT的角度来看,棕地项目中的遗留系统,通常需要与新的系统、技术和网络架构进行集成。

 

再次以医疗保健为例,棕地智能楼宇项目不可避免地需要考虑到现有的成熟技术。例如,看护呼叫系统可能是25年或30年前安装的,这意味着现有系统可能并不支持以太网或IP。这可能会使集成难以实现。

 

对于项目团队来说,了解现有技术的预期寿命也很重要。是否有对技术过时的担忧?

 

有些系统,比如护士呼叫系统,不能简单地断线或移除,然后换成新的系统。在新系统或新基础设施安装、测试和验证(包括与其他智能楼宇系统集成)之前,它们必须保持运行状态。

 

在棕地智能楼宇项目中,您还经常会发现网络拓扑结构混在一起:例如,总线、环形或星形网络拓扑结构。路径和空间也已存在,因此布线计划将不得不围绕其当前位置、大小、配置和内容物来展开工作。

 

现有电缆在棕地智能楼宇项目中也常常带来挑战,因为多年来已经部署了大量线缆和连接器,其中许多具有不同等级。最终,需要协调这些差异以便开展工作。

 

在现有环境中工作时,新技术和新功能的愿景必须与现实相结合。基于现有设施和基础构架,什么是可能的,什么是不可能的?适用于一座现有建筑的模式,不一定适用于另一座建筑。建筑的设计寿命为几十年或更长,因此,将一座具有60年历史的建筑改造成能够高效、经济地利用技术的设施,往往需要创造力。

 

基于这些因素(现有系统和基础设施),棕地智能楼宇项目可以从简单的自助升级到大规模的叉车式升级(以及介于两者之间的一切升级行动),这就需要对现有IT基础设施进行重大改造。

 

开始您的下一个智能楼宇项目

绿地和棕地智能楼宇对于创造一个安全、可持续和高效的未来都是至关重要的。但它们也需要不同的应对方式。Belden的专家团队了解智能楼宇设计的复杂性,以及支持绿地和棕地智能楼宇所需的布线基础设施,符合您的目标要求。

 

进一步了解我们的智能楼宇团队和实力

 

 

相关文章:

 

Belden支持智能楼宇的9个原因

实现智能楼宇目标的6个步骤

给Pinto加一个扰流板:在智能楼宇中使用7类线缆值得吗?