蓝色-地球-数字-背景-英雄-贝尔登-2020-09

随着您的工业网络变得越来越大、越来越复杂,高效的网络映射和监督的重要性也随之增加。Industrial HiVision可安全、自动地识别网络设备,同时简化配置和监控。其结果是整体保护和高性能网络管理。

优势

  • 通过网络仪表板即时查看关键性能指标,允许及时进行补救,从而提高正常运行时间和安全性。
  • 节省时间 在调试设备和实时运行期间,使用MultiConfig功能同时配置来自任何制造商的数百个启用SNMP的设备。
  • 完整的网络基础设施图识别并映射支持 SNMP 的所有网络基础设施和终端设备,包括任何特定于设备的属性。

下载您的免费许可证

填写并提交表格以接收一封电子邮件,其中包含免费许可证的完整软件下载和激活说明。此促销许可证没有功能限制,也不限于硬件类型或到期日期。

促销许可证提供以下功能:

  • 对最多 16 个节点(IP 地址)有效
  • 支持付费版本提供的所有功能(子域除外)
  • 无有效期
  • 可用于个人或商业用途
  • 每个安装只能使用一个升级许可证
  • 需要Industrial HiVision v8.6或更新版本

免费HiVision推广许可证

* 表示必填字段

您必须选中下面的复选框,以表明您已阅读并同意 工业HiVision最终用户许可协议的条款和条件。

*选择此复选框或提交此表单,即表示我同意Belden Inc.及其子公司和品牌存储、处理和使用提交的个人信息,以提供与其产品、服务和营销活动相关的营销信息。我了解我可以随时撤回我的同意。有关Belden数据隐私政策的更多信息,包括如何撤销同意,请访问 Belden.com/about/privacy。Belden Inc.及其子公司和品牌包括:Belden Deutschland GmbH;Hirschmann Automation and Control GmbH;Belden Wire & Cable B.V.;加勒特康;Lumberg Automation和Tofino Security。

如果未选中此复选框,您将不会再收到来自Belden或Belden子公司的通信,除非是管理您与Belden或其产品的关系所必需的,但管理您与Belden或其产品的关系所必需的通信除外。