随着工业网络变得越来越大、越来越复杂,高效的网络映射和监督的重要性也随之增加。Industrial HiVision 可以安全自动地识别网络设备,同时简化配置和监控。其结果是全面的保护和高性能的网络管理。
优势
- 即时可见性 通过网络仪表板查看关键绩效指标,从而及时采取补救措施,提高正常运行时间和安全性。
- 节省时间 在调试设备和实时操作期间,使用 MultiConfig 功能同时配置来自任何制造商的数百个支持 SNMP 的设备。
- 完善的网络基础设施 地图 识别并映射所有支持 SNMP 的网络基础设施和终端设备,包括任何特定于设备的属性。
下载您的免费许可证
填写并提交表格,即可收到一封电子邮件,其中包含完整的软件下载和免费许可证的激活说明。此促销许可证没有功能限制,并且不受硬件类型或到期日期的限制。
促销许可证提供以下功能:
- 对最多 16 个节点(IP 地址)有效
- 支持付费版本提供的所有功能(子域除外)
- 无有效期
- 可用于个人或商业用途
- 每个安装只能使用一个升级许可证
- 需要 Industrial HiVision v8.6 或更高版本