Banner_IDEMIA_casestudy

跳转至: 客户  |  挑战  |  深入了解  |  解决方案  |  结果

 

客户

IDEMIA Secure Transactions (IST) 是一家领先的支付、连接和网络安全解决方案提供商,其产品被全球数十亿人使用。

为了支持其全球布局,IST 在巴西、中国、哥伦比亚、法国、印度和美国设有制造基地。工业运营服务团队确保这些工厂的卓越运营,其数字化工厂团队通过机器连接和数据洞察推动更智能、更敏捷的运营,所有这一切都在严格的数据保护框架内进行。 & —

 

通过工业 4.0 和智能物联网分析,我们将数据转化为洞察,从而为客户提供他们应得的完美体验。

 

挑战

IST 的互联制造计划面临重大障碍,阻碍了运营优化。

该项目始于中国,IDEMIA Secure Transactions 在中国遇到了技术难题,因为防火墙环境的限制,导致工厂车间数据无法连接到 AWS 云服务。 作为支付卡生产商,每一次数据传输都需要最高级别的安全性和复杂的监管合规性。

 

此外,不同工厂的生产设备也表现出不同的性能模式。 这种差异凸显了缺乏获取和了解机器信息的途径,而这些信息对于标准化维护实践和数据驱动的优化策略至关重要。

 

深入了解

贝尔登的做法是从全面评估入手,而不是立即提出技术建议。 贝尔登专家进行了全面的调查研究,以了解:

  • 各设施的当前数据基础设施和网络性能
  • 安全要求和监管合规需求
  • 运行设备效率和正常运行时间指标
  • 支持数字化转型和增长的业务目标
  • 制造环境特有的技术挑战

这一过程表明,网络连接问题是更广泛的基础设施限制的征兆。 评估发现数据源分散、各设施间协议不一致,需要集中式安全协调。

 

解决方案

通过对 IST 所面临挑战的深刻理解,贝尔登推荐了一套以 Horizo​​n 平台为中心的完整数据解决方案。

该解决方案为工厂到云端的数据连接提供了可扩展、安全的基础。 每个设施部署的 OpEdge 管理网关可实现本地数据处理,同时保持与云分析平台的安全连接。

该平台可将来自多种来源、格式和协议的数据转换为可用于分析的洞察。 该系统并非简单地收集信息,而是为数据管理提供了一个标准化的框架。 这种方法可以组织和规范从企业级到单个传感器的数据,使用例开发更加容易和快捷。

“我们保持高度开放的态度,通过培养信任创造巨大价值。 Julien Auger 表示:“信任是任何商业关系的基础,他们信赖我们,把我们当作他们利益的真正拥护者。””

与厂商无关的功能可连接各种工业设备——PLC、智能电表、传感器和自动化系统可无缝集成,不受制造商限制,从而确保多协议连接。

全面的安全措施为 IST 的全球 IT 团队提供了一个集中式平台,用于管理网络规则、监控通信以及检测所有设施中的网络威胁。

“我们不仅收集数据,还对其进行处理和情境化,使其成为有意义的信息,并辅以分析,以帮助工厂和最终用户更好地利用这些信息,”贝尔登数据解决方案业务发展经理 Juliana Carvalho Silva de Sá 解释道。 “关键在于简化和标准化原始数据,将其转化为洞见。”

 

结果

此次合作使 IST 能够建立全面的数据治理,将分散的举措转变为统一的洞察。

运营改进:

  • 设备优化: 通过预测性维护分析解决机器人寿命变化问题
  • 质量提升: 降低信用卡生产过程中的故障率
  • 预测性维护: 从被动维护策略向主动维护策略的转变

基础设施转型:

  • 集中式治理: 规范数据收集和结构化方式,确保可追溯性和合规性。
  • 可扩展架构: 数据基础架构支持跨多个站点轻松扩展,复制最佳实践并加速部署。
  • 增强安全性: 专为物联网基础设施设计的稳固安全架构,可保护敏感数据。
  • 全球部署: 经过验证的架构已准备好复制到其他设施。

数据治理基础架构已经证明了其价值,远超最初的应用场景。 “我们从一个用例、一个技术挑战开始,现在我们可以开发一个完整的数据框架,确保有效和高效地利用信息,从而更快地实现多个用例,”朱莉安娜指出。 该平台目前支持从安全监控到质量控制等各种应用。

随着 IDEMIA Secure Transactions 探索更多应用,双方的合作关系也在不断扩大。 随着双方合作关系从最初的数据解决方案不断深化,讨论内容现在涵盖了贝尔登更广泛的产品组合要素。

“我们不会试图将他们锁定在我们的系统中,”贝尔登公司数字自动化顾问朱利安·奥格解释说。 “我们非常坦诚,这带来了很多价值,因为信任就在那里。” 所有商业活动都建立在信任之上,他们信任我们,认为我们会真正维护他们的利益。

这种基于信任的合作关系代表了贝尔登从产品销售向解决方案合作伙伴关系的转型,从而带来可衡量的商业价值——将分散的数据计划转化为统一的洞察,推动全球制造运营的卓越运营。

联系解决方案专家。

联系贝尔登解决方案专家,开始您的下一个项目。

机器人、员工和平板电脑工程师与工业团队合作进行仓库检查和验收。 工厂、工程和未来制造管理工作,并探讨数控自动化