Wi-Fi解决方案

Wi-Fi使人们及其设备能够自由地连接到网络和互联网,而无需插入以太网端口。在全球范围内,已经有超过9亿台支持Wi-Fi的设备投入使用。

Wi-Fi概述

随着新的无线标准 - IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)及其扩展程序Wi-Fi 6E-move成为主流,以支持更多设备的更快连接,无线设备的数量将继续增长。

Wi-Fi是IEEE 802.11无线协议的名称,该协议于1997年首次推出。它指定了实施无线LAN网络并将端点设备连接到这些网络所需的条件。该技术利用UHF频段内未使用的频谱,以及未经许可的900 MHz、2、4 GHz、5 GHz和60 GHz频段。(在美国,6 GHz频段最近作为WiFi 6E的一部分添加到未许可频段列表中。)每个频段使用不同的IEEE 802.11技术来实现独有目的。

多年来,随着IEEE 802.11的更新发布,该标准不断改进。每一代都带来更快的速度、更低的延迟和更好的用户体验。



  • 无线技术的发展
  • PoE交换机
  • Zone Box
  • 聚合交换机
  • 接入点
  • 挑战
  • 考虑因素
Wi-Fi始于1997年,在2.4 GHz和5 GHz免许可频段中的数据速度为2 Mb/s。当时,成立了IEEE 802.11委员会来定义无线局域网 (WLAN) 的标准。大多数设备使用2.4 GHz频段来最大限度地降低电路复杂性,并尽量扩大WLAN覆盖范围。

随着越来越多的用户和设备使用WLAN,需要对Wi-Fi进行改进。最初,增加功能和距离覆盖对于支持更快的速度和新的调制方案(如正交频分复用 [OFDM])是必要的。

随着免许可频段使用的增加,吞吐量变得更慢,导致需要提高收发器到接收器通信(多输入多输出 [MIMO])的效率,并更多地使用5 GHz频段。这种演变在无线路由器的设计中体现得淋漓尽致。支持的技术清单从IEEE 802.11a和802.11b开始,现在可支持IEEE 802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax。Wi-Fi联盟的命名约定使用Wi-Fi 4、Wi-Fi 5和Wi-Fi 6来标识与这些技术兼容的设备和装置。

最近,美国在6 GHz频段开放了一个新的、无需许可的频谱。该频段是2.4和5 GHz频段总和的四倍。这个新频段的目的是让IEEE 802.11ax在不拥挤的频段中蓬勃发展,而不必向后兼容以前的技术。纳入6 GHz的标准将称为“Wi-Fi 6E”(“E”代表“扩展”)。

随着无线连接和带宽要求的不断增长,新的Wi-Fi标准将变得非常重要。今天,普通用户无论走到哪里都会带着三台设备:智能手机、平板电脑和智能手表。这些设备都会在这个人走进大楼大门(甚至还在外面)的那一刻连接到一个网络。这些设备不断下载更新,接收电子邮件和社交媒体更新,并同步到基于云的存储空间。因此,根据Dell'Oro的说法,无线局域网的活跃用户正在超过有线局域网用户。

物联网 (IoT)导致越来越多的设备也连接到企业网络,VoIP电话、IP监控摄像头、照明系统和楼宇控制都连接到网络以实时传输数据、接收数据和调整性能。

这些网络用户和无线设备的增加也需要更多的无线接入点(WAP)。(这些设备也会连接到企业网络)。

其他Wi-Fi技术

在此过程中,其他Wi-Fi技术也被添加进来,以满足WLAN的需求,并支持远距离低数据速率和近距离高数据速率的应用。

2014年,在Sub-1 GHz频段上增加了远程连接。利用超高频电视频段中未使用频谱的是IEEE 802.11af(White-Fi),其次是在未授权的915 MHz频段中的IEEE 802.11ah(HaLow)。这两种技术提供了WLAN连接,在长达1公里的距离上具有几百兆的吞吐量。

2016年,在60 GHz范围内增加了短程、高吞吐量的连接。IEEE 802.11ad(WiGig)提供6.7Gb/s的吞吐量。在IEEE 802.11ay(下一代或NG)中增加了对该技术的改进,提供高达20Gb/s以上的吞吐量,并取代802.11ad技术。

Wi-Fi的未来将继续推进2.4 GHz和5 GHz频段的WLAN的使用,以实现25 Gb/s左右的极高吞吐量(EHT),并作为楼宇内5G卸载的可能解决方案发挥作用。IEE 802.11ay、802.11ad和802.11ax中包含的技术符合ITU 2020倡议。ITU的倡议是向定义5G技术的无线电接入技术开发人员提出的一套要求。

 

PoE交换机可以位于电信机房 (TR) 每一层的中央位置,被描述为中间配线架 (IDF),将线缆交叉连接到各个

 分布在整个天花板上的WAP。或者,可以在整个天花板上分布较小型的(通常为8端口)PoE交换机。PoE交换机是电源和数据到无线接入点的最后一个有线连接。根据TIA通道限制支持的最大长度,铜缆与PoE交换机的最大距离为100米。PoE交换机的最大功率由交换机可以提供的电源类型和WAP所需的功率决定。为了最大化功率和数据传输,强烈建议使用6A类布线。

 

Belden 6A类线缆 Belden 6A类以太网线缆配置 REVConnect 6A类插孔 Belden铜缆类和RJ45插孔 Belden的REVConnect连接和KeyConnect中的标准打孔

 

为了支持在天花板中部署结构化布线,Zone Box可用于网格布线天花板基础设施。网格布线天花板基础设施由被拉到Zone Box的水平线路组成。在这些Zone Box中是带有REVConnect插孔或耦合器的面板。

 

组件从这些Zone Box面板部署到无线接入点。使用预端接线缆可以更快地进行初始部署。由于移动、添加和更改(MAC)经常因智能楼宇内不断变化的需求而发生,因此只需更改从Zone Box到新WAP位置的组件。

聚合交换机(也称为分布交换机)是PoE交换机和云之间的重要链路。聚合层交换机确保数据包在企业内的WAP之间正确路由到外部地址。PoE交换机和聚合交换机之间的连接具有比需要多模光纤布线的铜缆布线更高的数据速率(包括更长的距离)。

 

可以通过传统方法支持网格布线天花板基础设施,而包含插孔的工作区插座通过跳线连接到WAP 

将数据和电源连接到智能楼宇中WAP的布线已移至天花板。天花板上的空气空间通常是连接到建筑物空气空间的区域。出于这个原因,我们必须注意,连接到WAP的布线和组件应是静压室等级。对于布线,它必须是CMP等级,对于组件,它必须是UL 2043等级。还有一种新方法,就是将水平布线(从Zone Box或IDF)端接到一个插头(或Flex-Plug)上,直接连接到WAP。这两种方法都被标准所接受,使用哪种方法完全取决于系统设计者。

无线部署面临多项挑战。干扰会影响速度并导致停机,从而影响连接设备的性能。虽然干扰可能是由外部因素引起的,但也可能是由于布线基础设施设计和/或制造不当造成的。尽管Wi-Fi是一种无线技术,但有线基础设施在无线网络的成功部署中起着至关重要的作用。如果布线基础设施运行不正常,Wi-Fi的性能可能不稳定,会意外连接/断开或者完全瘫痪。

Wi-Fi应用面临更多挑战。 


射频干扰
“噪音”存在于各种各样的环境中,无论是工业设施还是办公环境,荧光灯、电源线或以不同速度运行的近距离多根线缆。这种噪音会影响无线线缆和连接性能、数据传输和网络流量。较低级别的类别布线并非旨在最大限度地减少这种外部噪音(例如,5e类)。 6A类布线是唯一用于减少外部噪音而无需缓解技术的线缆,因为它支持从1到10G的多千兆Wi-Fi和以太网上行链路的全面实施(高密度应用中的100m通道)。

Belden REVConnect® 10GXW系统提供卓越的TCL和ELTCTL电平平衡,从而实现卓越的抗噪性,这对于优化楼宇内无线网络的性能至关重要。换句话说,数据信号将到达端点设备,而不会出现速度慢或停机等可靠性问题。

电力输送
许多无线设备,尤其是相机和无线接入点等物联网设备,需要数据传输和高效的电力输送。其中许多设备必须放置在不容易接触到电源的地方(即天花板、高墙、静压室空间等)。

以太网供电(PoE) 通过标准以太网线缆传输数据和电力。这是一种布线技术,可让您在任何位置部署设备,甚至远离电源插座。它还为每个连接的设备提供了一个专用的IP地址,用于单独管理和控制。

在比较Wi-Fi应用的类别布线选项时,6A类电缆是最佳选择。 它以高达500 MHz的频率运行,是6类的两倍,并提供最高效的电力传输以将电力浪费降至最低。 

热量产生
在大多数Wi-Fi应用中,由于电源通过以太网线缆传输,可能会产生额外的热量。当线缆被捆绑时,热量积聚更加普遍,对线缆性能产生负面影响。Belden 10GXS 6A类线缆可有效应对增加的热量,同时保持完全的100m性能,是唯一符合这一标准的6A类线缆。(注意:如果温升过高,一些线缆很快就会变成85m解决方案。)

直接连接(MPTL)
现在,许多无线和物联网设备都安装在天花板上或挂在墙上,出于实用性和美观性的考虑,需要改变传统的网络连接方法。“模块化插头终端连接”(MPTL)拓扑结构,或我们称之为“直接连接”,允许水平线缆在一端端接到RJ45插头,直接连接到设备,可简化安装时间和降低成本,提高安全性,创造更清洁的成品,并支持静压室应用。

REVConnect Connectivity产品支持MPTL拓扑,为每个应用使用单一端接过程,为5e类、6类和6A类屏蔽和非屏蔽线缆提供完整的连接解决方案,使您能够从插孔切换到插头,或者反之亦然,而不必重新端接。

静压室等级连接
由于许多此类设备连接在天花板上方,因此这些应用中使用的插座、插孔和跳线现在必须达到静压室等级。 Belden的REVConnect连接系统经过UL 2043评级,适用于静压室空间,无论设备位置如何,您都可以放心地使用安全连接。

没有所谓的“全无线”网络。Wi-Fi基础设施必须连接到高性能和安全的有线网络。无线网络对布线的要求更高,因为任何无线系统的基础都是有线基础设施,必须支持新兴的无线技术和无线接入点、小型电池和其他终端设备。企业无线网络的好坏取决于它的布线基础设施(第0层)。随着接入点和小型蜂窝的安装增加,以提高无线覆盖率,支持增加网络容量的路径布线的数量也将同步增加。 

为消除对停机、不稳定连接或不可靠无线服务的担忧,您如何确定支持新兴无线技术所需的布线系统基础类型?

要考虑以下因素:

该系统是否支持新兴的无线技术和无线接入点(特别是802.11ac Wave 2和Wi-Fi 6设备)?

下一代无线接入点的以太网需求超过1000BASE-T,需要6A类系统。

是否会有多个MPTL端点连接?

端到端系统的可靠性和简单性是将设备连接到网络的关键。

如果由于线缆或连接问题导致无线连接中断,或者网络连接的安全系统出现故障,会发生什么情况?

大多数无线应用几乎无法承受停机时间(如有),需要线缆和连接以确保全天候的可靠性。

这是否是PoE应用?(系统是否支持安全摄像头、门禁控制和楼宇传感器等耗电设备?)

PoE依靠6A类4对、平衡、双绞线来获得最佳性能,因为它能够减少阻力和电力浪费。