实现光纤极性的 9 条简单规则
由于使用光纤连接设备的方法有很多种,因此没有“正确”的方法来实现光纤极性。 无论您正在进行哪种光纤项目,我们的九条光纤极性规则都将帮助您取得成功。
光纤支持当今许多’数据中心、广播、AV、工业和智能建筑环境。
为了使这些关键应用程序保持正常工作,光纤电缆中的光信号必须始终在正确的端口上传输和接收。 保持正确流动方向的能力称为极性。 它确保光纤电缆一端的发射器始终能够 “讲话” 到光纤电缆另一端的接收器。
由于使用光纤连接设备的方式有很多种,因此’不 “正确的” 实现光纤极性的方法。 例如,您的光纤项目可能涉及:
- 单工光学器件:单根光纤用于插入器件并在一根光纤上建立单向发射和接收。
- 双工光学器件:两根光纤用于插入器件,在一根光纤上建立发射并在另一根光纤上建立接收。
- 平行光学器件:多根光纤用于构建更高的数据速率。
- 双向光学器件:单根光纤用于双向传输和接收信号
无论您的设备如何连接,在光纤中实现极性意味着光纤链路’通道一端的发射信号 (Tx) 必须与另一端相应的接收器 (Rx) 匹配或对齐。
在双工光纤应用中(包括工作站和网络硬件),每根光纤将一端的发射器连接到另一端的接收器以保持连接。 如果未达到或维持极性,则数据停止流动。
各类标准对光纤极性有何要求
目前已有约束光纤极性的标准:
- ANSI/TIA-568.3-E(附件C)- 光纤布线和组件标准,概述了串行双工信号连接和并行信号连接
- TIA-TSB-5069 - 光纤通道极性,有助于执行映射和规划
解决方案(或 方法,在 TIA 标准中称为’:方法 A、方法 B、方法 C 等)由各种组件(或 类型,在 TIA 标准中称为’:类型 A、类型 B、类型 C 等)组成,这些组件可以通过不同的方式创建。 实现极性的不同 方法 使用各种组件 类型。
虽然这些标准讨论了 组件的类型 和 极性的方法 ,但它们并没有’解释组件如何处理或影响极性(例如,它们没有’概述光纤定位和端口识别等因素),也没有解释组件本身如何相互作用。
换句话说,在标准中解决光纤极性的全部范围时,’仍有工作要做。
在各种项目中实现光纤极性
随着光纤连接数量的增加,以支持 不断增长的吞吐量需求 和用例应用的数量,管理光纤极性对于确保正确的连接变得更加重要。
在这里,我们分享一些实现 光纤极性的简单和更新的规则。 这些规则适用于任何光纤项目。
1. 避免动态改变特性
MPO 或 MTP 连接器允许安装人员选择极性、方向和/或引脚(我们喜欢称之为 “独角兽连接器”),以适应所有项目的需求。 从表面上看,它们听起来像是解决光纤极性的非常实用的解决方案。 但他们可以创造更多的工作。
每次在每一端连接跳线时,都必须返回并验证正确的引脚连接、方向和极性。 它’远非即插即用。
2. 使用正确的适配器
为了保持 APC(斜角抛光)连接器的匹配性,对于分立连接器(例如 LC 或 SC),必须使用 B 型(键向上/键向下位置的对齐键),对于 MPO 连接器,必须使用 A 型(键向上/键向上位置的未对齐键)。 无论您是否使用 APC 连接器,我们都建议遵循此规则。
3. 考虑迁移路径
使用 MPO 连接器时,请确保它们具有固定的主干线和不固定的补丁、盒式或阵列电缆,以便为设备创建未来的迁移路径。 QSFP 连接是针式的,这将允许您在 MPO 跳线的两端使用无针连接器。
4. 改良方法 A,用于单纯形
对于单工系统或非对称系统,使用改进的方法 A 是建立光纤极性最简单、最直接的方法。 对方法 A 的修改包括:
- 将中继线改为固定线(规则 3)
- 使用 A:A 线缆不仅可以保持端口,还可以保持光纤数量/颜色保持 1:1 关系
5. 改良方法 B,用于双工
对于双工系统或对称系统,使用修改的方法 B 是建立光纤极性最简单、最直接的方法。 标准中没有提到这种方法。 Belden 将其作为标准的增强,使其更易于使用和部署。 对方法 B 的修改包括:
- 将中继线改为固定线(规则 3)
- 将阵列适配器改为A型(规则B)
- 记住要反转端口编号或使用 A 型备用阵列(它会为您完成此操作)以确保端口编号保持 1:1 关系
6. 平衡组件类型
在处理非常规系统(例如同时包含双工和单工光学器件的系统)时,请尽您所能平衡组件的类型,以便平衡组件发挥的效果。
7. 进行极性映射
如果您’正在处理复杂的光纤解决方案,那么极性映射就是您的好帮手! 在后续博客中,我们’将讨论 “绘制” 或 “映射” 极性的概念、它的含义以及它可能(或不可能)为新光纤项目和现有光纤网络带来的价值。 我们’还将介绍完成映射的不同方法。
8. 标准化组件
在切实可行的情况下,尽可能多地使用相同的组件,通过支持更简单的可扩展性、更快的部署、更快的入职和简化的维护,使您的工作更轻松。 对于任何数据中心或网络项目,我们建议尽可能采用标准化的做法。
9. ’与众不同也没关系
您可以为不同的区域创建不同的光纤极性规则。 请务必记录所有内容! 这样,每个人都会知道会发生什么。
了解有关光纤极性的更多信息
光纤极性’并不简单或直接,但 Belden’的团队可以解答您的问题并支持您的光纤项目。 我们’还正在开发一系列专注于光纤极性的网络研讨会,对该主题进行分解,以帮助您更好地理解其相关性以及如何管理它。
如需了解有关基本光纤极性规则的更多信息,您可以随时观看该系列的第一场网络研讨会。