智能楼宇

帮助实现直接连接:我们的交叉连接解决方案是如何演变的

Ron Tellas和Sandra Imrazene

交叉连接对于性能和可靠性至关重要,往往是网络和数据中心连接的命脉。

 

由于’交叉连接用途广泛,因此可用于多种用途:例如,创建整合点、小型电信机房互连或大型数据中心交叉连接。

 

根据您选择的样式,交叉连接器可以安装到机架或墙壁上,以帮助您利用空闲空间并可能减少空间内所需的机架数量。它们’还可用于管理各种连接格式,包括光纤、铜线和同轴电缆。

 

这些系统自 20 世纪 70 年代首次创建以来已经取得了长足的进步。

 

我们数十年的交叉连接经验

 

Belden’在交叉连接方面的经验可以追溯到很多年前。要了解我们’设计交叉连接已有多长时间,了解一下我们的历史会有所帮助。

 

我们的加拿大根基在于加拿大贝尔电话公司(Bell Canada),它是该国’历史最悠久的科技公司之一,如今是该国’最大的电信公司。

 

多年前,加拿大贝尔公司收购了巴里约翰逊公司,并成立了帝国电线电缆公司,后来成为北方电气制造公司。多年来,该公司也被称为北方电信,后来更名为北电网络。北电被认为是加拿大的旗舰科技公司。

 

1996 年,北电将其电缆和连接部门出售给 Cable Design Technologies,后者创建了 NORDX/CDT。2004 年,Belden 与 CDT 合并。合并后的公司共同发挥协同效应,扩大优质产品和解决方案的使用范围。

 

北电创建了最初的 BIX(建筑行业交叉连接)交叉连接系统,该系统专为语音通信而设计,但也能够支持高达 5e 类电缆的安装。

 

使用相同的技术,NORDX/CDT 后来于 2001 年开发了 GigaBIX 交叉连接系统 ,该系统以成熟的 BIX 技术为基础,提供与 6 类电缆一致的数据连接,同时提供高端接密度并使移动、添加和更改更加容易。该系统可以通过切割成一定长度的交叉连接线或跳线进行管理。

 

由于其可靠性和独特的设计,每个人似乎都依赖 GigaBIX Cross-Connects。事实上, GigaBIX 交叉连接系统 至今仍在使用,提供业界’最佳的性价比。这就是’我们在’交叉连接方面被认为是第一的原因之一。

 

交叉连接的持续创新

 

即使现在,许多年过去了,我们’仍在以 BIX 和 GigaBIX 的成功为基础,为网络和数据中心提供更可靠的交叉连接选项。

 

随着电缆信号频率的增加,行业需要新的交叉连接选项。这就是我们在 2008 年创建 Fiber’Express 超高密度系统的原因,它为 Belden’的 光纤连接解决方案铺平了道路。该系统也被称为我们的 FX UHD 解决方案。只需简单更换盒式磁带或适配器框架,即可支持从 1G 和 10G 到 40G 和 100G 应用的经济高效的迁移。

 

从那时起,我们于 2017 年创建了 FiberExpress Enterprise Closet X 配线架系统—,也称为 FX ECX。 ECX 系统专为 e企业网络而设计。它显著提高了效率,通过正在申请专利的创新功能(如前/后可拆卸盒式磁带)节省了宝贵的时间,并在狭小空间内提供了无与伦比的安装灵活性。

 

2019 年,我们推出了适用于 数据中心的 DCX 系统。该系统可处理极大量的 光纤连接 ,并允许您增加光纤系统的密度,而不会影响易用性。它优化了光纤基础设施的投资回报率,降低了资本和运营支出,从而降低了总体拥有成本。

 

我们’也没有忘记铜连接!REVConnect® 10GX 壁挂式交叉连接系统 采用 “定长切割” 管理,这意味着无需进行松弛管理,无需管理跳线库存,并且能够回收剩余的电缆件,从而节省每个端口的成本。

 

为了帮助您区分这些交叉连接系统以及何时使用它们,我们’将在 2023 年仔细研究每一个系统。请确保您’已 订阅我们的博客更新 ,这样您就不会’错过任何更新!

 

相关链接:

 

壁挂式交叉连接需要注意的 4 个特点

光纤配线架的 6 个特点

利用电信机房的墙壁安装交叉连接的好处