工业自动化
Comment faire correspondre les applications industrielles edge à vos objectifs d'entreprise
09.08.2022
’é内容说明:博客是 Edge 工业博客的延续。é在我们的首要博客中,nous avons discuté de l’IIoT et de la valeur de la Collecte de données。在我的双è博客中,我们讨论了é 工业边缘解决方案 。在我的博客è我的博客中,我们检查é 评论工业边缘解决方案 être appliquées à des cas d’利用 spécifiques。我的博客上有关于è选择é边缘工业计算服装 应用程序的咨询顾问。é à Ici,我们讨论工业边缘应用的重要性’。
Avec la croissance substantielle des pé里夫é工业环境中的边缘知识分子’今日’hui, et la quantité 德唐é这些服装 gé nè rent de jour en jour,et mê我’heure en heure,il n’这就是边缘计算行业的主导地位é克é 在 les opé口粮’usine。
左’边缘计算工业 Traite les Donné es plus prè s de la source plutô集中部署é, ce qui se traduit par des avantages tels qu’ une Latency plus faible, des amé生产力提高é et une qualité 是é利奥尔é例如
德勤报告 45% 制造商部门主管’服务员 à 新型增强剂 德 l’功效é 操作é拉普罗链安课程的理论é克âce aux investissements dans l’工业 4.0 等’物联网工业 (IIoT),电话’边缘计算,qui aident à 连接机器和 à automatiser les processus.
左’边缘计算应用的重要性é垫子上的吊坠é瑞尔
边缘工业应用é不紧急的吊坠ériel ou une plate-forme spé cifique pour fonctionner.你可以充分利用应用程序边缘 quelconque sur n’ importe quel type de maté瑞尔。Ces 应用程序 partagent trois caractéristiques clé:
- 在 Windows 或 Linux 上利用è使用 G’n à 系统é功能。é
- Elles peuvent être installées sur du matériel Commercial prêt à l’emploi (COTS)。例如,对 PLC 进行编程’exécute uniquement sur du matériel d’un fournisseur PLC spécifique n’est pas une application indépendante du matériel。应用程序 IHM qui s’exé可爱的 sur n’进口 quelle marque de PC industriel est considérée comme une application indépendante 马特é瑞尔。
- Elles peuvent être déployées en tant que machine der derles ou conteneurs。两个选项隔离的优点应用程序’exé在平板垫上ériellepartagée afin qu’elles ne soient pas en concurrence pour les resources or ne Causent pas de è兼容性问题é。 É不要é 将机器包含在系统中è我’完全利用其他内容 n’重要的 bins/libs 必需é必需品(comme illustré ci-dessous),机器的优点 à né必需加上 de calcul pour s’exé更可爱的资源。
下面è关于 é微软物联网信号:制造聚焦,lapart des applications fonctionnant sur des PC industriels or des passerelles fonctionnant dans des conteneurs devrait passer à 35 % au cours des trois prochaines Années(+11%,对比 aujourd’hui 的 24%)。
工业边缘应用ô
工业边缘应用程序ç与工业环境中的é pondre aux cas d’利用相关。
插图标题是é最终的七种类型’应用程序边缘的示例以及表格中的示例。
工业边缘应用类型
|
|
Dé定义 |
示例 |
1.Mise en réseau |
工业分析仪、配置器和é工业é应用程序 |
|
2.摄入 |
应用程序收集、转换和组装消费者工业产品(参见有关消费者摄入的文章é和信息)。 é |
|
3.Sécurité |
应用程序分析ègrent et/ou améliorent la cybersécurité des oprations industrielles。é |
|
4.控制ôle |
控制工业过程的应用(例如:逻辑 IEC 61131-3 和 IEC 61499)ô |
|
5.分析 |
简单的功能分析(例如:过滤器、图形)或复杂的功能(例如:IA/ML)在 OT 上的应用。éé |
|
6.可视化 |
应用在讲座/ 或讲座/é理论(例如:IHM)中。é |
|
7.库存 |
应用程序 qui stockent les données OT de manière persistante |
|
Dé紧急终止技术
工业应用的边缘差异é(以及在特定应用中的应用’)明确了与可爱的应用相关的紧急技术。ééé例如,应用控制ô必要的失败延迟和高级责任é,可能不会é需要’必要的事情 détre’ê大量。 é
’其他部分,应用程序分析’分析é持续的稀有现象、不稳定的延迟或严重的责任é,没有必要 géné为使命而进行的批评;最后,所有 é卷与上卷或下卷,均具有类型’分析和定量é 的功能。é
了解 紧急技术 关联é不同é租用前沿工业信息类型é。
Découvrez Belden Horizon ™,工业解决方案边缘的板型
工业应用边缘是é与内容相对应的,是虚拟化的逻辑沙发è我’开发(au lieu de la machine entière)。因此é接下来,我们将在工业边缘计算é计算应用中的紧急技术。é
我们的解决方案可以帮助您 à cré工业基础设施有能力支持 vos objectifs en matiè信息边缘和工业物联网。
新盘形式强大的命运é工业边缘辅助解决方案 ,百通地平线™, offre un moyen plus 简单、透明、sé库里斯é 系统连接器è梅斯奥普é维护保养的基本原则é库里特é 通过云进行通信。她注定要ée à 升’编排 à 升’é应用程序边缘中止é就在这个博客里。
Belden Horizon 提供 mê功能性és d'accè秒 à 距离 sé库里斯é (SRA)和é塞奥德唐é持久性 (PDN),所有其他功能的潜在功能,告诉您编排边缘,监视您的行为ées et la dé异常保护 à 唐恩的助手ées à 间隔球场。了解 贝尔登地平线 (Belden Horizon)。