Cables tested to these Category cabling standards face a length limitation of 100 m channels. As a result, all end devices must be within 100 m of a telecommunications room. This distance limit was imposed to reduce confusion as the industry progressed toward different applications (Ethernet, Power over Ethernet [PoE]等)和不同的电缆类别(3 类、5e 类、6 类、6A 类等)。

 

随着越来越多的智能建筑技术被部署以提高效率、协作和安全性,越来越多的低速设备和传感器正在连接到企业网络。 不可避免的是,其中一些设备距离最近的电信机房太远,无法保持在 100 米的距离限制内。

 

当建筑物业主需要超出此距离—在停车场放置监控摄像头、在多层大厅天花板上放置 无线接入点 、在仓库中放置门禁系统或在长走道上放置数字标牌屏幕—时,有以下几种选择:

 

  • 在设备 100 米范围内新增电信机房
  • 使用需要本地电源的扩展器设备
  • 使用光纤布线
  • 使用混合线缆(铜缆和光纤组合)
  • 延长类别电缆的距离并忽略 TIA-568 标准

 

在大多数情况下,最实用且最具成本效益的选择是最后一个: 延长 所用双绞铜缆的距离。 它’不需要额外的空间或设备,并且’不会引入新的潜在故障点。 由于 TIA-568’不支持扩展范围,因此可以使用应用标准作为指导。

 

应用标准与布线标准有何区别?

 

应用标准(例如 IEEE)考虑特定应用程序(例如无线或以太网)在链路段上运行的能力—无论距离或使用的电缆如何。

 

根据应用标准而非布线标准设计的电缆的一个很好的例子是 Belden’s RemoteIP 电缆。 该电缆适用于 IP 摄像机、建筑传感器、无线接入点以及 PoE LED 照明灯具—任何符合 IEEE 应用标准的设备或交换机。

 

由于 RemoteIP 电缆可以为距离最远 215 米的连接设备提供数据和电源,因此其长度是 Category 电缆的两倍多。 使用 RemoteIP 电缆可以实现 215 米处 10 Mb/s 的传输、200 米处 100 Mb/s 的传输以及 130 米处 1 Gb/s 的传输。’

 

这样就可以将设备放置在任何需要的地方,而无需增加新的电信室、扩展器、光纤电缆或混合电缆的成本。’

 

虽然它们’没有按照类别布线标准进行测试,但它们’仍然是标准电缆—只是按照应用标准进行了测试。

 

有什么’区别? 在遵循应用标准时,必须遵循链接的限制—,而’链接不受长度定义。 相反,它’是由应用标准中的特性定义的。

 

如果您关注应用标准和链路的电气限制,那么您可以通过降低电缆的数据速率来实现更长的距离,这对于低速设备来说效果很好。 这使您可以改善插入损耗并实现更长的长度(扩展范围)。

 

测试扩展范围的应用性能

 

根据应用标准而不是布线标准进行测试有两种选择:

 

  1. 通道测试。 该通道包括电信室交换机和终端设备之间的电缆。
  2. 永久链接测试。 永久链接是频道的固定部分(不会改变或移动的部分)。’ 它不’包括跳线或设备线。

 

在测试特定应用的扩展范围时,应该根据特定于供应商的测试限制设置测试器,以便轻松执行通过/失败测试。

 

这样,您就可以自信地测试超过 100 米的电缆性能,并验证不会出现性能下降。

 

相关链接:

 

基于应用的RemoteIP线缆

RemoteIP 线缆:突破 100 米距离限制的新方法

延长电缆覆盖范围的 4 个注意事项



 

Cables tested to these Category cabling standards face a length limitation of 100 m channels. As a result, all end devices must be within 100 m of a telecommunications room. This distance limit was imposed to reduce confusion as the industry progressed toward different applications (Ethernet, Power over Ethernet [PoE]等)和不同的电缆类别(3 类、5e 类、6 类、6A 类等)。

 

随着越来越多的智能建筑技术被部署以提高效率、协作和安全性,越来越多的低速设备和传感器正在连接到企业网络。 不可避免的是,其中一些设备距离最近的电信机房太远,无法保持在 100 米的距离限制内。

 

当建筑物业主需要超出此距离—在停车场放置监控摄像头、在多层大厅天花板上放置 无线接入点 、在仓库中放置门禁系统或在长走道上放置数字标牌屏幕—时,有以下几种选择:

 

  • 在设备 100 米范围内新增电信机房
  • 使用需要本地电源的扩展器设备
  • 使用光纤布线
  • 使用混合线缆(铜缆和光纤组合)
  • 延长类别电缆的距离并忽略 TIA-568 标准

 

在大多数情况下,最实用且最具成本效益的选择是最后一个: 延长 所用双绞铜缆的距离。 它’不需要额外的空间或设备,并且’不会引入新的潜在故障点。 由于 TIA-568’不支持扩展范围,因此可以使用应用标准作为指导。

 

应用标准与布线标准有何区别?

 

应用标准(例如 IEEE)考虑特定应用程序(例如无线或以太网)在链路段上运行的能力—无论距离或使用的电缆如何。

 

根据应用标准而非布线标准设计的电缆的一个很好的例子是 Belden’的 RemoteIP 电缆。 该电缆适用于 IP 摄像机、建筑传感器、无线接入点以及 PoE LED 照明灯具—任何符合 IEEE 应用标准的设备或交换机。

 

由于 RemoteIP 电缆可以为距离最远 215 米的连接设备提供数据和电源,因此其长度是 Category 电缆的两倍多。 使用 RemoteIP 电缆可以实现 215 米处 10 Mb/s 的传输、200 米处 100 Mb/s 的传输以及 130 米处 1 Gb/s 的传输。’

 

这样就可以将设备放置在任何需要的地方,而无需增加新的电信室、扩展器、光纤电缆或混合电缆的成本。’

 

虽然它们’没有按照类别布线标准进行测试,但它们’仍然是标准电缆—只是按照应用标准进行了测试。

 

有什么’区别? 在遵循应用标准时,必须遵循链接的限制—,而’链接不受长度定义。 相反,它’是由应用标准中的特性定义的。

 

如果您关注应用标准和链路的电气限制,那么您可以通过降低电缆的数据速率来实现更长的距离,这对于低速设备来说效果很好。 这使您可以改善插入损耗并实现更长的长度(扩展范围)。

 

测试扩展范围的应用性能

 

根据应用标准而不是布线标准进行测试有两种选择:

 

  1. 通道测试。 该通道包括电信室交换机和终端设备之间的电缆。
  2. 永久链接测试。 永久链接是频道的固定部分(不会改变或移动的部分)。’ 它不’包括跳线或设备线。

 

在测试特定应用的扩展范围时,应该根据特定于供应商的测试限制设置测试器,以便轻松执行通过/失败测试。

 

这样,您就可以自信地测试超过 100 米的电缆性能,并验证不会出现性能下降。

 

相关链接:

 

基于应用的RemoteIP线缆

RemoteIP 线缆:突破 100 米距离限制的新方法

延长电缆覆盖范围的 4 个注意事项

作者简介

Josh Goyke

产品经理

Josh Goyke 毕业于普渡大学,获得销售/销售管理学士学位。 2017 年,他加入 Belden,目前负责该公司智能建筑解决方案平台的所有铜缆产品线。 Josh 专注于产品生命周期管理,确保我们提供可靠、简化且易于访问的解决方案,以满足企业市场不断变化的需求。