全球有无数的数据中心为各种市场的数千种应用程序提供服务。 每个数据中心的设计和建造都是为了支持特定的需求和应用。 有了如此广泛的定义和用例,行业如何才能制定出为所有类型的数据中心提供有益指导的标准? 至少可以说,这’是一项艰巨的工作—。

 

但那’是 ANSI/TIA-942 数据中心电信基础设施标准的目标。 它阐明了数据中心及其物理基础设施的最低要求。 除了涵盖场地空间、布局、布线基础设施和环境考虑因素外,ANSI/TIA-942 还包括数据中心可靠性和其他 AMEP(建筑、机械、电气和管道)考虑因素的附件。

 

附件包括与不同级别的基础设施弹性相关的四个数据中心分类或评级。 评级越高,弹性水平就越高。 该评级最初是与 Uptime Institute’的 Tier 数据中心分类系统 合作创建的,并以此为基础,具体如下:

 

  • 1:基本站点基础设施。 提供针对物理事件的有限保护的数据中心,具有单一容量组件和单一、非冗余的分发路径来为计算机设备提供服务。
  • 2:冗余容量组件站点基础设施。 与第一级相比,该数据中心能够提供更好的物理事件防护。 它具有冗余容量组件和单一、非冗余的分配路径来为计算机设备提供服务。
  • 3:可同时维护的站点基础设施。 可以防御大多数物理事件(包括前两个评级分类中的事件)的数据中心。 它具有冗余容量组件和多个独立的分配路径来为计算机设备提供服务。
  • 4:容错站点基础设施。 数据中心可以防范几乎所有物理事件以保持可用性,包括前三个评级分类中的事件。 它提供冗余容量组件和多个独立分配路径来服务于有源计算机设备。 速度d-4 数据中心的设计允许出现一次故障而不会导致停机。

 

数据中心分类即将发生变化

 

从历史上看,这些数据中心分类被认为是有用的。 其目的是为用户提供在寻求一定程度的冗余、弹性和从意外事件中恢复的能力时应考虑的建议、推荐和指导。

 

然而,2019 年,TIA 宣布了其 TIA-942 认证计划,该计划根据标准符合情况对数据中心设施进行认证。 因此,当 ANSI/TIA 942-C 于今年晚些时候发布时,数据中心分类附件将从信息性变为规范性—ANSI/TIA-942 标准中需要捕获的变量太多。 它们不再是自愿准则,而是被视为强制性—步骤,必须采取这些步骤才能达到一定的性能水平并获得 TIA-942 认证

 

ANSI/TIA-942 提供值得信赖的起点

 

虽然规范性附件中数据中心分类背后的理念非常有价值,但’同样重要的是要认识到,过度依赖规定性标准不会’自动创建您想要或需要的数据中心—或可靠性级别—。 在这种情况下,TIA 使用预定义的清单来衡量可用性。 这就是为什么’许多行业专业人士更喜欢信息指导或考虑,以便他们能够根据具体情况做出价值判断。 标准仅将技术性能视为公认的价值,但在现实世界中还有很多基于价值的考虑因素需要考虑,包括成本、目的、资源、时间和其他限制。

 

千篇一律的方法很少适用于所有情况。 他们’不可能考虑到您特定数据中心的使命,并且他们’并不总是提供 跳出固有思维模式 的机会,或者做出最适合您的环境、应用程序、技术和人员的决策。

 

例如,在救生医院环境中,正常运行时间比在零售店中更重要。 这两种环境中对并发维护、容错电气系统和温度监控等方面的需求可能非常不同。

 

再比如,数据中心也面临不同类型的物理事件。 如果数据中心位于主要城市中心,周围有大量建筑,那么为运营商创建多样化的路径可能比位于偏远地区的数据中心更为重要。

 

出于这些原因,我们认为附表是一个可靠的起点。 然而,从那时起,’根据数据中心的需求来确定您自己的要求是可以的。

 

证明—还是不认证?

 

请记住:认证本身永远不是目标。 相反,目标是解决有关可用性和性能的合理担忧。

 

如果数据中心认证很重要(例如,如果您需要向客户证明数据中心已经过独立评估以满足 ANSI/TIA-942 的要求),那么认证肯定可以帮助您满足这一需求。 它’然而,同样重要的是,您要做出符合环境特定需求的决策。

 

如果数据中心认证不’作为计划的关键部分,请将有关数据中心分类的信息视为您必须达到的性能水平的基准。 它可以提供指导以达到一定的绩效水平。 采取合理行动并忠于您的数据中心’在此过程中的使命。 如果表格中的内容不符合’不符合你的情况或需要,那么你不’不需要将其纳入(除非认证是优先事项)。 或者您可能会发现您需要大幅增加要求。

 

哪种选择适合您?

 

对于您的数据中心项目来说,最有价值的是:获得第三方审核员或认证机构的批准—或者知道您的数据中心受到保护,同时能够按照您需要的方式运行和响应?

 

无论您的数据中心是您企业存在的原因还是对您的核心目标的补充,都可以将 Belden 纳入讨论。 我们可以帮助您了解 ANSI/TIA-942,确定哪种数据中心分类最适合您的目标,评估认证是否有益并帮助您做出正确的决策。 联系我们 数据中心团队 了解更多信息。

 

相关链接:

 

数据中心解决方案

网络保护始于基本的数据中心安全

数据中心风险评估对您下一个项目的价值

作者简介

Henry Franc

现场应用工程师

Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。