规划正确的数据中心布局的关键考虑因素
您的数据中心布局—决定了如何利用您的空间—,它在数据中心功能、未来发展和支持用户方面发挥着关键作用。
在制定数据中心布局决策时,经常会涉及到是否选择行顶、行尾或 行中配置的争论。答案当然是,这取决于多种因素—,从网络架构和所需的冗余到业务目标和正在使用的有源设备,以及正在部署的数据中心类型。例如,边缘数据中心的布局必须与 主机托管设施有很大不同。
数据中心布局需要考虑的事项
设计数据中心没有 “正确” 的方法。您的平面图应根据您对正常运行时间、成本和效率的要求来创建。
在决定您自己的数据中心布局时,’不要首先担心物理设计。首先退一步思考这些考虑因素,它们可以指导您的设计。
业务需求
您的数据中心将服务于一种类型的用户还是具有不同需求的广泛客户?它是否会承载 ERP 和 CRM 系统等生产力应用程序,还是会支持人工智能、机器学习和虚拟现实等新兴技术?
冗余
您是否真的需要 Tier 3 数据中心设计,该设计具有多条电源、冷却和 IT 系统路径以确保冗余—,或者您只是认为您想要一个?’过度建设数据中心是不值得的。
计算设备
您部署的活动设备以及服务器配置等因素将影响您的设计。
占地空间
您拥有的面积将有助于确定您对数据中心布局的处理方式。
资源获取
如何获得电气、消防、机械和管道基础设施是数据中心布局的关键。这些系统还需要大量空间,这也会影响设计。
安全性
谁需要进入该空间?数据中心附近有什么’?数据中心所需的物理安全级别会影响布局。
路径和空间
无论是地板下还是架空,通道(梯子架、托盘、篮子等)都需要足够的空间来支持电缆管理和遏制系统。您的路径和空间会影响数据中心的规划和布局。
管理、监测、维护和控制
如何监控和管理空间以确保业务连续性?这些方法和系统将影响设计决策。
电源要求
数据中心目前需要多少电力?明天需要多少?需要做什么才能满足增长要求?现在确定这一点将确保您的数据中心布局能够支持您未来的潜在电力需求。’
冷却要求
您计划在数据中心部署的活动硬件的数量和类型直接影响将产生的热量(因此必须通过冷却来消除)。冷却要求将影响您设计数据中心平面图的方式。
密度和容量:微妙的平衡行为
如何平衡密度和容量也会影响数据中心的布局。例如,您是否想依赖需要先进电力和冷却基础设施(并且运营成本可能更高)的密集服务器策略?
或者,您可能希望通过混合部署高密度和低密度机架配置来改动电源需求和功率要求。
避免不必要的复杂性
增加复杂性通常意味着添加更多设备和组件—,而更多零件意味着发生故障的可能性更大。这也增加了人为错误的机会,并且维护成本更高。
数据中心越复杂,确保系统、设备和人员的效率就越困难。当您’陷入被动模式,处理源于数据中心复杂性的问题时,实施新技术和战略举措来推动您的业务发展可能会很困难。
Belden如何支持您的数据中心项目
虽然布线、机柜和连接可能只构成数据中心布局所涉及的部分内容,但尽早考虑这些组件对于制定切实可行的解决方案至关重要。’’
例如,为了帮助您选择数据中心布局,我们可以指导您解决以下问题:
- 您将为白色空间和灰色空间投入的空间各是多少?
- 您现在需要多少个橱柜,以后需要多少个橱柜(例如 10 年后)?
- 冷通道和热通道各有多宽?
- 天花板高度是多少?
- 您是否正在使用离地结构或楼板结构?
- 是否使用空气阻隔?
- 网络布线是分布在机柜上方还是下方?
- 电源是分布在机柜上方还是下方?
- 是否有合规性要求(例如抗震等级)?
由此,我们的数据中心团队可以帮助您规划项目的其余部分,直至后勤和支持环节,以便您获得满足您需求的空间。