破译RJ45颜色代码
季节性颜色可以从收获的黄色变为节日的红色和绿色,而您的以太网线缆颜色将始终保持不变:蓝色、橙色、绿色、棕色!
3类到8类布线(UTP和屏蔽)包含四对绝缘铜导体双绞线。每个纯色导体都与一个“白色”导体配对,这是白色和纯色的条纹组合。
对于基于标准的类别布线,这些导体端接在公头(插头)和母头RJ45 连接器(插孔)的末端。
RJ45插头端接
跳线用于连接电脑、交换机等设备。通常情况下,插头都作为出厂时已端接的跳线出售,但在现场制作跳线的情况也不少见。
存在两种布线标准:T568A和T568B。两者之间的主要区别是:绿色和橙色线对的引脚位置互换了。

使用哪种颜色通常由历史做法和惯性决定:北美常用的是T568B,因为遵循的是AT&T的旧258A颜色代码。虽然新建筑项目可以按照T568A或T568B布线,但必须保持一致,以便在连接插头和插孔时线缆颜色和条纹相匹配。否则,数据信号将无法传输。
对于传统的10-Mbit/s和100-Mbit/s以太网,只有引脚1、2、3和6用于信号传输。所有四对都用于1000BASE-T及更高版本。
具有上行链路端口的10BASE-T和100BASE-T节点设备,例如PC和路由器,在引脚1和2上传输数据,在引脚3和6上接收数据。另一方面,集线器和交换机在引脚3和6上传输信息,而在引脚1和2上接收信息。
连接这些设备时,端接直通引脚输出(T568A到T568或T568B到T568B)的跳线是合理的。只有在极少数情况下,例如PC到PC连接,一端才应端接T568A,另一端端接T568B。这些跳线通常称为交叉线缆。
许多现代设备可以自动检测连接并在需要时引入交叉信号传输。
RJ45插孔端接
插孔的颜色编码取决于模块内部的接线。插孔通常包含引线框(一块连续的金属)或PCB(印刷电路板),用于将信号从线缆/插孔背面路由到引脚。
端接插孔时,请遵循印在T568A或T568B外壳上的颜色代码。正如您在显示各种插孔的图像中看到的那样,插孔颜色编码各不相同;请务必仔细阅读标签。

不同的制造商,甚至来自同一制造商的不同连接器,可能有不同的颜色代码。
在Belden,我们一直在寻找方法,使布线安装成为一个简单、直接的过程,包括使用易于遵循的颜色代码。如需更多端接建议和技巧,请访问我们的安装指南,或通过800.BELDEN.1联系我们。