colorful-ethernet-networking-cables
Related Tags

3 类至 8 类电缆,包括 UTP 电缆和屏蔽电缆,都包含四对双绞绝缘铜导体。 每个纯色导体都与一个 “白色的” 导体是白色和纯色条纹的组合。 

 

对于符合标准的线缆,这些导线端接在公头(插头)和母头上。  RJ45 连接器 (杰克)

 

RJ45 插头端接 

 

跳线用于连接设备,例如将电脑连接到交换机。 通常情况下,插头会作为工厂预接线的连接线出售,但实际上并非如此。’在现场制作跳线并不罕见。

 

存在两种接线标准:T568A 和 T568B。 两者之间的主要区别在于:绿色和橙色线对的引脚位置互换了。

RJ45 接线图

选择使用哪种编码往往取决于历史和惯性:由于 AT 编码,T568B 编码在北美经常被使用。& T’旧版 258A 颜色代码。 虽然新建项目可以按照 T568A 或 T568B 标准进行布线,但它’务必保持一致,以便连接插头和插座时电线的颜色和条纹能够匹配。 否则,数据信号就会获胜。’转移。

 

对于传统的 10 Mbit/s 和 100 Mbit/s 以太网,仅使用引脚 1、2、3 和 6 进行信号传输。 1000BASE-T 及以上级别均使用全部四对对。

 

具有上行链路端口的 10BASE-T 和 100BASE-T 节点设备(例如 PC 和路由器)通过引脚 1 和 2 发送数据,并通过引脚 3 和 6 接收数据。而集线器和交换机则通过引脚 3 和 6 发送信息,并通过引脚 1 和 2 接收信息。

 

对跳线进行端接是合理的, 直通式 引脚定义(T568A 至 T568A) 或者 连接这些设备时,请使用 T568B 至 T568B。 只有在极少数情况下,例如 PC 到 PC 的连接,才应该将一端端接为 T568A,另一端端接为 T568B。 这些跳线通常被称为 跨界车 电缆。

 

许多现代设备可以自动检测连接并在需要时引入交叉信号传输。 

RJ45 插座端接

插座的颜色编码取决于接线方式。 里面 该模块。 插孔通常包含引线框架(一块连续的金属)或 PCB(印刷电路板),用于将信号从电缆/插孔背面传输到引脚。

 

端接插座时,请按照外壳上印刷的颜色代码进行 T568A 或 T568B 接线。 从图中可以看到,各种千斤顶的颜色编码各不相同;请务必仔细阅读标签。

 

RJ45 颜色编码

 

不同的制造商,甚至同一制造商的不同连接器,都可能具有不同的颜色代码。 – –

 

在贝尔登,我们’一直在寻找使布线安装成为一个简单、直接的过程的方法 – ,包括使用易于遵循的颜色代码。 更多接线技巧和方法,请访问我们的 安装指南 或致电 800.BELDEN.1 联系我们。

作者简介

Kristen Poulos

Belden工业网络安全副总裁/总经理

Kristen 是 Belden 工业网络安全副总裁/总经理。 她曾担任企业平台营销副总裁,之前曾在产品线管理团队和莫霍克品牌工作。 她于 2010 年开始在 Belden 担任暑期实习生,并于 2011 年全职加入。闲暇时,她喜欢与家人和两只澳大利亚牧羊犬一起进行户外活动。