扩大多租户楼宇的互联网服务竞争
然而,在多租户环境中,情况就大不相同了。3900 万美国人居住在多户住宅中,其中 40% 工业空间 是多租户空间,许多企业在多租户建筑中运营。在这种情况下,租户很可能在选择互联网服务提供商方面没有发言权。
相反,建筑物业主可以与提供商签订收入分成协议,从而阻止竞争提供商向租户提供服务,并允许 ISP 在租户注册服务时增加与业主的收入分成。但联邦通信委员会(FCC)的新规定将改变这一状况。
新的FCC法令鼓励竞争:规则的具体内容
2022 年 2 月,FCC 批准新规则 这将鼓励多租户建筑中的供应商竞争。这些规则禁止宽带提供商与业主签订收入分享协议。
这些规则也要求宽带服务提供商向租户披露其与建筑物所有者已经签署的任何独家营销协定。
新的 FCC 规则还禁止 售后回租安排 在多租户建筑中,这之前允许一些公司获得对布线系统的独家访问权。美国联邦通信委员会主席杰西卡·罗森沃塞尔表示,自上世纪 90 年代以来,联邦通信委员会的规则“允许建筑物和租户在更换有线电视提供商时选择如何使用建筑物内的线路,但一些公司通过向建筑物出售线路并以独家方式租回来规避这些规则。我们终止了这种做法。”
针对多租户楼宇的这些规则变化为何是有益的?
虽然新的 FCC 规则可能不会直接影响布线和连接,但它将对技术和通信行业产生强大的影响。开放领域以允许竞争为我们今天看到的创新解决方案铺平了道路。人们共同努力推动技术进步是行业向前发展的方式。
举个例子:20 世纪 70 年代初,施乐公司帕洛阿尔托研究中心的一个团队创建了以太网,用于远距离连接多台计算机:这是计算机通信的替代方案,可以为其带来竞争优势。相反,该团队决定向所有人开放这项技术。如今,近 50 年过去了,世界已经运行在以太网之上。
FCC规则的这一变化也给那些在多租户楼宇中生活和工作的人们提供了更多的选择,从而防止垄断企业阻碍其获得更快的网速、更低的价格和更好的服务。
该规则还可以帮助缩小 数字鸿沟,让传统上连接较差的租户有机会寻找可以提供更好连接的提供商。这种程度的自由将帮助每个人都能获得高质量的服务,这是必要的,因为 互联网成为一种公用事业——就像水和电一样重要。
它还可能创造新的技术机会。例如:在多租户建筑中租赁空间的企业可能由于网速慢或连接性差而无法投资某些技术。当他们可以选择自己的计划、服务和提供商时,这些企业最终可能能够投资于改善沟通和协作所需的解决方案。居住在多租户建筑中的人们可能首次能够获得新的远程学习和在家工作的机会。
促进竞争的另一项FCC法令
2022 年 1 月,FCC 还决定要求互联网服务提供商 向消费者披露价格、速度和数据限额 (包括入门价格和后续价格上涨)以及网络管理实践,例如限制。
这些信息将在消费者签署协议之前提供给他们,以便他们做出明智的决定。该规则将于 2022 年 11 月生效,并将增加 ISP 选择过程的透明度。
Belden致力于创新
未来属于互联互通者。我们赞赏 FCC 的新命令促进了 ISP 之间的竞争,同时为消费者提供了更多连接方式的选择。
Belden 通过倾听和响应客户需求,继续 保持创新领先地位 ——我们也对支持相同方法的其他组织的努力表示赞赏。