数据中心
在光纤密集型设置中管理端接的最佳方法:DCX系统
04.20.2023
在过去的几个月里,我们’讨论了 Belden’的 原始交叉连接系统 如何为我们继续致力于设计满足网络和数据中心在电缆信号频率增加时的需求的交叉连接选项奠定基础。
在之前的博客中,我们’讨论了 FiberExpress 超高密度系统 (UHD),它在支持超高密度连接的同时提供重要的端口访问和保护,以及 FiberExpress (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX),这是一种专为 LAN 环境设计的交叉连接系统。
我们最新的交叉连接创新—DCX 系统—可处理大量光纤连接并支持增加光纤密度,同时确保简单的操作和维护。
为什么采用更多的光纤?
技术正在改变数据中心、广播环境和娱乐场所的格局。最值得注意的是,这些变化包括以下趋势:
- 5G将增进数据容量和通量,同时会让员工和客户体验到更快的速度、更好的性能和更可靠的移动服务
- 物联网(IoT)将设备和系统连接到网络,以提高运营效率、降低成本并实现远程监测与控制
- 广播行业从SDI向IP的迁移,在高效传输视频的同时,支持更多的视频源、摄像机类型和摄像机角度
- 转向 4K (UHD) 内容 ,通过将提供的像素数量增加四倍,提供更佳的细节、纹理、清晰度和分辨率
- 以太网从 40G 到 100G 和 400G 以太网 的转变,以支持虚拟现实和上述许多应用
光纤是满足这些技术所需的速度和带宽需求的唯一途径。它’被更频繁地部署—并用于新型应用—,因为它具有无限带宽、内置安全性、抗 EMI/RFI 噪声以及处理大量流量的能力。
了解DCX系统
由于对光纤的需求从未如此之大,Belden 专门为依赖大量光纤的环境设计了 DCX 系统。它’是一种高密度、端到端光纤基础设施解决方案,专为创新、光纤密集的环境而设计。
光纤终端从一个项目中的几十个增加到数百个、数千个甚至更多。Belden 最近参与了一个数据中心项目,其线束数量达数百万。随着更多光纤电缆的部署,更多的光纤连接也将随之而来。随着连接数量的增长,有效的光纤管理对于确保正常运行时间和高效维护至关重要。否则,会议室很快就会变得拥挤不堪(而且混乱不堪)。
为了确保光纤密集环境中的正常运行和高效运行,安装人员、操作员和技术人员需要一种方法来 有效地管理越来越多的光纤连接 ,而不会使他们的工作变得更加困难。他们需要能够有效地管理连接、访问每个端口、维护井然有序的电缆并轻松查看互连。
FX DCX系统不仅支持在光纤密集型环境中快速、轻松地进行端接操作和管理,而且还支持光纤连接的未来可扩展性(未来能够始终支持甚至更多的光纤连接数量)。
DCX系统在支持快速、简单的操作与维护的同时,还具备了多项创新优势:
- 通过在较小的空间内管理极高的光纤端接密度(每个机柜 3,480 或 4,608* 个端接),您可以最大限度地提高光纤管理,而无需占用大量宝贵的空间
- 电缆不会过度弯曲和衰减;进出电缆的弯曲半径控制可保持最大的信号完整性’
- 易于通过抽拉式线缆槽和连接器周围的空隙接触跳线,因此可以快速高效地进行维修、履行日常维护和重新配置网络
- 您无需更改基础设施即可使您的系统面向未来;支持从 8 或 12 光纤预端接适配器框架和 Base-16 或 Base-24 预端接适配器框架的任意组合进行迁移
- 根据在性能、环境和成本方面的需求,可以使用多种端接方法来支持不同类型的连接器
*美国暂无
作为端到端光纤基础设施解决方案,DCX系统由以下组件构成:
- 节省空间、可完全配置的前入式机柜,作为大规模光纤交叉连接或高密度光纤互连的主要基础
- 采用从左到右和从右到左的电缆流配置,并采用前接入设计和模块化盒式磁带,可在同一托盘上混合使用(Base-8、Base-12、Base-16 或 Base-24),从而实现轻松且经济高效的迁移
- 旨在优化系统密度,减少网络停机时间,并提供简便的极性管理的适配器框架和可翻转接线盒
进一步了解DCX系统。
相关链接: