案例研究

亚特兰大勇士队和The Battery Atlanta - 所有其他智能体育场区的原型

Belden

由于特纳球场 20 年的租约即将到期,亚特兰大勇士队准备在佐治亚州科布县寻找新主场。该球队没有翻新现有场地,而是选择投资一个新的、最先进的场馆,为球迷提供无与伦比的数字体验,这种体验甚至在他们进入球场之前就开始了。


亚特兰大勇士队案例研究电池娱乐区随着拥有 41,500 个座位的 SunTrust Park(现为 Truist Park)计划的展开,该棒球场将成为名为“亚特兰大电池”的大型混合用途开发项目的核心。零售店、餐厅、豪华酒店、剧院和办公空间将环绕棒球场,为球迷打造一个全年开放的目的地。

 

除了是历史最悠久的连续经营特许经营机构外,The Battery Atlanta项目的完成将使勇士队成为唯一的特许经营机构,成为大规模、多用途开发项目的业主。

 

挑战

亚特兰大勇士队案例研究数据中心信息亭该特许经营店旨在提供北美任何场馆的最佳无线体验,为球迷提供所需的带宽,不受限制或延迟。由于现场活动的数据使用量巨大,因此确保连接性和网络容量是重中之重。

 

勇士队’ 的 18 人 IT 团队秉持着球迷至上的理念,但也在寻求降低网络复杂性。考虑到这一点, ‘单一网络’ 方法应运而生。这种方法的核心是高度可靠的布线基础设施,能够支持数以万计的设备、新兴应用和新技术,包括分布式天线系统 (DAS)、30 个 LED 记分牌、1,250 多个无线接入点和 1,350 多个屏幕–而不会出现延迟或停机。

 

选择正确的供应商和解决方案至关重要,因为该团队依靠$12 百万美元的投资,通过比赛日的移动球迷购买以及在场馆范围的视频系统、交互式信息亭和数字标牌上显示的赞助和广告位来产生经常性收入。

 

要求

糟糕的基础设施决策可能会对如此规模的项目产生重大影响。考虑到开发的连接目标,施工经理 JLL 和 American Builders 推荐 Belden 加入项目团队。JLL 熟悉 Belden’的成本节约方法、球场经验和产品组合,并且知道 Belden 将帮助确保项目按计划进行,所有设备都已安装和配置,网络连接也已测试完毕,为开幕日做好准备。

 

解决方案 

从机架和机柜到超过 250 英里的光纤电缆和 500 英里的 10GXS 6A 类电缆,以及光纤和铜连接,安装的目的是支持:

  • 200GB 互联网带宽
  • 5G 蜂窝网络
  • 10,000 个端口 & 800 多个热点
  • 1,250 多个无线接入点,实现随时随地连接
  • 雷达技术捕捉球员数据旋转率、脚步速度 & 球棒角度
  • 显示屏、交互式标牌、数字信息亭 & 记分牌
  • 特许摊位的POS系统
  • 数字票务的应用程序连接 & 停车、移动入口/登记、互动地图 & 目录 & 座位  升级
  • 套件控制系统 & 显示器

在发现传统的现场安装插头无法’不能与安装在室外监视器、无线接入点和安全摄像头上的外壳一起使用,Belden’秒 REVConnect 现场安装插头 之所以被使用,是因为它们提供了一种简单、可靠且多功能的终止过程,而与设备无关。

 

对于 AV 应用,Belden’秒 4K 超高清媒体线 部署该设备是为了在 100 米范围内传输 4K 内容,并 100% 屏蔽噪音干扰,以获得最佳性能。通过设计可即时播出且无需内部存储的摄像机,实现了现场制作能力。

 

亚特兰大勇士队案例研究光纤安全风扇

结果

每个设备和服务提供商都使用一个中央网络来代替多个不同的网络,以实现更简化的操作和增强的安全性。凭借庞大的布线和连接基础设施在幕后支持网络容量,无线网络使这个混合用途开发项目内发生的一切成为可能—从面向粉丝的服务到商业交易。

 

在 2017 年 4 月的开幕式上,SunTrust Park 连接了 10,708 台设备,参与了 23,831 场会议,并在团队活动中消耗了 3,362GB 的数据’承诺提供北美场馆中最佳的无线体验。当球队在主场迎战时,勇士队继续提供流畅的球迷体验,加深球迷的忠诚度 & 为特许经营品牌增加价值。

 

亚特兰大勇士队案例研究控制室亚特兰大勇士队案例研究摄像单元亚特兰大勇士队电缆管理案例研究