亚特兰大勇士队和The Battery Atlanta - 所有其他智能体育场区的原型
由于特纳球场 20 年的租约即将到期,亚特兰大勇士队准备在佐治亚州科布县寻找新主场。该球队没有翻新现有场地,而是选择投资一个新的、最先进的场馆,为球迷提供无与伦比的数字体验,这种体验甚至在他们进入球场之前就开始了。
随着拥有 41,500 个座位的 SunTrust Park(现为 Truist Park)计划的展开,该棒球场将成为名为“亚特兰大电池”的大型混合用途开发项目的核心。零售店、餐厅、豪华酒店、剧院和办公空间将环绕棒球场,为球迷打造一个全年开放的目的地。
除了是历史最悠久的连续经营特许经营机构外,The Battery Atlanta项目的完成将使勇士队成为唯一的特许经营机构,成为大规模、多用途开发项目的业主。
挑战
该特许经营店旨在提供北美任何场馆的最佳无线体验,为球迷提供所需的带宽,不受限制或延迟。由于现场活动的数据使用量巨大,因此确保连接性和网络容量是重中之重。
勇士队’ 的 18 人 IT 团队秉持着球迷至上的理念,但也在寻求降低网络复杂性。考虑到这一点, ‘单一网络’ 方法应运而生。这种方法的核心是高度可靠的布线基础设施,能够支持数以万计的设备、新兴应用和新技术,包括分布式天线系统 (DAS)、30 个 LED 记分牌、1,250 多个无线接入点和 1,350 多个屏幕–而不会出现延迟或停机。
选择正确的供应商和解决方案至关重要,因为该团队依靠$12 百万美元的投资,通过比赛日的移动球迷购买以及在场馆范围的视频系统、交互式信息亭和数字标牌上显示的赞助和广告位来产生经常性收入。
要求
糟糕的基础设施决策可能会对如此规模的项目产生重大影响。考虑到开发的连接目标,施工经理 JLL 和 American Builders 推荐 Belden 加入项目团队。JLL 熟悉 Belden’的成本节约方法、球场经验和产品组合,并且知道 Belden 将帮助确保项目按计划进行,所有设备都已安装和配置,网络连接也已测试完毕,为开幕日做好准备。
解决方案
从机架和机柜到超过 250 英里的光纤电缆和 500 英里的 10GXS 6A 类电缆,以及光纤和铜连接,安装的目的是支持:
- 200GB 互联网带宽
- 5G 蜂窝网络
- 10,000 个端口 & 800 多个热点
- 1,250 多个无线接入点,实现随时随地连接
- 雷达技术捕捉球员数据旋转率、脚步速度 & 球棒角度
- 显示屏、交互式标牌、数字信息亭 & 记分牌
- 特许摊位的POS系统
- 数字票务的应用程序连接 & 停车、移动入口/登记、互动地图 & 目录 & 座位 升级
- 套件控制系统 & 显示器
在发现传统的现场安装插头无法’不能与安装在室外监视器、无线接入点和安全摄像头上的外壳一起使用,Belden’秒 REVConnect 现场安装插头 之所以被使用,是因为它们提供了一种简单、可靠且多功能的终止过程,而与设备无关。
对于 AV 应用,Belden’秒 4K 超高清媒体线 部署该设备是为了在 100 米范围内传输 4K 内容,并 100% 屏蔽噪音干扰,以获得最佳性能。通过设计可即时播出且无需内部存储的摄像机,实现了现场制作能力。

结果
每个设备和服务提供商都使用一个中央网络来代替多个不同的网络,以实现更简化的操作和增强的安全性。凭借庞大的布线和连接基础设施在幕后支持网络容量,无线网络使这个混合用途开发项目内发生的一切成为可能—从面向粉丝的服务到商业交易。
在 2017 年 4 月的开幕式上,SunTrust Park 连接了 10,708 台设备,参与了 23,831 场会议,并在团队活动中消耗了 3,362GB 的数据’承诺提供北美场馆中最佳的无线体验。当球队在主场迎战时,勇士队继续提供流畅的球迷体验,加深球迷的忠诚度 & 为特许经营品牌增加价值。