丹佛市改造交通控制网络运营
为了应对人口和基础设施的增长,丹佛市和丹佛县 – 科罗拉多州’最大的城市 – 对其交通控制网络进行了升级。尽管丹佛地区规模庞大、运营复杂,但市政官员现在可以通过可靠、高性能的下一代技术自信地管理当前和未来的交通管制需求。
这是摘录。点击此处阅读完整的案例研究。
丹佛市和丹佛县是美国人口最多的 20 个城市之一,这对于丹佛市和丹佛县来说绝非易事,该市和丹佛县在其主要设备被其长期供应商停产后开始了现代化之旅。丹佛的网络在现有技术下已经经历了数十次故障,而且随着主要技术人员退休,他们必须迅速采取行动。城市规划者开始担心,瓶颈和中断(或者最坏的情况是系统彻底崩溃)将造成有害影响,这只是时间问题。
随着丹佛人口持续快速增长,其交通控制网络 (TCN) 目前由 6,000 多台设备组成,传统系统已无法满足需求。对于这个大型项目来说,持续的网络扩展是不可避免的。其庞大的规模和复杂性需要一个高度可配置、可靠且易于理解的解决方案,并能随着其网络的发展而增长。
深入了解
交通控制系统对于车辆和行人交通的有序运行,确保安全平稳的通行至关重要。交通灯、摄像头、传感器和其他连接是大型城市区域不可或缺的一部分。尽管公众依赖道路信号的组织结构和正常运行时间,但许多人并不知道有效管理这些系统所需的资源。
对于任何 TCN 项目,信号管理都由许多活动部分组成。除了维护中断之外,团队还负责地理配置、按人口比例分配信号数量、缓解拥堵、信号计时等。
相机等高吞吐量设备的数量不断增加,只会增加复杂性。虽然流量划分依靠主动优先排序和信息收集来加快关键数据传输,但更高的带宽要求给遗留系统带来了问题。作为交通运输行业最引人注目的服务之一,官员必须优先考虑交通工程和运营。
挑战
城市工程师寻求一种能够充分扩展以满足丹佛快速且不断变化的基础设施需求的解决方案。可靠性、易用性和防御性是选择供应商时的主要考虑因素,但丹佛工程师最关心的也是永恒性。
对于这种转变,面向未来的基础设施意味着:
- 注重设计。丹佛现有的布局几乎不需要冗余功能 & 细分,这意味着网络需要根据快速发展的物联网设备安装进行彻底的重新设计。
- 使用传统设备进行配置,以最大程度地减少停机时间。为了确保连续性 & 避免任何类型的重大网络故障,该市需要符合当今互联物联网交通设备中负载 & 安全规范的技术,同时又不中断指导现有交通运营的功能。
- 更高的带宽和可扩展性。之前的版本存在严重的性能限制,例如交通信号滞后或长时间延迟。为了补救,在不更换其他设备的情况下提高吞吐量以扩展网络容量也是关键。
- 用户友好的维护。交通运营对于任何城市来说都是至关重要的,必须尽快解决停运问题。在这种环境下,配置过于复杂的系统是不实用的。除了维护和保养人员之外,还需要具备网络设计和维护方面的知识。
“从 CV 技术到 UPS 系统,交通运营现场设备越来越依赖 IP 网络设备。我们需要一个经过现场验证的、可靠的、高带宽的网络交换机来满足我们快速变化的传输系统设备的需求。我们决定与 Belden 合作,这为我们提供了适当的边缘部署设备,使我们能够继续安全有效地实现交通系统的现代化。”
-Michael Finochio,丹佛市 & 县工程经理
解决方案
作为规划过程的一部分,管理人员和Belden的工程师在现场进行合作,找出未来可能出现问题的地方,并定制具体计划。
像丹佛市的交通系统这样庞大而复杂的网络,不可能一次性地转换为一个新的平台。此次大规模转换将继续分阶段进行,以确保性能和正常运行时间,同时在后端构建保障措施和冗余。
为什么冗余很重要
Belden 网络解决方案的核心是核心冗余环形拓扑,它有助于多个子环为丹佛的 TCN 提供冗余网络连接和稳健性。
通过使用这项技术,而不是集成其他冗余技术,Belden 显著提高了网络的可用性和弹性,提供了多条通信路径。除了推荐的工业级设备外,Belden 还具有容错网络的优势,可以处理在很短的时间内发生的多个连续故障。
该设计集成了稳健性和应急措施,使 TCN 能够透明地运行,无论出现什么中断 - 无论是网络故障、铜缆或光纤电缆断开,还是其他意外情况。本质上,工业环形拓扑结构使设计或维护经验很少或没有经验的工程师能够更无缝、更全面地进行过渡。
结果
丹佛市县依靠Hirschmann产品改造其TCN运营。
由于与 AM Signal 的合作,Belden 能够支持丹佛市和丹佛县的交通网络升级。AM Signal 帮助支持网络的规划、设计和实施。
“我们的合作伙伴关系为丹佛市和丹佛县提供了最可靠的高带宽交通信号网络系统之一。每天都有越来越多的 IP 现场设备依赖于关键且时间敏感的信号控制。连接交通的通信设备 彼此之间以及与交通运营中心之间的信号必须快速、可靠且经过现场验证。和 调幅信号的经验和信任 赫希曼我们为丹佛市和丹佛县提供了多层设备,以高效、可靠地执行必要的任务。”
Zac Ward,AM Signal销售总监